Caso

Una pequeña caja ahorra el día (dos veces) en la solución del sistema de bombeo

Just the ability to troubleshoot so quickly is a cost savings. It's a matter of minutes instead of hours to find out what's wrong in the system.

Mike Venters, Plant Manager, Cherokee County Water & Sewerage Authority (USA)

En medio de la noche a las 3 am un sábado de la primavera de 2016, Jamie Veley recibió una llamada telefónica. Algo estaba mal en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rose Creek, donde Veley era Supervisora de Mantenimiento.

Por teléfono, un operador de la planta le dijo que las seis bombas sumergibles de aguas residuales de Grundfos recién instaladas no funcionaban correctamente en la planta de Woodstock (Georgia).

"El nivel de influencia aumentaba y las bombas no funcionaban", recuerda. "Así que fue a la estación de influencia y trató de arrancar una bomba. Entró en alarma y se apagó. Arrancó una segunda bomba. Alarma, apagado. Fue a una tercera bomba - alarma, apagado".

Las alarmas procedían de las unidades de protección de motor MP204 de las bombas, algo en lo que la tripulación de Veley aún no tenía experiencia, ya que todo era muy nuevo. Veley se puso en contacto con Brendan Watson de Grundfos. Watson utilizó la aplicación de monitorización remota Grundfos GO para comprobar que la alarma del MP204 registraba una "Asimetría de Corriente" del 12,9%, un desequilibrio de potencia que destruiría rápidamente cualquier bomba

La solución

Brendan Watson sugirió que la tripulación de Veley pusiera en marcha su generador in situ. "Con el generador, la alarma del MP204 desapareció, confirmando así un mal suministro de energía a la estación", dice Watson. "Una vez que comprobamos todos los MP204, estaba claro que todos estaban viendo el mismo problema".

La planta llamó a su compañía eléctrica local, que envió un camión a una subestación cercana y confirmó que tenía un regulador defectuoso. El electricista solucionó el problema, haciendo que la alimentación de la estación volviera a ser casi perfecta, con una asimetría de corriente del 1-2%.

Maintenance Supervisor Jamie Veley stands in front of the Rose Creek Wastewater Plant's MP204 cabinet. After a recent "underload alarm" on the MP204, "it took us just a minute to figure out what the issue was, where otherwise we'd be pulling pumps and trying to figure out what was going on," Veley says.

Problema solucionado. Tiempo total necesario para resolver el problema: 20 minutos. En el pasado, dice Veley, tal problema "podría haber tomado toda la noche". Y si no tuvieran la suerte de encontrar el problema por sí mismos, habrían llamado a un electricista, que habría necesitado una hora para llegar al sitio y al menos unas pocas horas de resolución de problemas en el medio de la noche, dice. "Hay que tener en cuenta que se trata de bombas influyentes. Son críticos".

El resultado

El director de la fábrica de productos Cheroke, Mike Venter, afirma que la MP204 salvó varias bombas grandes esa noche. "La bomba fue la que nos dio la respuesta a un problema de suministro eléctrico externo", afirma. "La obtención de las MP204, con la protección de sus equipos y la resolución de problemas, fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en términos de bombas", afirma Venter. "El simple hecho de poder resolver problemas tan rápido supone un ahorro de costes. Lo que el MP204 hace por nosotros, es cuestión de minutos en lugar de horas para descubrir lo que está mal en el sistema".

La planta aún está cosechando esos ahorros, añade Jamie Veley. No mucho después del primer incidente, un MP204 dio otra alarma.

"Teníamos una alarma de baja carga", dice. "Eso nos dice de inmediato que no estamos bombeando ningún líquido, teníamos nuestros niveles demasiado bajos. Nos llevó sólo un minuto darnos cuenta de cuál era el problema, dónde de lo contrario estaríamos tirando de las bombas e intentando averiguar qué estaba pasando. Así que, una vez más, el MP204 salvó la bomba, el motor y mucho tiempo y mantenimiento".

Otros casos relacionados

Lea historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.