Caso

Cuando el Tauron Arena de Cracovia está lleno, esto es lo que ocurre entre bastidores

La elección adecuada de sistemas y dispositivos hace que uno tienda a olvidarse de las reparaciones.

Krystian Sobota, Director de servicios técnicos, Tauron Arena, Cracovia (Polonia)

Es uno de los pabellones cubiertos más grandes de Europa. Este edificio con una iluminación deslumbrante y aspecto de nave espacial acoge conciertos, ferias comerciales y eventos de patinaje sobre hielo, deportes extremos y artes marciales, entre muchas otras actividades, y está emplazado cerca del centro de Cracovia (Polonia). El pabellón Tauron Arena de Cracovia se inauguró en 2014.

Krystian Sobota, director de servicios técnicos, recorre a diario muchas de las zonas del pabellón. Su trabajo es todo lo que tenga que ver con el confort o la seguridad de los asistentes al pabellón: agua fría y caliente, ventilación, aire acondicionado, calefacción, seguridad, protección contra incendios y gestión de aguas residuales.

“Cuando el pabellón está lleno con 15.000 espectadores, nos enfrentamos a diversos desafíos”, explica. “Nuestro equipo técnico es el responsable del funcionamiento de todos los sistemas de bombeo, incluidos los sistemas básicos que proporcionan agua fría y caliente, una ventilación adecuada o aire acondicionado”.

Los eventos con espectadores de pie en la pista pueden abarrotar el pabellón con hasta 22.000 personas.

“Todos los puntos de agua deben estar disponibles durante los intermedios, por lo que la elección de unas bombas idóneas es crucial. Además, los sistemas de agua y calefacción deben ofrecer a los espectadores el máximo confort posible”.

Las eficientes bombas garantizan que este pabellón de Cracovia resulte sostenible y confortable para miles de espectadores.

La solución

Como explica Krystian Sobota, al inicio del proyecto los diseñadores valoraron qué bombas serían las más adecuadas. “En mi opinión, eligieron las mejores bombas del mercado”. Entre otros productos, se instalaron un sistema de aumento de presión Hydro Multi-E, bombas circuladoras MAGNA3 y bombas TPE3. “Las bombas Grundfos nos permiten obtener excelentes resultados y, a la vez, ahorrar electricidad y espacio”.

El equipo de Sobota usa tabletas con la app móvil Grundfos GO para monitorizar y gestionar los datos de las bombas de forma ágil.

“El sistema de monitorización resulta muy útil”, afirma. “Puede conectarse al sistema de gestión del edificio y a un sistema de control local mediante apps móviles. Estas apps permiten una lectura directa de los parámetros técnicos de las bombas. Esto, a la vez, permite ahorrar una cantidad considerable de tiempo y energía, lo que resulta esencial para el funcionamiento de todo el pabellón”.

El grupo de aumento de presión Hydro Multi-E asegura que haya la presión necesaria de suministro de agua en todo este enorme pabellón, incluso cuando está abarrotado con 22.000 espectadores.

El resultado

Cuando el pabellón está lleno, todo debe funcionar a la perfección. “Las bombas Grundfos son las únicas en el mundo capaces de cumplir las especificaciones y los parámetros técnicos necesarios para garantizar que todos los sistemas de agua y HVAC funcionen correctamente”, señala.

Además, añade que las bombas Grundfos garantizan un ahorro energético considerable, sobre todo durante los grandes eventos, que requieren que el pabellón use el agua de forma eficiente y sostenible. “Las bombas Grundfos limitan enormemente el consumo energético y reducen de forma sensible los gastos de nuestra empresa y los costes de mantenimiento. La elección adecuada de sistemas y dispositivos hace que uno tienda a olvidarse de las reparaciones y facilita muchísimo implantar prácticas de mantenimiento eficientes”, resalta Krystian Sobota. “Gracias a las bombas Grundfos, sólo hace falta comprobar de vez en cuando el sistema”.

Otros casos relacionados

Lea historias relacionadas de clientes que también se han beneficiado de una solución Grundfos.