Noticias
04-11-2020
Entendiendo las normas IEC y las eficiencias de los motores de las bombas de aguas residuales. Grundfos ofrece un enfoque para la clasificación faltante IE3.
Adaptado del artículo de Bryan Orchard.
Hoy en día las bombas representan no menos del 10% del consumo mundial de electricidad, y dos tercios de todas las bombas usan hasta un 60% de electricidad de más.
Si cada instalación cambiara a sistemas de bombas de alta eficiencia podría haber un ahorro global del 4% del consumo total de electricidad, o para decirlo de otra manera, comparable al consumo de electricidad residencial de 1.000 millones de personas, según estadísticas de Grundfos.
En consecuencia, la reducción de los costos de la energía mediante el desarrollo de motores eléctricos más eficientes desde el punto de vista energético se ha convertido en una prioridad para los usuarios finales, los legisladores ambientales, los gobiernos y los fabricantes.