Cuando Grundfos forma parte de la solución, obtienes un menor consumo energético, una mayor comodidad y una fiabilidad sin igual
Caso
A veces se necesita algo tan simple y concreto como inquilinos descontentos para conectar los puntos entre cómo arreglar el propio edificio y los o...
Anteriormente, Grundfos enviaba el agua sucia del proceso de cataforesis a un centro de tratamiento previo emplazado in situ. Ahí se sometía a un f...
Tras décadas de agua insalubre, las aldeas pesqueras del lago Victoria en Uganda están recibiendo agua segura y asequible gracias a los sistemas de...
In 2010, Midea renovated its headquarters in Shunde, China. The company used another brand of pumps. By 2011, high electricity costs, high noise an...
In the Cambodian province of Takéo, the water supply company was doing what it could with the technology it had to supply drinking water to the sma...
La compañía de agua de Qujiang instaló dos bombas de cámara partida LS de 75 kW de Grundfos en cada estación de bombeo.