Grundfos MULTIBOX – Ihr Rettungspaket
Starkregen, undichte Kellertüren, fehlende Rückstausicherung: Wasser im Keller. Handeln Sie eigenständig und kurzfristig mit der Grundfos Multibox.
Starkregen, Flusshochwasser, Rohrbruch – muss man hilflos dabei zusehen, wie das eigene Haus voll Wasser läuft, ist guter Rat teuer.
Was tun? Frühzeitiges und besonnenes Reagieren minimiert größere Sachschäden erheblich: Vorausgesetzt man hat im Notfall die dafür notwendige Ausrüstung griffbereit zur Hand. Mit der MULTIBOX können Sie im Krisenfall schnell und entschlossen reagieren, wenn Ihr Keller unter Wasser steht. Denn sie beinhaltet neben der flachsaugenden Schmutzwasserpumpe UNILIFT CC alle notwendigen Schläuche und Materialien für eine schnelle Kellerentwässerung.
Dabei werden vorbeugende Schutzmaßnahmen in Zukunft immer wichtiger: Durch den Klimawandel setzen sich Großwetterlagen länger an einem Ort fest, womit immer mehr Gegenden potenziellen Hochwassergefahren ausgesetzt sind. Die Folge: Es kommt häufiger und überraschender zu einer Überlastung der Infrastruktur, zu Überschwemmungen und ungewollten Wassereinbrüchen. Sichern Sie sich und Ihr Eigentum frühzeitig mit unseren zuverlässigen Lösungen im Fall eines überfluteten Kellers – mit der MULTIBOX als echtes Hochwasser-Rettungspaket können Sie jede Situation entschlossen anpacken.
Wie Sie die MULTIBOX und die UNILIFT CC korrekt zur Kellerentwässerung einsetzen – oder wahlweise auch Ihren Teich oder Pool leerpumpen –, das zeigen wir Ihnen im Video:
Im Notfall: alles beisammen mit der MULTIBOX
Die MULTIBOX ist speziell für den Hochwasser- und Starkregenschutz ausgelegt. Die Idee: gerade in hektischen Situationen alles griffbereit an einem Ort zusammen haben. Die komfortable Filter- und Tragebox beinhaltet deshalb alles, was Sie zum Schutz Ihres Heims brauchen: einen extra langen 15-m-Druckschlauch mit Edelstahlknickschutz, der auch bei engen Kanten wie Kellerfenstern eine maximale Pumpenleistung garantiert, eine integrierte Rückschlagklappe, die Rückfluss verhindert, sowie die Wasserpumpe Grundfos UNILIFT CC mit 10-m-Kabel.
Wenn jede Sekunde zählt
Allzeit bereit und sofort einsatzfähig – hierauf kommt es bei einer Entwässerungspumpe im Notfall an. Genau das haben wir bei der UNILIFT CC als Herzstück unseres Rettungspakets geschafft: Durch den abgestuften Druckstutzen, die vertikalen wie horizontalen Anschlussoptionen und die integrierte Rückschlagkappe hantieren Sie nicht panisch an Anschlüssen herum oder suchen verzweifelt Adapter und Zubehör zusammen, wenn’s drauf ankommt – MULTIBOX schnappen, Pumpe anschließen und wertvolle Minuten sparen. Passt immer und überall.
Wenn es schnell gehen muss, ist die Grundfos MULTIBOX wirklich Gold wert! Viele meiner Kund:innen beklagen sich über nasse Keller oder sogar Überschwemmungen. Mit der MULTIBOX konnten sich einige bereits höhere Schadenssummen sparen.
Es hat stark geregnet, der Keller ist voll mit Wasser. Was tun?!
Die Jungs vom SHK Info haben das Grundfos Rettungspaket MULTIBOX bei einem Notdiensteinsatz bei einem ihrer Kunden in einer solchen Situation angewendet und mit gefilmt.
Wie der Einsatz ablief und wie schnell das Wasser aus dem Keller abgepumpt werden konnte, seht ihr im aktuellen Video von SHK Info.
MULTIBOX KAUFEN
Als Privatperson können Sie unsere Produkte über einen Fachhandwerker beziehen. Nutzen Sie die komfortable Handwerkersuche des Fachverbands Sanitär Heizung Klima.
.
Bei Starkregen ist die Gefahr groß, dass der Keller voll Wasser läuft. In solchen Fällen ist schnelles Handeln wichtig, sonst steigt das Risiko der Schimmelbildung und die Feuchtigkeit dringt tiefer in Boden und Mauerwerk ein. Mit der Grundfos MULTIBOX lässt sich Hab & Gut präventiv schützen und Kosten sparen, bevor die Feuerwehr oder der Fachhandwerker eintrifft.
Entwässerungspumpen für Haus und Garten
In der Regel wird das häusliche Abwasser ohne zusätzliche Einrichtungen über ein natürliches Gefälle abgeleitet. Erst wenn Probleme mit Rückstau und überfluteten Kellern auftreten, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
Für alle Aufgaben im Bereich der Gebäudeentwässerung bietet Grundfos eine Vielzahl von besonders zuverlässigen und effizienten Lösungen an.
Unilift CC
Entwässerungspumpen aus Verbundwerkstoff mit einem freien Durchgang von 10 mm zur Förderung von sauberem, nicht aggressivem Wasser und leicht verunreinigtem Schmutzwasser (Grauwasser).
Unlilift KP
Entwässerungspumpen aus Edelstahl zur Förderung von nicht aggressivem Wasser und Grauwasser, wie z. B. Sickerwasser und häuslichem Schmutzwasser mit Festoffpartikeln von maximal 10 mm.
Unilift AP
Entwässerungspumpen, Schmutzwasserpumpen und häusliche Abwasserpumpen aus Edelstahl
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.