Referenz

Leben retten dank intelligenter Technik

75% Kostenersparnis pro überwachter Maschine

>700.000 € Einsparungen durch Problemfrüherkennung

3 schwerwiegende Ausfälle verhindert

DIE HERAUSFORDERUNG

Ein führendes Lehr- und Forschungskrankenhaus musste sicherstellen, dass seine Maschinen jederzeit in Betrieb sind. Da das Kraftwerk auf dem Krankenhausgelände Strom für lebenswichtige Geräte liefert, durfte es dort auf keinen Fall zu einem Ausfall der Maschinen kommen. Früher hat das Wartungsteam die Analyse der vorbeugenden Wartungsmaßnahmen an einen Drittanbieter vergeben. Doch die Ergebnisse waren vage, allgemein und nicht umsetzbar. Es gipfelte darin, dass eine entscheidende Pumpe unerwartet ausfiel. An diesem Punkt war dem Wartungsteam klar, dass es einen Partner finden musste, der ihm dabei hilft, das Wartungsprogramm zu optimieren.

DIE LÖSUNG

Dank der kontinuierlichen Überwachung ist das Wartungsteam des Krankenhauses nun in der Lage, zustandsabhängige Wartungsmaßnahmen vorauszuplanen, um sich entwickelnde Probleme proaktiv anzugehen und Ausfallzeiten zu vermeiden. Das Team erhält sowohl Informationen auf Aggregatsebene als auch auf Einrichtungsebene und kann sich so um die Aggregate kümmern, die sofortiger Aufmerksamkeit bedürfen. Auf diese Weise wird keine Zeit für unnötige vorbeugende Wartungsarbeiten verschwendet und unerwartete Ausfälle werden verhindert. Der ungestörte Betrieb der lebenswichtigen Anlage des Krankenhauses wird so garantiert.

DAS ERGEBNIS

Schon innerhalb der ersten zwölf Monate nach der Umsetzung wurde das Wartungsprogramm des Krankenhauses optimiert. Die intelligenten Algorithmen erkannten drei potentielle kritische Ausfälle in der Kaltwasser- und Dampfanlage – Ausfälle, die unerkannt zu Gesamtwartungskosten in Höhe von mehr als 750.000 $ (umgerechnet ca. 700.000 €) geführt hätten. Zusätzlich zu diesen Einsparungen führte die einfache Skalierbarkeit dazu, dass das Wartungsteam die Anzahl der überwachten Geräte von 44 auf 155 erhöhen konnte. Gleichzeitig konnten die Durchschnittskosten pro überwachtem Gerät um 75 Prozent gesenkt werden.