Event

Online-Seminar - Bedarfsorientierte Wasserverteilung

Auch Betreiber kommunaler Wasserversorgungsunternehmen müssen sich zukunftsfähig aufstellen und sich den aktuellen Herausforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Kostenoptimierung stellen. Ein optimiertes Druckmanagement in den Wasserversorgungsanlagen ist vielfach der Schlüssel, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Eine effektive Möglichkeit, das Druckmanagement in Wasserversorgungsanlagen umzusetzen, ist «Demand Driven Distribution» (DDD) von Grundfos. Diese Lösung misst den Druck im Netz mithilfe einer Reihe von Drucksensoren, die an kritischen Punkten montiert und mit einer Fernüberwachung verbunden sind. Diese Sensoren übermitteln Daten an die DDD-Steuerung und ermöglichen so eine adaptive Regelung der Pumpstationen, sodass der Druck im gesamten Netz immer auf einem optimalen Niveau gehalten wird.

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie mit der Grundfos Lösung «Bedarfsorientierte Wasserverteilung» ihr Pumpensystem für die kommunale Wasserversorgung optimieren.

Trainer: Mark Akermann

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Der Vortrag wird live online übertragen. Sie benötigen einen PC oder ein Tablet mit einem Browser und einer Internetverbindung. Die Durchführung dieses Seminars und die Anmeldung dazu erfolgen über die Plattform eines Drittanbieters.