Case

Sådan lykkedes det Sligo Hospital i det vestlige Irland at opnå besparelser og løse sit Delta T-problem med intelligente løsninger fra Grundfos

Der er en verden til forskel mellem, hvad vi havde før, og hvad vi har nu. Det er et rigtig positivt skridt for os i forhold til at få styr på, hvor meget energi, vi bruger til at opvarme hospitalet.

Declan McGoldrick, projektleder på Sligo Universitetshospital

"Sligo University Hospital havde et "meget ineffektivt" kedel- og varmeanlæg", siger Declan McGoldrick fra hospitalets HSE Estates Department. Cirkulationspumperne var pumper med konstant hastighed. De leverede varmt vand med en medietemperatur på 130 °C.

"Tætningerne gik i stykker. Og det skabte et væld af vedligeholdelsesudfordringer. Her på Sligo University Hospital er varmekredsløbene lange. Det betød, at vi havde betydelige varmetab. Det betød, at vores Delta T var lavere end design Delta T og dermed ikke fungerede så effektivt, som det kunne have gjort".

Fra venstre: Michael O'Brien og Declan McGoldrick fra HSE Estates Dept. på Sligo University Hospital sammen med Liam Kavanaugh fra Grundfos Ireland i hospitalets kedelrum.

Løsningen

Hospitalet opgraderede kedelhuset og udskiftede pumperne med konstant hastighed med intelligente MAGNA3- og TPE3-pumper fra Grundfos. "Grundfos-pumperne tilpasser sig automatisk til den specifikke belastning i rørledningen", siger Declan McGoldrick. Pumperne løste Delta T-problemet. "Vi bruger temperaturstatistik i returrørene til at bestemme Delta T mellem fremløb og returløb, så vi kan beregne pumpens varmeeffekt. Masseflowet kan beregnes ud fra selve pumpen."

Hospitalet opgraderede sit kedelhus og udskiftede sin faste hastighed pumper med intelligente MAGNA3- og TPE3-pumper fra Grundfos.

En verden til forskel

"Med vores nye pumpeanlæg reducerer vi elforbruget med 70 til 80 procent", udtaler Declan McGoldrick. Disse besparelser finjusteres yderligere ved at gennemgå driftsdataene ved hjælp af Grundfos GO-appen, en platform til mobil pumpestyring. Desuden beregner pumpernes varmeenergiovervågning automatisk varmeeffekten og strømningshastighederne. Pumperne styres ved hjælp af BACnet-kommunikationskort, der kører via hospitalets BMS-system.

"Vi bruger oplysningerne fra dette system til at få bedre kontrol over nogle af processerne på hospitalet og til at foretage yderligere besparelser." Der var overhovedet ingen kommunikation med hospitalets gamle system. "Man tændte bare pumpen. Der kom ingen oplysninger tilbage fra pumpen. Så der er en verden til forskel mellem, hvad vi havde før, og hvad vi har nu. Det er et rigtig positivt skridt for os i forhold til at få styr på, hvor meget energi, vi bruger til at opvarme hospitalet."

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find Grundfos-produkter relateret til dette emne.