Case
Ny pumpeløsning sparer Gilleleje Vandværk for energi og bekymring
Energibesparelser på 24%. Så meget har det nye Grundfos MPC-anlæg betydet på det privatejede Gilleleje Vandværk. Og det nye anlæg har ikke mindst sparet driftschefen for mange bekymringer – aldrig mere en jul som den i 2017!
Energibesparelserne er et velkomment tilskud til både bundlinjen og klimaregnskabet. Men det var egentlig ikke udsigten til en økonomisk gevinst, der satte gang i udskiftningen af de gamle pumper på Bregnerødværket, der er hjertet i Gillelejes vandforsyning.
Det var utrygheden, fortæller driftschef på Gilleleje Vandværk, Jesper Frederiksen. ”Den gamle, kæmpestore pumpe kørte jo 24 timer i døgnet, og det havde den gjort siden 1985, hvor den har sørget for alt det vand, byen behøvede. Den var i 90’erne blevet udbygget med en frekvensomformer, men det bekymrede mig, om den mere end 30 år gamle pumpe kunne blive ved med at holde til det. Det var ganske vist en Grundfos, meeen…”Kort før jul 2017 blev bekymringerne til et mareridt for driftschefen.
Pumpestop!
Den store pumpe satte ud, og de to mindre pumper på Bregnerødværket nægtede at starte. Pumpehjulene var groet fast, for de var kun i drift, når Gilleleje skulle supplere andre værker med vand.
Julen blev alligevel reddet – bl.a. fordi der udgår 2 strenge fra Bregnerødværket. Den ene streng fører vand direkte til byen, mens den anden er en lavtryksledning, som fylder en 400 m3 stor rentvandstank på en pumpestation 4 kilometer fra værket. Herfra pumpes vandet med hjælp fra andre, tilsvarende hårdtarbejdende pumper fra 80’erne – i døgndrift og uden frekvensomformere – til den resterende del af de ca. 7.000 husstande i Gilleleje.
Men ’julebudskabet’ fra den store pumpe var ikke til at tage fejl af. Grundfos og ’husingeniøren’, Krüger, blev hidkaldt. Driftssikkerhed og effektiv styring var på dagsordenen.
Fri for alarmer med ny styring
”Vi havde tidligere anvendt en krydsfeltsstyring, der styrede efter et punkt nede i byen, 6 km fra vandværket. Når trykket faldt her, skruede vi op for mængden,” fortæller Jesper Frederiksen. ”Men for det første var der lang responstid, og for det andet gav det store trykstød og –tab. Og så ønskede jeg mig en løsning, der kunne befri mig for de mange alarmer.
”Det var bl.a. byens brandmænd, der ofte forstyrrede natteroen, når de kom hjem fra brand og vandtankvognen skulle fyldes op igen. ”De kunne få vandværket til at ’trippe’, når de tappede i 20 minutter,” fortæller driftschefen, der hver gang alarmen lød var nødt til at tjekke årsagen.
I dag sørger MPC-styringen for, at de 4 Grundfos CRE 32-4-2-pumper stille og roligt kører op i hastighed, så både brandbilerne og resten af byen får den mængde vand, de skal bruge. Herefter sænkes hastigheden igen uden nævneværdig trykvariation. Ingen alarm! Før i tiden kunne trykket svinge op til 2 bar, men nu ligger trykket døgnet igennem helt jævnt på 3,8 bar. Det er på trods af, at der er stor variation i forbruget – et forbrug, der kan variere fra 1.000 m3 i døgnet om vinteren til 2.300 m3 om sommeren, når gæsterne i områdets omkring 3.500 sommerhuse rykker ind.
Med det nye MPC-anlæg er det også blevet nye tider på pumpestationen, hvor de store, gamle pumper ikke længere arbejder i døgndrift. ”Bregnerødværket kan stort set levere det, der er brug for, og det har også givet væsentlige energibesparelser på pumpestationen,” forklarer Jesper Frederiksen, der er meget glad for besparelserne, men endnu gladere for den ubekymrede dagligdag, han har fået.
”Jeg kan jo faktisk følge driften på min telefon hjemme fra kontoret, og når jeg går rundt på værket, ta’r jeg mig selv i at tjekke på tavlen, om pumperne nu også kører. Jeg kan jo ikke høre dem,” siger han med tanke på lyden af ’gamle dage’.
Verdensmål i sigte
Salgsingeniør André Doni fra Grundfos Vandforsyning glæder sig over, at natteroen er genoprettet hos Jesper Frederiksen. Og han glæder sig ikke mindst over, at historien fra Gilleleje bidrager til to af de Verdensmål, som FN har opstillet, og som Grundfos målrettet ønsker at bidrage til.
”Udskiftning af vandværkernes store, gamle pumper til nye pumpeanlæg giver som regel store energibesparelser – især, når der som her i Gilleleje er tale om meget store pumper, der skal reguleres meget ned for at holde det rette tryk ved lavt flow,” forklarer salgsingeniøren. ”De nye pumper og motorer er blevet mere effektive, og styringen er meget bedre til at regulere pumperne og fx bestemme hvor mange pumper, der skal køre. Dertil kommer, at gamle pumper ofte er slidte og med belægninger i kamrene.
”De samlede energibesparelser ved udskiftning af 15-25 år gamle pumper og anlæg er derfor typisk 20-50%.Grundfos CRE-pumperne i Gilleleje er udstyret med en IE5-version af den permanentmagnet-motor, som sammen med MPC-styringen sikrer, at pumperne hele tiden selv indstiller sig til den bedste virkningsgrad ud fra det aktuelle behov. 2-3 af pumperne overlapper på skift hinanden, så mareridtet med fastgroede pumper aldrig vil forekomme.
Så både klimabevidstheden og bevidstheden om, at nattesøvnen er reddet gør godt i Gilleleje.
Yderligere oplysninger:
André Doni
Salgsingeniør, Grundfos Vandforsyning (Øst)
doni@grundfos.com
2498 4582