Case
Pumpestationen løser oversvømmelse og øger livskvaliteten i Semarang, Indonesien
The Semarang pumping station solved the flooding problem for the central, affected part of Semarang City.
Den Indonesiske by Semarang led af massive oversvømmelser. Placeret ved havet, er en del af byen under højvande-nivaeu. Under kraftigt regn og højvande skabte ukontrollerbare vandmasser ødelæggelse af folks hjem og liv. Byen har bygget en stærk, unik løsning med Grundfos til at beskytte sine borgere mod oversvømmelser. Siden den blev taget i brug i 2014, har den holdt de berørte flodbassiner fri fra oversvømmelser samt centrum af byen, hvilket øger borgernes livskvalitet og ejendomsværdier.
Baggrund
Byen Semarang, Indonesiens femte største by med en stor kommerciel havn, har lidt af oversvømmelser i mange år.
Semarang ligger lavt på den nordlige kyst af Java. Ca. en tredjedel af byen er under højvande-niveau, med havet på den ene side og bjerge der omgiver byen på alle andre sider. Det samlede areal er ca. 13 kvadratkilometer. Et tropisk regnskovsklima gør det til et af de vådeste områder i landet - især ved højvande.
Blandingen af højvande og regn var den værste, siger Joko Rusmani, konsulent, for Public Works and Housing i Indonesien.
"Når højvand opstod i regntiden, blev vand, der skulle strømme til havet, blokeret af højvandet, hvilket fik det til at strømme tilbage og oversvømme boligområder. Det var et kronisk problem. ”
"Dengang ville selv lidt regn forårsage oversvømmelse," siger Ari Soemantri, en beboer, der bor i Jalan Permata Merah, et centralt område i Semarang. "Kraftig regn ville medføre oversvømmelse, der varede i flere dage uden tegn på tilbagetrækning."
Nedsynkning på op til 10 centimeter om året har forværret situationen. Joko Rusmani siger, at det skyldes for meget grundvandsudvinding kombineret med en bebyggelsesaktivitet, som overbelaster jorden. Alt i alt har nedsynkning, regn og højvande været et problem i Semarang i årevis.
En ny pumpestation ændrer det.
Ari Soemantri (second from right), stands with his family at their residence in Jalan Permata Merah, a central Semarang neighbourhood. Flood waters used to plague the area, with no signs of receding, he says. Today, the “flood-free” neighbourhoods bring rising property values.
Løsningen
I 2013 begyndte et stort globalt team at bygge en drænpumpestation, der kunne løse alvorlige oversvømmelser. Holdet omfattede de Indonesiske entreprenører Brantas, det japanske konsulat Oriental, det japanske internationale samarbejdsagentur (JIKA), det Indonesiske udenrigsministerium, Semarangs lokale forvaltning og Grundfos. Projektet om forvaltning af vandressourcerne var et strategisk initiativ fra den indonesiske regering.
Projektteamet lukkede flodmundingerne for de to mest berørte floder, Semarang og Baru, fortæller Joko Rusmani.
"Og nu bliver vand oppe fra floden opbevaret i bassiner, der skal pumpes ud," siger han. "Så vi er gået fra at skabe flow baseret på naturlig gravitation, til at arbejde med et intelligent pumpeanlæg."
Han siger, at bassinerne kan rumme 130,000kubikmeter (m3), mens pumpestationen har en samlet kapacitet på 35 m3 pr. sekund, eller 126,000 m3/time. Driftssikkerhed er helt afgørende. "Da vi nu er afhængige af at pumpe, forventer vi, at pumperne kan arbejde døgnet rundt. Det kræver, at de fungrerer optimalt og skal derfor vedligeholdes godt, så vand pumpes i havet uden fejlfunktion hver gang behovet opstår, ”siger han.
The northern third of Semarang is under high-tide level, which is partly the cause of flooding. At the harbour, a retaining wall needs to be built higher to help keep the seawater out.
Projektgruppen valgte Grundfos KPL-pumper på grund af tidligere erfaring med at bruge lignende typer af pumper i Surabaya og Jakarta - og disse har kørt pålideligt i mere end ti år, siger han.
These pumps are very easy to operate. So whenever it rains, we can start the system right away.
"Fordi pumperne har en enorm kapacitet og var de største i Indonesien dengang, bad vi om støtte fra Grundfos 'hovedkvarter i Danmark," siger Joko. "Vi sørgede for, at reservedele vil være tilgængelige lokalt i de næste 15 år."
Siden pumpestationen gik online i 2014, har den fungeret som forventet, siger Nur Wahid, Operations Manager. I perioder med tørke håndterer personalet pumperne en time eller to om dagen efter behov. På den måde kan de holde dræningsdammen på det korrekte niveau og udføre daglig vedligeholdelse af pumperne. "Heldigvis er disse pumper meget nemme at betjene. Så når det regner, kan vi starte systemet med det samme, ”siger Nur Wahid.
Resultatet
I dag er mennesker, der tidligere oplevede oversvømmelse i deres hjem og på gaderne i centrum, nu fri for oversvømmelser. De behøver ikke længere fortsætte med at hæve deres boliger for at bekæmpe både nedsynkning og regelmæssige oversvømmelser. "Og veje fungerer nu endelig, som de skal," siger Joko. “Dengang fungerede veje mere som vandveje, men nu er de tørre. Ikke flere problemer. "
Han tilføjer, at regeringen nu kan udvikle infrastruktur uden at være bange for skader på grund af oversvømmelse og tidevand. "Både de sociale og økonomiske aspekter er begyndt at vokse igen i Semarang," siger han.
Faktisk er kvarteret nu er oversvømmelsesfrit, siger den lokale beboer, Ari Soemantri. "Værdier for ejendom og jord stiger, fordi det er oversvømmelsesfrit."
Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing in Indonesia, sits at a park in central Semarang. “We are proud because this has offered a solution and has been appreciated, and it sets an example for others,” he says.
Joko siger: "Semarang-pumpestationen løste oversvømmelsesproblemet i den centrale del af byen Semarang. Den kan bruges som eksempel eller model til anvendelse på lignende områder. Vi er stolte af denne løsningløsning, den er værdsat, og det er et godt eksempel for andre. Mange kommuner i Indonesien, som står over for de samme problemer, har besøgt vores opbevaringsbassiner for at se, hvordan de kan løse de samme problemer på en måde, der gælder for deres byer. ”