Case

Opgradering af pumper til de voksende byer giver øget effektivitet

Efficient and quiet pumps are good for our work environment.
Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management

I et bjergrigt område i Qujiang, Kina, hvor vandforsyningen traditionelt udnytter naturlig gravitation, var byudviklingen en ny udfordring.

"Da dette vandværk blev opført i 1990, fokuserede vi på energibesparelse og høj virkningsgrad," siger Liu Zhiwei, chef for teknologi og udstyr, Qujangs vandforsyningsstyring, shaoguaan, i guan-dong-provinsen. "Men Kina har haft meget byudvikling i de senere år. Her bygges konstant nye bygninger. Og med en forbedret levestandard er husholdningers vandforbrug også steget. "

Vandværket er placeret på en bjergskråning, 60 m over byen, så renset vand kan strømme ned til byens centrum. "Metoden med at bruge gravitation til at skabe flow kan ikke forenes med behovet for byudvikling," forklarer Liu Zhiwei. "Vi kan ikke dække det private vandbehov."

Vandværket opbygger derfor en 60,000 kvadratmeter stor udvidelse af vandværket, som næsten vil fordoble kapaciteten. "For at spare energi og reducere CO2-udledninger og gradvist udfase forældede og højt energiforbrugende udstyr, inviterede vandforsyningen i Quiqing Grundfos-ingeniører til at foretage et systematisk Pump Audit af trykforøgerpumpestationerne.

Vandværket besluttede sig til at renovere sine Shiliuye- og Shaoye-pumpestationer.

Liu Zhiwei siger, at virksomhedens fokus var på virkningsgrader. Det var først efter renoveringen, at hans team blev klar over, at de nyere pumper også gav en anden fordel: støjdæmpning.

What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.

Grundfos Pump Audit afslørede, at især Shiliuye-pumperum havde et designproblem, hvor det hydrauliske løftehøjde var for højt. Motorerne var i overbelastningsstatus meget af tiden, de spildte energi og var til i fare for sammenbrud.

"Og pumperne i Shaoye-anlægget havde kørt i 20 år," siger han. "De havde problemer med hensyn til sikkerhed og pålidelighed. Lejerne skal udskiftes regelmæssigt. Styreskabet brugte en gammel nedtransformer til start af pumperne. Og der var støjproblemer i begge stationer. ”

“Throughout this project, I have learned to not only pursue economic benefits. I have also learned about humanistic concerns and work environment,” says Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.

Faktisk, tilføjer han, var støjen i pumperummene blevet målt til 97-112 decibel (dB). Ifølge WHO ligger den gennemsnitlige menneskelige smertetærskel for støj på 100 dB, og otte timers eksponering for dette støjniveauer kan forårsage alvorlig skade. En del af støjproblemet var på grund af lodret installation af de tidligere pumper, hvilket førte til høj vibration.

"Vi ønskede at forbedre miljøet for vores medarbejdere og spare på energi," siger Liu Zhiwei.

The Qujiang Water Supply Management company could no longer meet the needs of urban development in Shaoguan. It is doubling its capacity and has renovated two of its pumping stations to cope.

Løsning og resultat

Vandforsyningsanlægget Qujiang installerede to LS 75 kW horisontale blokpumper i hver pumpestation.

Efter et år på Shiliuye og Shaoye blev de nye pumpers energibesparelser anslået til henholdsvis 33% og 17%. "Det sparede effektforbrug opfylder vores beregninger over, hvor meget energi, vi kan spare," siger Liu Zhiwei, og tilføjer, at besparelserne skyldes, at pumpen har en høj virkningsgrad og opfylder det nøjagtige vandforsyningbehov.

"Fra starten af renoveringsprocessen var vores fokus på at blive mere energieffektiv," siger han. ”Men da vi begyndte at bruge Grundfos-pumperne, fandt vi af, at de havde et lavt støjniveau. Vores medarbejdere på stedet var meget tilfredse med dette. ”

Zhong Jinshou, Head of Department at Qujiang District Water Supply Management, says he enjoys the stability and quieter operation of the new Grundfos pumps.

I dag, når pumperne kører, er støjniveauet på 85 dB, hvilket er det sikre niveau for langvarig støj.

"Effektive og støjsvage pumper er gode for vores arbejdsmiljø," siger han. "På grund af nye stabile pumper har vi også øget vores garantifrekvens for vandforsyning. Dette er en stor hjælp for vores borgere. "

Liu Zhiwei fortæller, at Grundfos Pump Audit ikke kun hjalp ham med at udvide sin horisont med hensyn til teknologi. "I løbet af dette projekt har jeg lært ikke kun at opnå økonomiske fordele. Jeg har også lært om humanistiske bekymringer ift. arbejdsmiljø. I mit fremtidige ledelsesarbejde skal jeg også overveje disse aspekter. ”

Andre relaterede historier

Læs relaterede historier fra kunder, der også har fået glæde af en Grundfos-løsning.

Relaterede applikationer

Find applikationer fra Grundfos vedrørende dette emne.

Relaterede produkter

Find produkter fra Grundfos relateret til dette emne.