INTO DUST er en historie, der skal fortælles
INTO DUST handler om den globale vandkrise. Filmen, der er baseret på en sand historie, er produceret af Poul Due Jensens Fond i samarbejde med den Oscar-vindende instruktør Orlando von Einsiedel. Det er historien om en inspirerende heltinde, der ofrede alt for vores vand. Men det er også en historie om de vandudfordringer, der er i Pakistan og andre steder i verden. Som en førende leverandør af vandløsninger ser vi det som vores pligt at bidrage til at overvinde disse udfordringer.
Grundfos udvikler intelligente løsninger og hylder dem, der gør noget #FOROURWATER.
Bag kulisserne til filmen INTO DUST
Poul Due Jensens Fond er den stolte sponsor af INTO DUST. Kom med om bag kulisserne i Karachi i Pakistan, og se, hvordan filmen blev til.
Udforsk den globale vandkrise
Vil du vide mere om de globale vandudfordringer? Gå til intodustmovie. com for at læse mere om, hvor alvorlige disse udfordringer er, læs mere om, hvem Perween Rahman var, og hvorfor hun efterlader sig en så vigtig arv.
Se filmen INTO DUST
Træd ind i byen Karachi via den unikke subjektive synsvinkel, og se, hvordan vandmangel kan påvirke en by og en bydel.
Perween Rahman kæmpede #ForOurWater
INTO DUST hylder historien om Perween Rahman, en inspirerende kvinde, der gjorde modstand og ofrede alt for vores vand. Hun påtog sig at sætte en stopper for vandrelateret korruption i bydelen og skaffe vandet tilbage til indbyggerne. Tragisk nok blev det hendes død. Men hendes arv lever videre og fortsætter med at forsyne hendes bydel med rent vand. Det er en historie, der skal fortælles.
Hjælp til Pakistans fattigste
Perween Rahman arbejdede for NGO'en Orangi Pilot Project, hvor hun kæmpede for at skaffe rent vand til indbyggerne. Poul Due Jensens Fond er stolt over at finansiere udvidelsen af sanitets- og vandmodeller i byer over hele Pakistan.
Hyldest til dem, der kæmper #ForOurWater
Der er stadig flere, der går sammen om at kæmpe for vores vand. De implementerer intelligente løsninger, som skal være med til at overvinde verdens vandudfordringer, og inspirerer verden med deres historier om de gode resultater, de har opnået. Sammen kan vi kan gøre en forskel.
Overvindelse af vandudfordringer sammen
Vores moderne måde at leve på stiller større krav til den globale vandforsyning. Men hvis vi alle gør noget for vores vand, kan vi overvinde vandudfordringerne sammen. Både globalt og lokalt.
Løsninger til byer
Verdens byer er i hastig vækst og lægger et stort pres på vandforsyningen. Men der findes løsninger, der kan holde effektivt gang i vandforsyningen i vores byer. Bliv inspireret af dem, der gør noget for vores byer.
Løsninger til industrien
80 % af industrispildevandet ledes ubehandlet tilbage i miljøet. Der findes intelligente løsninger til spildevandsrensning, som hjælper alle typer industrier med at udføre korrekt spildevandsrensning og endda genbruge vand til flere formål.
Løsninger til bygninger
Stigende urbanisering er en væsentlig årsag til verdens voksende energiforbrug. Men der gemmer sig enorme muligheder for energibesparelse i de fleste erhvervsbygninger. Udforsk vores intelligente energioptimeringsløsninger, og vær med til at hylde dem, der bekæmper klimaforandringer.
Vandudfordringer er både globale og lokale
Selvom INTO DUST handler om vandudfordringer i Karachi, gør den også opmærksom på, at der er vandmangel andre steder i verden.
Se på kortet, hvilke større byer der forventes at opleve store problemer med vandmangel i 2030, medmindre vi skrider til handling.
Se alle kilder her >
Vil du vide mere?
Få mere at vide om Grundfos' tilgang til bæredygtighed, og se nærmere på Poul Due Jensens Fond.
Overvindelse af vandudfordringer
Bliv inspireret af disse historier, og se, hvordan vi kan gøre en forskel sammen.
Bæredygtige ambitioner
Bæredygtighed er en måde at tænke på hos Grundfos. Læs alt om vores ambitioner inden for bæredygtighed her.
Poul Due Jensens Fond
Læs mere om Poul Due Jensens Fond og de filantropiske aktiviteter, vi støtter.