Case

Pumba uuendamine kasvava linna jaoks toob kaasa tõhususe - pluss üllatuslikud eelised

Efficient and quiet pumps are good for our work environment.

Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment, Qujiang Water Supply Management

Hiinas Qujiangi mägises piirkonnas, kus veevarustusele on traditsiooniliselt kaasa aidanud gravitatsioonivool, pakkus linnastumine uue väljakutse.

“Kui see veevärk 1990. aastal ehitati, keskendusime energiasäästule ja suurele efektiivsusele,” ütleb Liu Zhiwei, Shaoguani provintsi Qujiangi veevarustuse halduse tehnoloogia- ja varustusjuht. "Kuid Hiinas on viimastel aastatel olnud palju linnaarenguid. Siia ehitatakse pidevalt uusi hooneid. Elatustaseme paranemisega on suurenenud ka olmevee tarbimine."

Tehas asub mäenõlval, linnast 60 meetrit kõrgemal, nii et töödeldud vesi võib voolata alla kesklinna. “Meie vana gravitatsioonilise voolu kasutamise mudel ei vasta enam linnaarengu vajadustele,” ütleb Liu Zhiwei. "Me ei suuda rahuldada kodumaist veevajadust."

Seega ehitab tehas 60 000-ruutmeetrist veevärgi laiendust, mis kahekordistab võimsuse. Lisaks sellele ütles ta, et "Qujiangi veevarustuse haldusbüroo kutsus aktiivselt reageerima riiklikule energiasäästu ja heitkoguste vähendamise üleskutsele ning järk-järgult kaotama vananenud ja palju energiat tarbivaid seadmeid", kutsus Qujiangi veevarustuse halduse kontor Grundfosi insenere ja tehnikuid ( Shanghai) Pumps Company Ltd. Pumbaaudit ”Rõhutõstepumpade jaoks.

Tehas otsustas oma Shiliuye ja Shaoye pumbajaamad renoveerida.

Liu Zhiwei sõnul keskendus ettevõte mõlemale efektiivsusele. Alles pärast renoveerimist mõistis tema meeskond, et uuemad pumbad annavad veel ühe eelise: müra vähendamine.

What started as a project to improve pump efficiency brought other benefits – such as happier workers from quieter pumps, as well as advantages to the surrounding community like stable water supply and high-quality life, Liu Zhiwei, Chief of Technology and Equipment at the Qujiang water company, at the Shaoye Booster Pump Station in Shaoguan, China.

Grundfosi pumbaauditist selgus, et eriti Shiliuye pumbaruumis oli projekteerimisprobleem, kus hüdrauliline tõstekõrgus oli liiga kõrge. Mootorid olid suurema osa ajast ülekoormusseisundis, kulutasid energiat ja seadsid süsteemi töö rikkeohtu.

“Ja Shaoye jaama pumbad olid töötanud 20 aastat,” ütleb ta. “Neil oli probleeme ohutuse ja töökindluse osas. Laagreid tuli regulaarselt vahetada. Juhtkapp kasutas pumpade käivitamiseks vanas stiilis trafot. Ja mõlemas jaamas olid müraprobleemid. ”

“Throughout this project, I have learned to not only pursue economic benefits. I have also learned about humanistic concerns and work environment,” says Liu Zhiwei, Qujiang water company’s plant manager.

Tegelikult lisab ta, et pumbaruumide müra mõõdeti 97–112 detsibellil (dB). Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on müra keskmine valulävi 100 dB ja kaheksa tundi kokkupuudet sellise müratasemega võib põhjustada tõsiseid kahjustusi. Osa müraprobleemist tulenes eelnevate pumpade vertikaalsest paigaldusest, mis viis kõrge vibratsioonini.

“Tahtsime parandada oma töötajate keskkonda ja säästa energiat,” ütleb Liu Zhiwei.

The Qujiang Water Supply Management company could no longer meet the needs of urban development in Shaoguan. It is doubling its capacity and has renovated two of its pumping stations to cope.

Lahendus ja tulemus

Qujiangi veeettevõte paigaldas igasse pumplasse kaks LS 75 kW horisontaalset jaotatud korpusega pumpa Grundfosilt.

Pärast ühte aastat Shiliuyes ja Shaoye's hinnati uute pumpade energiasäästuks vastavalt 33% ja 17%. "Säästetud elektritarbimine vastab meie hinnangutele energiasäästu skeemis," ütleb Liu Zhiwei, lisades, et kokkuhoid on tingitud pumpade suurest kasutegurist ja täpsetest veevarustusnõuetest.

“Alates renoveerimisprotsessi algusest oli meie tähelepanu keskmes energiatõhusus,” ütleb ta. "Kuid Grundfosi pumpade kasutamist alustades leidsime, et need olid ka vaiksed. Meie kohapealsed töötajad jäid sellega väga rahule. ”

Zhong Jinshou, Head of Department at Qujiang District Water Supply Management, says he enjoys the stability and quieter operation of the new Grundfos pumps.

Täna, kui pumbad töötavad, on müratase 85 dB, mis on ohutu tase pikaajalise müra korral.

“Tõhusad ja vaiksed pumbad on kasulikud meie töökeskkonnale,” ütleb ta. “Samuti oleme tänu uutele stabiilsetele pumpadele suurendanud veevarustuse garantiimäära. See on meie kodanikele suureks abiks. "

Liu Zhiwei sõnul ei aidanud Grundfosi pumbaaudit mitte ainult laiendada oma silmaringi tehnoloogia valdkonnas. “Selle projekti vältel olen õppinud mitte ainult majanduslikku kasu teenima. Olen õppinud tundma ka inimlikke probleeme ja töökeskkonda. Oma tulevases juhtimistöös pean arvestama ka nende aspektidega. "

Muud seotud juhtumid

Lugege seotud lugusid klientidelt, kes on samuti saanud kasu Grundfosi lahendusest.

Seotud rakendused

Leidke Grundfosilt selle teemaga seotud rakendusi.