Aumento de presión…
Icomo nunca antes!

La bomba Grundfos SCALA2 es una bomba de aumento de presión totalmente integrada que proporciona una presión de agua perfecta a todos los grifos. Cuenta con una bomba, motor, depósito, sensor, válvula de accionamiento y retención en una unidad compacta que se instala rápida y fácilmente. Con su control inteligente de bombas, SCALA2 ajusta el rendimiento a cualquier demanda - y con su motor refrigerado por agua, ofrece uno de los niveles de ruido más bajos de su clase. El resultado es un confort máximo con un esfuerzo mínimo.

Ventajas principales

Presión de agua constante

Como nunca antes.

Presión constante en hasta 8 grifos de la vivienda

La bomba SCALA2 es la solución definitiva para los propietarios que se enfrentan a presiones de agua bajas o fluctuantes en sus viviendas. Estas pueden deberse a fluctuaciones en la presión de aspiración y/o a múltiples grifos abiertos en la vivienda, dando lugar a cambios sensibles en el caudal y la temperatura del agua.

La bomba SCALA2 aborda estos desafíos con su motor con variador de frecuencia y sus funciones de control integradas, que garantizan una presión de agua perfecta en viviendas de hasta 3 plantas y en hasta 8 grifos diferentes*. Funciona solo cuando es necesario, se adapta automáticamente a los hábitos domésticos de consumo de agua y utiliza la cantidad de energía adecuada para mantener la presión de la forma más eficiente posible.

Su sensor integrado mide la presión de aspiración, la compara con la presión del punto de consumo (como un grifo o un cabezal de ducha) y realiza automáticamente los ajustes necesarios. El control inteligente de la bomba actúa sobre el variador de frecuencia para regular la velocidad de la bomba en función de los ajustes elegidos por el propietario, garantizando una presión de agua constante en toda la vivienda.

Energéticamente eficiente

Como nunca antes.

Grandes ahorros energéticos para los propietarios de viviendas

Equipada con un sistema hidráulico avanzado y un motor de imán permanente, la SCALA2 es una bomba de aumento de presión, de velocidad variable excepcionalmente eficiente. Se ajusta inteligentemente a la demanda de agua del hogar, mejorando la eficiencia energética y aumentando la vida útil general de la bomba.

A diferencia de las bombas de aumento de presión de velocidad fija que consumen excesiva energía al mantener una velocidad constante, SCALA2 adapta su uso de energía en función de la demanda. Esto se logra a través de un sensor integrado que mide y compara la presión de entrada con la presión deseada en el punto de uso, como una ducha o un grifo de bañera. El sensor se comunica con el control de la bomba para realizar ajustes perfectos y, guiado por los ajustes preestablecidos elegidos por el propietario, dirige al convertidor de frecuencia para regular la velocidad de la bomba, garantizando una presión de agua perfecta en el hogar.

Al elegir esta bomba más eficiente en lugar de las bombas de refuerzo tradicionales, los propietarios pueden disfrutar de ahorros significativos, reduciendo su consumo de energía para el aumento de presión de agua hasta en un 40%*. Esta excepcional eficiencia energética se logra mediante ajustes de velocidad del motor en tiempo real, ciclos minimizados y consumo de energía reducido durante períodos de baja demanda.

Silenciosa

Como nunca antes.

El funcionamiento más silencioso del mercado

Gracias a la cubierta mejorada del sistema hidráulico, la nueva generación de la bomba SCALA2 consigue una presión de agua óptima y emite un nivel de ruido de solo 44 dB(A). Esto supone una reducción de la presión sonora de 3 dB(A) en comparación con la generación anterior, que se traduce en una reducción del ruido del 50 % para el oído humano.

Un nivel de ruido de 44 dB(A) es similar al existente en una biblioteca o una zona residencial de noche. En comparación con los electrodomésticos comunes, el nivel de ruido es tan bajo como el de un lavavajillas silencioso*.

Cuando se compara la bomba SCALA2 con los sistemas convencionales de aumento de presión, con un motor con ventilador y un nivel de ruido superior a <72 dB(A), hay una gran diferencia. Esos sistemas son mucho más ruidosos que los sistemas de aumento de presión modernos, y causan molestias dentro y fuera de la vivienda. El nivel de ruido se debe a la tecnología obsoleta de las bombas y a los motores refrigerados por ventilador, que contribuyen a producir vibraciones sensibles en todo el sistema.

¿Cómo suena una reducción del 50 % del ruido percibido?

Echa un vistazo a nuestro vídeo para conocer la diferencia entre un nivel de ruido de 47 dB(A) y 44 dB(A), y descubre cómo esta diferencia puede proporcionarte mayor confort en toda tu vivienda.

Fácil instalación desde el primer momento

La nueva bomba SCALA2 es un sistema de aumento de presión autocebante, integrado y “todo en uno” que está diseñado para facilitar al máximo la instalación en interiores y al aire libre, sin necesidad de componentes adicionales o herramientas avanzadas.

La bomba SCALA2 se puede instalar en cuatro pasos:

  1. Conecta las tuberías. Las conexiones de aspiración y descarga pueden ajustarse hasta ±5°, lo que facilita aún más la instalación.
  2. Ceba la bomba. El tapón de cebado grande te permite llenarla de agua de forma rápida y sencilla. Debes llenar la bomba con, al menos, 1,7 l (0,45 gal) de agua.
  3. Enchufa la bomba a una toma de corriente y ponla en marcha. El ajuste predeterminado de presión es de 3 bar (43 psi).
  4. Ajusta la presión de precarga del tanque en función del punto de ajuste (70 % del punto de ajuste de presión).

¿Necesitas ayuda con la instalación? Consulta el vídeo de instalación aquí o busca la guía incluida en la caja.

Selecciona siempre la mejor solución

Nuestra guía de selección rápida de sistemas de aumento de presión es una herramienta sencilla para que selecciones la mejor solución para tus clientes en función de sus necesidades de aumento de la presión de agua. Descárgala y deja que empiece a simplificar tu trabajo.

Disfruta de todas las ventajas de la nueva bomba SCALA2

La bomba SCALA2 es la solución para que puedas ofrecer a tus clientes la solución de aumento de la presión de agua más cómoda e inteligente para sus viviendas. Descarga nuestro folleto de marketing para obtener más información sobre la nueva bomba SCALA2 y todas sus características.