Edificios de oficinas

Responde a los nuevos requisitos de los espacios de trabajo

Con la creciente demanda de espacios de trabajo más sostenibles, saludables y colaborativos, los edificios de oficinas modernos están cambiando. Sin embargo, este tipo de espacios de trabajo suponen un reto para los sistemas HVAC convencionales. Dado que muchas zonas de un edificio de oficinas tienen poco o ningún acceso al aire exterior fresco, el control de la ventilación y la calidad del aire es fundamental para garantizar el confort y la productividad de los empleados.

La mayoría de los edificios de oficinas actuales tienen sistemas convencionales con grandes bombas principales que regulan la temperatura del aire interior. Pero ahora que está cambiando la forma en que usamos estos edificios, esta no es una solución tan funcional. Para aumentar al máximo la comodidad del usuario final y la eficiencia energética, ahora es más beneficioso dividir el edificio en zonas más pequeñas con sensores que informan a un sistema global.

Con soluciones de bombeo más eficientes, claramente se puede reducir el consumo energético de un edificio de oficinas. Esto no solo tiene un impacto positivo en el cambio climático y las emisiones globales, sino que también puede reducir los OPEX y CAPEX, mejorar la comodidad en interiores y la salud de los empleados, y aumentar la seguridad del agua. En definitiva, esto quiere decir que a lo largo de la vida útil de un edificio, la productividad del personal y la satisfacción del usuario final pueden mejorar significativamente.

Los edificios de Dubái ahorran hasta un 80 % de energía

El gobierno de Dubái planea reacondicionar 30.000 edificios antes de 2030 para reducir la demanda energética de la ciudad. Con la ayuda de Grundfos, varios edificios han logrado un importante ahorro energético.

Un banco danés duplica la rentabilidad de sus inversiones en energía

Jyske Bank (Dinamarca) ahorró un 60 % del consumo energético en sus operaciones gracias a la instalación de soluciones Grundfos eficientes y fiables.


Reacondicionamiento para la eficiencia energética

Al renovar un edificio de oficinas, una de las preocupaciones habituales es la compatibilidad de los nuevos sistemas y las ventajas de sustituir las soluciones. Pero tanto si se trata de mejorar los equipos como de cumplir las nuevas normativas o de aumentar el valor del edificio de oficinas, es fundamental tener en cuenta la eficiencia energética.

En Grundfos, el reacondicionamiento para lograr una alta eficiencia energética puede implicar desde la sustitución de las bombas antiguas hasta la transformación de todo el sistema con soluciones inteligentes que monitorizan el rendimiento.


¿Un nuevo proyecto de edificio de oficinas?

Al inicio de un nuevo proyecto de edificio de oficinas, se plantearán una serie de preguntas en relación con los sistemas HVAC, ya que una planificación meticulosa es fundamental para integrar y optimizar cada sistema. ¿Qué tipo de bomba es la adecuada para el sistema? ¿Se puede conectar a un BMS? ¿Con qué facilidad puede dimensionarse?

Afortunadamente, Grundfos tiene una gran cantidad de herramientas, conocimientos y servicios para responder a estas preguntas y a muchas más. Te ayudamos a seleccionar, dimensionar, instalar, poner en servicio y mantener tus sistemas HVAC. Así puedes tener la seguridad de que satisfacen todas tus necesidades de rendimiento y proporcionan el mejor confort posible. Explora nuestra información detallada para comenzar.

Descarga nuestras guías de aplicaciones para tus proyectos de reacondicionamiento o nueva construcción

¿Eres quien toma las decisiones técnicas y buscas información detallada sobre cómo superar los desafíos del sistema? Consulta nuestras guías de aplicaciones, en las que descubrirás cómo combatir la legionela, abordar los problemas de diseño de las bombas, utilizar controles para optimizar tu sistema y mucho más.

¿Podemos ayudarte?

¿Estás buscando una solución de bombeo adecuada que satisfaga tus necesidades? Grundfos puede ayudarte a encontrarla. Rellena el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.

Error Servidor:Error conexión

Por favor, rellene los campos requeridos

Mobile is invalid

Field Required

Field Required

AC_language

Gracias por tu mensaje.
Estamos procesando tu solicitud y esperamos saber más detalles para ver cómo podemos ayudarte. En breve te responderemos.

Elimina las preocupaciones con un contrato de mantenimiento personalizado

Descubre cómo un contrato de mantenimiento personalizado de Grundfos puede reducir tus OPEX, maximizar el tiempo de funcionamiento y proporcionarte una tranquilidad total. Dedica unos minutos a evaluar las necesidades de tu contrato de mantenimiento.

Explora nuestras aplicaciones y soluciones

Cada hotel tiene sus propios requisitos especiales. Pero, con el diseño del sistema adecuado, es posible obtener una total simplicidad y fiabilidad, junto con una mayor seguridad del agua y eficiencia energética. Grundfos ofrece una gama completa de sistemas de bombeo de agua para aplicaciones comerciales que brindarán un alto rendimiento a cada hotel. Explora nuestras aplicaciones y soluciones más adelante.