Caso

Aire acondicionado seguro y eficaz en torres de refrigeración

  • Optimizar el funcionamiento general
  • Reducir el consumo de químicos
  • Ahorro de agua

Situadas en un "rincón oscuro" de las instalaciones, las torres de refrigeración emiten señales que normalmente no se abordan, lo que puede dar lugar a grandes pérdidas. Cuando el rendimiento es óptimo, las torres de refrigeración pueden ayudar a reducir la huella de agua y energía de la instalación o edificio.

El siguiente es un caso de un cliente de Grundfos que ha identificado a Grundfos iSOLUTIONS como la opción correcta para resolver sus desafíos relacionados con el tratamiento de agua en torres de refrigeración. La solución se encuentra actualmente en la fase de planificación.

Los problemas con las torres de refrigeración afectan a la eficiencia y seguridad del agua

Una empresa metalmecánica europea tenía problemas en sus operaciones diarias. El supervisor de producción determinó que algo estaba mal con una de las torres de refrigeración, que estaba en un edificio a varios cientos de metros de la línea de producción. Junto con el director de la instalación, analizó la situación, que era más compleja de lo que imaginaba.

En primer lugar, además del supervisor de producción y el director de la instalación, participaron varias partes interesadas, incluida la empresa de mantenimiento externa del edificio y el proveedor de productos químicos, y no estaban totalmente alineados.

Esto complicaba las cosas, ya que se requería supervisión manual y funcionamiento en el lugar, y todavía ocurrían varios problemas. Algunos de estos problemas descubiertos por el grupo fueron los siguientes.

Desinfección manual

Las mangueras para la adición de biocida estaban vacías o llenas de aire, causando una dosificación defectuosa. Como consecuencia, el recuento de bacterias fue el doble de la recomendación del proveedor de productos químicos, que visitó el lugar diez veces al año y no se detectaron picos de fluctuación de bacterias entre las visitas.

Riesgo de contaminación biológica y legionela

La falta de control de bacterias representa un alto riesgo de contaminación y una amenaza para la salud humana. El socio de mantenimiento subcontratado añadió tabletas de cloro para minimizar este riesgo sin informar a nadie. Desafortunadamente, esto no fue suficiente para corregir el problema. Los ajustes se realizaron sin llevar un diario, por lo que era difícil estar al tanto de la situación.

Gran consumo de agua

Como se muestra en el gráfico anterior, la conductividad y el equilibrio del agua eran inestables, afectando el rendimiento del sistema y aumentando el consumo de agua dulce. Una válvula de suministro de agua se abrió manualmente por accidente, pero no se cerró de nuevo. Esto provocó que uno de los tanques de sumidero se desbordara constantemente sin monitorización, avisos o alarmas durante varios días hasta la siguiente comprobación rutinaria.

En otro momento de este periodo, se actualizó uno de los firmware principales del PLC de supervisión. Después de eso, el agua de reposición se activó constantemente por error durante tres días consecutivos. Una vez más, una pérdida de agua. La empresa tiene un fuerte compromiso con la reducción de su huella de agua, por lo que esto era simplemente inaceptable.

Informes de conformidad que requieren recursos

Según el gerente de la instalación, la empresa también tiene problemas con los informes de cumplimiento legal que consumen mucho tiempo. El registro y el seguimiento de los datos se realizan de forma manual, lo que desperdicia mucho tiempo y crea un riesgo de generación de informes imprecisos.

Solución y resultado

Grundfos iSOLUTIONS ofrece dosificación precisa y controlada

El responsable de la instalación se enteró de la nueva solución inteligente de Grundfos. Combina varios componentes, incluidas bombas dosificadoras digitales inteligentes, un dispositivo de medición y control y un sistema de monitorización remota basado en la nube que conecta los componentes. El sistema aún no se ha instalado, pero espera conseguir un funcionamiento más sencillo, un mejor control de las bacterias, un informe de conformidad más sencillo y un mayor ahorro de agua.

La nueva aplicación de gestión de productos químicos de Grundfos consolidará todos los parámetros de funcionamiento en un único lugar. La solución mejora la seguridad de los usuarios al garantizar que sólo se utilicen los productos químicos adecuados. Mide todos los datos relevantes del sistema en línea y genera informes de conformidad previa solicitud. También puede mostrar avisos, paradas y estados químicos en tiempo real, mejorando el tiempo de actividad. También enviará un SMS al operador cuando sea necesario rellenar los consumibles.

Midiendo la conductividad, el sistema de medida y control de Grundfos, DID, puede reaccionar cuando el agua de refrigeración alcanza un contenido crítico de sólidos disueltos. Esto permite una reacción automática a las válvulas de purga y llenado, manteniendo la calidad del agua dentro de los parámetros óptimos y manteniendo el equilibrio del agua a niveles óptimos, sin la necesidad de funcionamiento manual. El dispositivo también informará a la bomba dosificadora de productos químicos acerca de la cantidad correcta de biocida necesaria, evitando una dosificación excesiva o insuficiente para mantener bajo control el crecimiento de bacterias. Al mismo tiempo, la bomba dosificadora SMART Digital de Grundfos (DDA FCM) y su algoritmo inteligente integrado evitarán que la manguera de entrada se llene de aire o contenga burbujas y, en tal caso, activará una alarma en el sistema.

Información transparente del sistema y alineación de las partes interesadas

Con la solución Grundfos, toda la información estará disponible para todas las partes interesadas de la cadena en cualquier momento. Esto ayudará a alinear al director de la instalación, el técnico de mantenimiento, el operador y el proveedor de productos químicos y los pondrá por delante de cualquier problema que pueda ocurrir en el sistema. También ayudará a optimizar el funcionamiento general de la torre de refrigeración y mejorará el control del consumo de agua, energía y productos químicos.

Aplicaciones relacionadas

Encuentra las aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.