Artículo
Edificios de alto rendimiento
Con soluciones de bombeo más eficientes, el consumo energético mundial puede reducirse de manera significativa. Esto no solo tiene un impacto positivo en el cambio climático y las emisiones globales, sino que cuanto mayor sea el rendimiento, mayor será el comfort en interiores y la seguridad del agua.
¿Por qué optimizar los edificios comerciales?
Para combatir el calentamiento global, las emisiones globales deben reducirse a la mitad para 2030
A medida que aumenta el ritmo de la urbanización, también lo hace la demanda mundial de energía y la tasa de emisiones globales. Y con un 10 %, las bombas representan actualmente una proporción significativa del consumo mundial de electricidad 1.
La demanda global de refrigeración se ha duplicado en menos de 20 años
Se prevé que el consumo energético global aumente casi un 25 % para 2050 2. En los últimos 20 años, la demanda global de refrigeración por sí sola casi se ha duplicado, por lo que es fundamental hacer una transición hacia energías limpias y mejorar la eficiencia energética.
En edificios comerciales, los sistemas HVAC representan hasta el 40 % del consumo energético total
Como tanto los usuarios finales como los gobiernos exigen una mayor eficiencia, los sistemas HVAC deben optimizarse continuamente para limitar los costes, disminuir el consumo y reducir las emisiones. Aún así, los sistemas HVAC representan hasta el 40 % del consumo energético total en los edificios. 3
Mejora la eficiencia y reduce los costes de los sistemas HVAC
Los sistemas HVAC representan el 40 % del consumo energético total en los edificios. Los sistemas de alta eficiencia energética son cruciales para mantener bajos los costes y el consumo energético. Grundfos iSOLUTIONS ofrece una amplia gama de productos inteligentes para reducir la complejidad del sistema y los costes de funcionamiento sin sacrificar la comodidad del usuario final. Mira el vídeo para obtener más información sobre las soluciones iSOLUTIONS de Grundfos para sistemas HVAC.
Los desafíos habituales
Se espera que los edificios comerciales actuales tengan un buen rendimiento durante todo su ciclo de vida. Sin embargo, los sistemas HVAC de los edificios pueden ser muy complejos, ya que suelen estar formados por muchos componentes independientes. Normalmente, estos componentes necesitan funcionar como un sistema integrado, lo que implica un alto riesgo de fallo.
A la hora de elaborar esquemas y especificaciones detallados, los diseñadores suelen trabajar con limitaciones de tiempo considerables, lo que aumenta el riesgo de fallos de diseño. Además, las bombas utilizadas suelen estar sobredimensionadas y funcionar a carga máxima, por lo que ofrecen un rendimiento excesivo en comparación con la demanda. Esto significa que muchos sistemas tienen diseños ineficientes debido a materiales defectuosos, lo que da lugar a sistemas HVAC de bajo rendimiento y alto consumo con altos CAPEX y OPEX.
La puesta en servicio y la integración de componentes y soluciones en un sistema BMS son las actividades finales antes de poner en funcionamiento y entregar un sistema HVAC. No obstante, esto también ocurre cuando se producen errores, se descuidan las buenas prácticas y no se llevan a cabo los procedimientos. Los motivos pueden deberse a que el personal no cuenta con la formación adecuada o no dispone de tiempo suficiente para realizar la tarea. O quizás se deba a que los manuales de los componentes o soluciones no ofrecen una guía adecuada.
Además de esto, muchos priorizan los CAPEX frente a los OPEX durante el diseño y la instalación, lo que puede llevar a un aumento de los costes con el paso del tiempo, ya que las bombas pueden funcionar de forma no controlada o en modos de control ineficientes. Esto puede dar lugar a problemas con la temperatura y hacer que el consumo energético real de un edificio supere los cálculos de diseño. Por último, los sistemas obsoletos que no funcionan correctamente darán lugar a un mal clima interior y una baja satisfacción del usuario final.
Cómo optimizar tu sistema
Hoy en día, las bombas consumen el 10 % de la electricidad del mundo. Si todo el mundo optara por sistemas de bombeo de alta eficiencia, se podría ahorrar un 4 % de este consumo eléctrico. 1 Este es el motivo por el que la optimización de los sistemas HVAC es importante para combatir el cambio climático global y garantizar un mayor rendimiento de los edificios.
También es fundamental reducir la complejidad del sistema y los costes de funcionamiento, y a la vez aumentar el valor de los activos y la comodidad del usuario final. Los componentes del sistema deben funcionar al unísono, creando un ecosistema de soluciones eficientes, fáciles de instalar y poner en servicio, y que funcionen de forma fiable durante el ciclo de vida de un edificio. Además, a medida que aumentan los requisitos de eficiencia energética, los sistemas HVAC deben ser de alto rendimiento y ecológicos, manteniendo el consumo energético y el mantenimiento al mínimo.
La solución
Grundfos iSOLUTIONS mira más allá de los componentes y crea un sistema inteligente de bombas, accionamientos, sensores y software que funcionan en conjunto para optimizar el rendimiento en cualquier sistema HVAC. Grundfos iSOLUTIONS ofrece una amplia gama de soluciones inteligentes y de alta eficiencia energética que facilitan la instalación y la puesta en servicio, supervisan el rendimiento del edificio, y monitorizan y controlan tus sistemas.
Por ejemplo, con nuestras soluciones MIXIT y modulares puedes reducir significativamente los desafíos de diseño de sistemas complejos, así como evitar una instalación y puesta en servicio ineficaces. Grundfos MIXIT es una solución integral que sustituye todos los componentes independientes en un solo circuito de mezcla. Los sistemas modulares prefabricados de Grundfos son sistemas construidos en fábrica que están precableados, probados y puestos en marcha, listos para una instalación y un funcionamiento rápidos y sencillos.
Asimismo, Grundfos Distributed Pumping representa un cambio de paradigma en la forma de controlar los sistemas de agua refrigerada. Te permite eliminar por completo las válvulas de control y equilibrado, sustituyéndolas por bombas más pequeñas e inteligentes que se adaptan a la demanda del sistema en función de la temperatura del agua refrigerada. Esto da lugar a una reducción de CAPEX gracias a una bomba primaria de tamaño reducido, así como a un sistema mejor equilibrado. En última instancia, te permite mejorar la comodidad en interiores y obtener un importante ahorro energético.
Por último, Grundfos BuildingConnect te proporciona un resumen sencillo y fácil de usar de todas tus aplicaciones y te permite controlar cada instalación directamente desde tu escritorio o tableta. BuildingConnect mejora constantemente y, gracias a las continuas actualizaciones de software, se garantiza una solución preparada para el futuro que te mantendrá siempre al día.
Podcast: Edificios de alto rendimiento
Escucha a Bent Jensen, del departamento Global Commercial Building Services Sales de Grundfos, darnos su punto de vista sobre cómo podemos afrontar desafíos como la urbanización y el crecimiento de la población diseñando y optimizando nuestros edificios comerciales para que funcionen de forma más eficiente.
Puedes escuchar más podcasts de Grundfos Commercial Building Services en tu plataforma preferida.
Elimina las preocupaciones con un contrato de mantenimiento personalizado
Descubre cómo un contrato de mantenimiento personalizado de Grundfos puede reducir tus OPEX, maximizar el tiempo de funcionamiento y proporcionarte una tranquilidad total. Dedica unos minutos a evaluar las necesidades de tu contrato de mantenimiento.
FUENTES
Fuente1: Agencia Internacional de la Energía (AIE). Global CO₂ emissions from power generation is 12,5 GT (2010), World Energy Outlook 2012. 2012. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
Fuente2: Agencia Internacional de la Energía (AIE). Global cooling report. Junio de 2020. https://www.iea.org/reports/cooling
Fuente3: Council of Australian Governments (COAG). Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency. Enero de 2012. Págs. 36-37. https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF
Otros artículos relacionados
Lee los artículos técnicos de Grundfos.