Artículo

¿Falta presión en los grifos o la instalación hace demasiado ruido?

Seguro que más de una vez te habrás quejado porque no puedes lavarte bien la cabeza, el agua de la ducha sale fría o muy caliente de repente, el inodoro se llena muy despacio o hay un molesto ruido procedente de las tuberías o de la bomba. Con el tiempo, acabarás harto y querrás más confort en la instalación. Por suerte, existe una solución para mejorar el sistema de suministro de agua doméstica: las bombas SCALA.

Dale al play y te mostramos cómo puedes mejorar los sistemas de aumento de presión domésticos

¿Llega la presión de agua bien a los grifos de tu casa?

Una presión de agua insuficiente puede prolongar los tiempos de llenado del inodoro, lo que da lugar a un mayor tiempo de espera antes de descargar el agua. La falta de presión de agua también puede hacer que las temperaturas se vuelvan inestables y fluctúen entre un calor hirviendo o agua congelada en la ducha. Además de ser incómodo para vivir, una presión de agua insuficiente puede causar problemas al usar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas.

Dale al play y te mostramos cómo puedes mejorar los sistemas de aumento de presión domésticos


Identifiquemos de la causa

Si el sistema de aumento de presión se suministra con agua de la red de suministro de la ciudad o pozos poco profundos, puede experimentar fluctuaciones o incluso no recibir ninguna presión. Si el suministro de agua procede de un tanque en el tejado o un tanque de ruptura elevado desde el nivel del suelo o por debajo del nivel del suelo, la presión puede no ser suficiente para suministrar a todos los grifos y aparatos con niveles adecuados. En este caso, necesitarás aumentar la presión. Porque de lo contrario no saldrá suficiente agua de los grifos.

¿Ruido en la instalación al aumentar la presión?

El ruido de las tuberías o de la bomba de aumento de presión puede resultar muy molesto tanto para ti como para los vecinos. En la mayoría de los casos, las tuberías ruidosas indican problemas en el sistema de suministro de agua. Dado que el ruido se transmite fácilmente a través de estructuras y componentes de la instalación, puede ser difícil identificar el origen del problema. Sin embargo, la razón más común se debe a una tecnología de bombeo o a un control de la bomba deficientes. Los sistemas con bombas centrífugas más antiguas que utilizan motores refrigerados por ventilador, por ejemplo, pueden generar vibraciones en toda la instalación, dando lugar a más ruido. Las bombas ineficientes que funcionan constantemente, incluso cuando no se utiliza agua, o las bombas de aumento de presión mal instaladas que no están fijadas al suelo, pueden causar vibraciones y ruido en el sistema.

Dale al play y te mostramos cómo puedes mejorar los sistemas de aumento de presión domésticos


Mejora el confort de tu vivienda con una solución de aumento de presión de Grundfos

La familia de bombas SCALA de Grundfos integra todos los componentes en un único dispositivo de aumento de presión que incluye una bomba, un depósito, un sensor y una válvula de retención.

Equipadas con tecnología de última generación, las bombas SCALA1 y SCALA2 utilizan tecnología inteligente de refrigeración por agua para reducir el ruido y las vibraciones. Durante un uso normal, Grundfos SCALA1 está en <55 dB (A) mientras que SCALA2 está en > 47 dB (A) (SCALA1). Todo esto se traduce en una disminución del nivel de ruido de 10 dB (A), ya que este se ha reducido a la mitad en intensidad. A modo de comparación, la mayoría de los lavavajillas están en alrededor de 46-60 dB durante el uso típico.

Si deseas disponer del máximo confort y de funciones inteligentes que permitan ajustar el rendimiento de la vivienda, la mejor opción es Grundfos SCALA2, nuestra bomba de máxima calidad que minimiza el ruido y proporciona la presión de agua perfecta.

Fuente