Artículo
Ruido en el sistema de calefacción
Cómo reducir el ruido de los sistemas de calefacción.
Identificar y solucionar el ruido del sistema de calefacción
Principales causas del ruido:
- Puesta en marcha incorrecta: provocada por un funcionamiento constante del sistema con un caudal superior al necesario.
- Ausencia de equilibrado o puesta en marcha incorrecta de todo el sistema de calefacción.
- Dimensionamiento incorrecto de los componentes del sistema, por ejemplo las tuberías no están suficientemente dimensionadas para el caudal necesario y esto crea un ruido por la fricción en las tuberías y válvulas.
Otros motivos habituales:
- Aire en el sistema que podría provocar ruidos de golpeteo provenientes de las tuberías y válvulas, que a menudo surgen cuando se sustituyen las piezas de los sistemas.
- Ruido de resonancia debido a que la bomba funciona en la misma frecuencia que la frecuencia natural del sistema de calefacción y las tuberías absorben el ruido.
- Ruido de cavitación debido a una cantidad incorrecta de presión a causa de un tanque de expansión averiado en el sistema o porque todas las válvulas están cerradas.
- Impurezas en la bomba o en los conos de las válvulas del radiador.
La buena noticia es que existen soluciones y maneras de satisfacer a sus clientes.
Cómo reducir el ruido de los sistemas de calefacción
Debe diseñar, dimensionar y poner en marcha el sistema de calefacción correctamente. ¿Pero cómo? Una solución es seleccionar una circuladora adecuada que se pueda configurar en el modo de control correcto o adaptar automáticamente al sistema. Puedes usar la circuladora para equilibrar el sistema de calefacción y eliminar un caudal y una presión irregulares, lo que minimizará el riego de ruidos. Grundfos ALPHA2 y ALPHA3 con GO Balance te ayudarán a hacerlo.
Todas las circuladoras de Grundfos están probadas en nuestro laboratorio de sonido específico. Además de ser probadas en cuanto a niveles de ruido conforme a la norma ISO 3745, también se prueban para ver cómo se perciben cuando se instalan en una caldera y en todo el sistema de calefacción. Pero a pesar de todas las pruebas a las que sometemos a nuestras bombas, es imposible replicar por completo las diversas instalaciones que existen en el mundo real. Por eso, tú representas un papel crucial para garantizar que tus clientes disfruten de un hogar más confortable y bien climatizado.
Juntos podemos mejorar los sistemas de calefacción
Más ideas
En Grundfos Lab hacemos pruebas centradas en algunos de los retos que se puede encontrar en un sistema de calefacción.
Productos relacionados
Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.
YA SOMOS MÁS DE 57.000 PROFESIONALES COMO TÚ ¡ÚNETE A NOSOTROS!
Regístrate para recibir novedades de producto, herramientas comerciales, formaciones y recomendaciones de instalación.