Cas d’application

Éliminer les problèmes de pression dans les réseaux locaux de distribution d'eau

Grundfos a veillé à ce que nous puissions bénéficier d’un fonctionnement fiable, avec la pression adéquate et un approvisionnement stable. On constate une réduction de la maintenance, une meilleure fiabilité et des économies d'énergie.

- Roland Kainz, ingénieur en chef au syndicat d'alimentation en eau de Rottal (ZWR)

Le contexte

L'entreprise alimentant en eau potable les clients de la région de Rottal, située en Basse-Bavière, en Allemagne, rencontrait certaines difficultés. Le syndicat d'alimentation en eau de Rottal (Zweckverband Wasserversorgung Rottal, ZWR) dessert environ 6000 propriétés dans un secteur vallonné de 275 km².

Ses stations de pompage avaient 25 ans. Mais ces pompes et moteurs obsolètes et au rendement insuffisant n'étaient pas le seul problème.

« La région est plutôt vallonnée. La pression est toujours faible aux points les plus hauts », indique Roland Kainz, ingénieur en chef chez ZWR. « Nous étions confrontés à de gros coups de bélier, et très régulièrement à des coupures dans l’approvisionnement. Les principaux facteurs en cause : la présence d'air dans les canalisations et les surcharges. L'eau n'arrivait pas jusqu'aux consommateurs. On a donc décidé qu'il fallait une nouvelle installation de pompage. »

 

La solution

M. Kainz a contacté Patrick Link-Walter, ingénieur des ventes chez Grundfos GmbH, afin de réfléchir à la manière dont ZWR pourrait optimiser son installation. Après discussion, Patrick a conseillé la solution de distribution régulée par la demande (DDD) de Grundfos.

Des transducteurs de pression, connus sous le nom d’unités XiLog, situés à deux points clés du réseau de distribution de Rottal, permettent de mesurer les valeurs de pression qui sont ensuite envoyées à l'automate de distribution par l'intermédiaire du réseau GSM. L'automate assure une pression optimale. En temporisant les variations de pression, il permet de réduire les coups de bélier. De cette façon, on réduit les contraintes sur les canalisations, et donc les coûts d'entretien et les pertes en eau.

« Nous avons fait un essai avec le capteur XiLog », explique Roland Kainz. « Cet essai a montré que ce système améliore les variations de pression, ou, plus exactement, les réduit. Il permet de conserver une pression constante aux points clés, pour lesquels il est indispensable de disposer d’une pression stable », dit-il. « Donc nous l'avons adopté »

ZWR a installé un groupe de surpression Grundfos Hydro MPC-E 5 CRIE 10-9 dans la station principale de Wolkertsham, et un groupe Hydro MPC-E 4 CRIE 10-6 dans la station d'Opping, en aval. Un automate Grundfos CU 354 fait office de cerveau pour la distribution régulée par la demande.

 

Roland Kainz

Les résultats

D'après Roland Kainz, les bénéfices ont été immédiats. « L'installation fonctionne bien. Le CU 354 est parfait. Il se fait oublier », dit-il en souriant.

« Le CU 354 reçoit les informations des capteurs XiLog. La nuit, quand la demande diminue, il abaisse la pression, et il la réaugmente en cas de besoin. Il ajoute que cela réduit les contraintes sur le réseau ainsi que les pertes en eau. Et cela permet d'économiser l'énergie, bien sûr. »

Un nouveau système SCADA ayant été récemment mis en place, M. Kainz ne peut qu'estimer les économies actuelles, mais au vu des données disponibles, il pense que ZWR réalise environ 30 % d'économies d'énergie grâce à la distribution régulée par la demande.

« Je suis fier de la solution que nous avons trouvée en collaboration avec Grundfos », indique-t-il. « Grundfos a veillé à ce que nous puissions bénéficier d’un fonctionnement fiable, avec la pression adéquate et un approvisionnement stable. Les avantages de cette installation sont une réduction de la maintenance, une meilleure fiabilité et des économies d'énergie. »

D'après Roland Kainz, ingénieur en chef du syndicat d'alimentation en eau de Rottal (ZWR), la solution de distribution régulée par la demande de Grundfos a résolu les problèmes d'approvisionnement en eau de ZWR, qui intervient dans la campagne bavaroise.

Günter Meisl, technicien en chef chez ZWR, effectue sa ronde quotidienne dans la station principale de Wolkertsham équipée de l'automate CU 354 du système de distribution régulée par la demande de Grundfos.

Roland Kainz inspecte le capteur de pression dans la station de pompage aval à Opping. Le capteur envoie les données au système DDD de Wolkertsham via le réseau GSM.