Cas d’application

La nouvelle hydraulique Grundfos réduit le colmatage et assure la fiabilité des installations de traitement des eaux usées

Lorsque l’agence néerlandaise Vechtstromen a construit une nouvelle station d’épuration, elle a monté la nouvelle roue Open S-tube® sur une pompe SE afin de bénéficier d’un fonctionnement fiable.

Vechtstromen est une autorité régionale chargée de l’eau exerçant dans l’est des Pays-Bas. Son secteur couvre 23 villes de taille moyenne. Le service d’exploitation et de maintenance utilise 106 stations de pompage et 23 stations d’épuration. Une ancienne station de pompage a dû être démolie et a été remplacée par une nouvelle station appelée « Erica ». 


Contexte

Les pompes de relevage colmatées coûtent cher à l’exploitant. Outre le travail nécessaire pour nettoyer les pompes, le colmatage entraîne souvent un fonctionnement inefficace du réseau de transport des eaux usées, voire des rejets non souhaitables dans l’environnement.

Les pompes de l’ancienne station dataient de 1987 et étaient arrivées en fin de vie. Elles se bouchaient plusieurs fois par mois, et même plusieurs fois par semaine lors des périodes de fortes précipitations, ce qui demandait à chaque fois de les démonter et de les nettoyer. Le remplacement de la station de pompage a été programmé en 2018. Les nouvelles pompes devaient répondre à deux conditions : ne pas se boucher et avoir un coût global du cycle de vie minimum de 25 ans. 

L’équipe d’exploitation ne voulait plus gaspiller d’argent avec une technologie obsolète ; elle s’est donc naturellement tournée vers Grundfos aux Pays-Bas pour trouver une solution permanente, plus fiable. 

Le Directeur d’exploitation, Ivo ten Brinke (à droite) est fier de présenter la nouvelle station de pompage.


Solution

  « Erica » est la station idéale pour présenter la nouvelle roue Grundfos Open S-tube® ; une technologie hydraulique pionnière garantissant une fiabilité opérationnelle et une longévité élevées, un rendement total supérieur et un haut niveau de service.

Après un examen de la situation, la prise en compte de la localisation, des caractéristiques de la station de pompage et de la qualité de l’eau, Grundfos a livré une pompe SE équipée d’une roue Open S-tube® capable d’éviter les problèmes de colmatage que connaissait la station de pompage précédente.

Les pompes Grundfos SL de 18,5 kW sont immergées dans la station de pompage.


Bilan

La nouvelle station de pompage a été mise en route en septembre 2020 et a affiché des résultats impressionnants. Depuis l’installation des nouvelles pompes Grundfos équipées des roues Open S-tube®, aucun colmatage, ni aucune intervention technique non programmée n’a été déploré. C’est tout à fait remarquable comparé aux trois à quatre interventions hebdomadaires auparavant nécessaires sur les anciennes pompes. 

« Jusqu’à maintenant, les pompes SE ont tourné pendant 1 000 heures et aucune intervention n’a été requise », a déclaré Ivo ten Brinke, Directeur d’exploitation chez Vechtstromen. « Nous effectuons une inspection annuelle de nos pompes et, si la pompe avec la nouvelle roue continue de fonctionner comme elle le fait, nous sommes curieux de voir l’état des pièces d’usure à ce moment-là. »

Des entraînements à fréquence variable ajustent le fonctionnement des pompes.

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.