Cas d’application

Lorsque l’Arena de Cracovie est pleine, l’activité ne faiblit pas en coulisses

Bien choisir ses équipements et dispositifs, c’est réduire la fréquence des réparations.
Krystian Sobota, Directeur des services techniques, Tauron Arena, Cracovie, Pologne

Il s’agit de l’une des plus grandes arènes intérieures d’Europe. La structure lumineuse aux allures de vaisseau spatial organise de nombreux événements à proximité du centre de Cracovie en Pologne : concerts, patinage, sports extrêmes, arts martiaux, salons commerciaux et bien plus encore. La Tauron Arena de Cracovie a ouvert ses portes en 2014.

Le directeur des services techniques Krystian Sobota a fort à faire chaque jour, gérant chaque aspect inhérent au confort et à la sécurité des personnes dans l’Arena : eau chaude et froide, ventilation, climatisation, chauffage, sécurité, protection anti-incendie, eaux usées, etc.

 

« Nous avons divers défis à relever lorsque l’Arena est remplie de 15 000 visiteurs », dit-il. « Notre équipe technique est responsable du fonctionnement de l’ensemble des installations de pompage, y compris celles d’approvisionnement en eau froide et en eau chaude, de ventilation ou de climatisation. Elle peut accueillir un maximum de 22 000 spectateurs debout. »

« Tous les points d’eau doivent être accessibles pendant les entractes ; le choix des pompes est donc extrêmement important. Nos clients doivent pouvoir profiter de l’ensemble de l’installation d’approvisionnement en eau et de chauffage. »

Les pompes performantes maintiennent la durabilité et le confort de l’Arena de Cracovie pour des milliers de fans.

La solution

Lors du lancement du projet, les concepteurs ont d’abord cherché à identifier la pompe la plus appropriée, confie Krystian Sobota. « De mon point de vue, ils ont choisi les meilleures pompes disponibles sur le marché ». Le groupe de surpression Multi Hydro-E, les circulateurs MAGNA3 et les pompes TPE3 en font partie. « Les pompes Grundfos nous permettent d’obtenir d’excellents résultats tout en réduisant nos dépenses en électricité et l’encombrement des équipements. »

L’équipe de Sobota utilise l’application mobile Grundfos GO sur tablettes pour réaliser les opérations de surveillance des pompes et de gestion des données.

« Le système de surveillance nous est particulièrement utile », déclare-t-il. « Il est possible de se connecter au système GTB et au système de commande local depuis des applications mobiles. Avec ces applications, nous pouvons prendre directement connaissance des paramètres techniques des pompes. Cela nous fait gagner beaucoup de temps et d’énergie, ce qui est essentiel au bon fonctionnement d’une salle comme celle-ci. »

Le groupe de surpression Hydro Multi-E garantit une pression uniforme dans toute l’Arena, même lorsqu’elle accueille 22 000 spectateurs.

Le résultat

Lorsque l’Arena est remplie, tout doit fonctionner à la perfection. « Les pompes Grundfos sont les seules au monde à offrir les paramètres techniques garantissant que les systèmes de distribution d’eau et de chauffage, ventilation et climatisation fonctionnent correctement », affirme-t-il.

Il ajoute que les pompes Grundfos permettent de réaliser des économies d’énergie considérables, en particulier pendant les grands événements, lors desquels l’eau doit être utilisée de manière efficace et durable. « L’utilisation de pompes Grundfos limite fortement la consommation d’énergie, épargne à notre entreprise des dépenses considérables et réduit les coûts de maintenance. Bien choisir ses équipements et dispositifs, c’est réduire la fréquence des réparations et assurer l’efficacité des pratiques de maintenance appliquées aux installations », explique Krystian Sobota. « L’utilisation des pompes Grundfos nécessite uniquement quelques vérifications occasionnelles. »

Autres cas d'application

Lisez les témoignages de clients qui ont également bénéficié d'une solution Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.