Article
Consommation plus efficace et plus durable de l’eau
UNE HISTOIRE À RACONTER
Des solutions intelligentes peuvent aider les industriels du monde entier à traiter et à réutiliser leurs eaux pour la production, réduisant ainsi au maximum leur consommation et leur empreinte écologique.
Il est temps d’agir
#FOROURWATER
Comment pouvons-nous gérer une ressource limitée ?
Pour lutter contre la crise mondiale de l’eau, nous devons continuer à agir et à traiter cette dernière comme une ressource précieuse, pas comme un déchet. C’est à nous d’utiliser l’eau de manière plus judicieuse. Grâce à des solutions intelligentes, nous pouvons améliorer la durabilité des entreprises et réduire leur impact sur l’environnement. L’eau peut être utilisée plus efficacement en la réutilisant, les eaux usées peuvent être traitées avant d’être rejetées et l’eau de première nécessité peut être économisée pour les communautés. Heureusement, de nombreuses personnes et industries prennent maintenant des mesures.
Empreinte hydrique invisible
Peu de personnes sont au courant de la quantité importante d’eau nécessaire pour produire des biens et de la nourriture. Par exemple, il faut 8 000 litres d’eau pour produire un jean.* Grâce à des solutions intelligentes, nous pouvons réutiliser l’eau pour la production tout en économisant de l’eau et de l’énergie.
*Source: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005)
& The Water Footprint for Cotton Consumption
Le traitement de l’eau peut aider à supprimer la contamination de l’eau
Les solutions de traitement de l’eau sont essentielles au maintien de l’approvisionnement en eau salubre dans le monde entier. Actuellement, environ 80 % de toutes les eaux usées sont rejetées dans l’environnement sans avoir été traitées*. Cela peut entraîner la contamination d’autres sources d’eau et représenter un risque pour la santé de tous ceux qui les utilisent.
*Source: The United Nations World Water
Development Report 2020
Économies d’eau
Grâce aux économies d’eau et au traitement de l’eau, nous pouvons lutter contre le fait qu’une approche commerciale traditionnelle sera à l’origine d’un écart de 40 % d’ici 2030 entre la disponibilité et la demande en eau douce.*
*Source: World Bank (2018)
Solutions en action
Ensemble, nous pouvons mettre en œuvre des solutions intelligentes capables de réduire la consommation d’eau et d’énergie, de traiter l’eau et de réduire au maximum les impacts néfastes sur l’environnement. Grâce aux cas d'application suivant, découvrez comment trois usines ont réussi à réduire leur empreinte écologique.
Les histoires qui doivent être racontées.
« Nous n’avons aucun déchet, uniquement des ressources... »
L’équipe de production de l’une de nos usines de Bjerringbro, au Danemark, a créé un circuit d’eau fermé innovant dans lequel l’eau est traitée, recyclée et réutilisée plusieurs fois. Cet exemple.
Carlsberg récupère et réutilise 90 % de ses eaux de traitement
La Brasserie Carlsberg veut réduire sa consommation d’eau de 50 % d’ici 2030. L’initiative « Zéro gaspillage d’eau » fait partie du programme « Together Towards Zero » de Carlsberg.
Réduire les coûts et conserver la chaîne de froid
Un fabricant d’emballages britannique a décidé de moderniser ses systèmes de refroidissement de sa chaîne de production, ce qui lui a permis de réduire de 52 % sa consommation d’énergie, tout en améliorant le contrôle.
Économiser de l’énergie grâce à un refroidissement durable
Lorsque l’industrie danoise Claus Sørensen A/S était à la recherche de nouvelles façons d’économiser de l’énergie, elle s’est tournée vers les solutions Grundfos intelligentes. Grâce à des contrôles.
Systèmes intelligents pour l’excellence opérationnelle
Les Grundfos iSOLUTIONS utilisent les pompes intelligentes et les services connectés pour aider les entreprises à atteindre de nouveaux niveaux de.
Discover our solutions
En construisant des partenariats solides et durables avec tous ceux qui agissent #FOROURWATER, en leur offrant une expertise et des solutions intelligentes, nous pouvons relever ensemble les défis mondiaux en matière d’eau et d’environnement.
Découvrez notre large gamme de solutions intelligentes pour les industries.