Slučaj

Učinkovita kontrola crpki

Just the ability to troubleshoot so quickly is a cost savings. It's a matter of minutes instead of hours to find out what's wrong in the system.
Mike Venters, Plant Manager, Cherokee County Water & Sewerage Authority (USA)

U proljeće 2016, Jamie Veley je primio telefonski poziv u 3 sata ujutro. Nešto nije u redu u Rose Creek postrojenju za obradu otpadnih voda, gdje je Veley bio nadzornik održavanja.

Operater postrojenja telefonski mu je rekao da šest novo instaliranih Grundfos potopnih crpki za otpadne vode ne rade ispravno u postrojenju u Woodstocku, Georgia.

"Razina vode je bila u porastu, a crpke nisu radile", prisjeća se. "Dakle, sišao je do precrpne stanice i pokušao pokrenuti jednu crpku. Uključio se alarm i isključio. Pokrenuo je i ostale crpke, ali sve su imale isti problem"

Alarmi su dolazili sa MP204 jedinice za zaštitu motora - nešto sa čime osoblje još nije imalo iskustva obzirom da je sve bilo tako novo. Veley je stupio u kontakt sa Grundfos stručnjakom Brendan Watsonom. Watson je koristio Grundfos GO aplikaciju za daljinsko praćenje kako bi utvrdio da je alarm MP204 registrirao "Struja asimetrije" od 12,9% - neravnoteža snage koja bi brzo uništila bilo koju crpku.

Rješenje

Brendan Watson predložio je da Velejev služba održavanja ustabili napon struje pomoću generatora. "S generatorom, alarm sa MP204 je nestao, i dovod napajanja u stanicu je ponovno uspostavljen", kaže Watson.

Postrojenje je pozvalo svoju lokalnu elektroenergetsku tvrtku koja je riješila problem, tako da je snaga napajanja stanice bila gotovo savršena, s asimetrijom struje od 1-2%.

Maintenance Supervisor Jamie Veley stands in front of the Rose Creek Wastewater Plant's MP204 cabinet. After a recent "underload alarm" on the MP204, "it took us just a minute to figure out what the issue was, where otherwise we'd be pulling pumps and trying to figure out what was going on," Veley says.

Problem je riješen. Ukupno vrijeme potrebno za pronalazak problema: 20 minuta. U prošlosti, kaže Veley, takav bi problem "mogao trajati cijelu noć,  a imajte na umu da su to utjecajneovo vrlo značajne crpke i njihov rad je od iznimne važnosti. "

Ishod

Direktor Cherokee Plant Mike Venters kaže da je MP204 spasio nekoliko velikih crpki te noći. "Crpka je bila ono što nam je dalo odgovor na vanjski problem struje", kaže on. "Dobivanje MP204-a - sa zaštitom opreme i rješavanjem problema - je bila jedna od najboljih odluka koje smo donijeli u pogledu crpki", kaže Venters. "Upravo mogućnost tako brzog rješavanja problema je ušteda troškova. Što MP204 čini za nas, to je pitanje minuta umjesto sati kako bi otkrili što nije u redu u sustavu. "

Tvornica još uvijek iskorištava ove uštede, dodaje Jamie Veley. Ubrzo nakon prvog incidenta, jedan MP204 aktivirao je drugi alarm.

"Imali smo alarm podopterećenja", kaže on. Trebalo nam je samo minutu da shvatimo u čemu je problem, Dakle, opet, MP204 je spasio crpku, motor i dosta vremena i održavanja. "

Ostali povezani slučajevi

Pročitajte srodne priče kupaca koji su također imali koristi od Grundfos rješenja.

Srodne primjene

Pronađite aplikacije iz Grundfosa koje se odnose na ovu temu.

Srodni proizvodi

Pronađite proizvode Grundfosa koji se odnose na ovu temu.