Case

Ponovna upotreba vode pretvara otpadne vode u resurs u postrojenju za površinsku obradu

Vodu dobivamo iz podzemne vode kao i bilo tko drugi u gradu. Recikliranjem toga umjesto da uzmemo novu vodu, štedimo vodu za zajednicu.

Anders Lund Hansen, Senior Manufacturing Director Grundfos Danska

Situacija

U jednom kutu Grundfos tvornice u Bjerringbru, Danska, događa se nešto gotovo čarobno.

Između viljuškara i paleta radnici kače sjajne metalne dijelove na stalke. Viseća postolja crpki, osnova motora, prirubnice i druge komponente zatim se premještaju u ogromnu mašinu koja ih sukcesivno uranja u niz kemijskih ili vodenih rastvora za površinsku obradu i ispiranje. To se nastavlja do rastvora u kojem se komponente elektrostatički oblažu slojem boje. Ovo se naziva katodna elektrodepozicija (CED) ili kataforeza. Postupak štiti predmete od hrđe i daje im završnu obradu. Odatle idu u sušilo za vrući zrak i potom izlaze iz sustava natrag u tvornicu. Radnici ih zatim skidaju s kuka i ukrcavaju u palete kako bi se transportirali u druge dijelove tvornice.

Vodene kupelji koriste oko 5,000 kubičnih metara (m3) vode za ispiranje gotovo 8 milijuna komponenti godišnje. "Ovo je proces u našoj tvornici Bjerringbro koji troši najviše vode", kaže Anders Lund Hansen, stariji direktor proizvodnje u Grundfosu u Danskoj.

“CED proces utječe na okoliš, i to se tiče nas mnogo. Grundfos ima program održivosti koji ima za cilj smanjiti našu upotrebu vode za 50% do 2025.

”Grundfos se nalazi u Bjerringbro, gradu s oko 8,000 ljudi u danskoj provinciji. "Mi dobivamo našu vodu iz podzemlja kao i svi drugi u gradu. Koristimo iz istog izvora kao i g. i gđa. Bjerringbro koriste za tuširanje ili piće kod kuće. Ako možemo reciklirati ovu CED vodu, umjesto da uzmemo novu vodu, uštedjet ćemo vodu za zajednicu, za ljude koji žive ovdje. "

Newly die-cast components will soon be taken through the Grundfos CED surface-treatment system.

Rješenje

Prije toga, prljava CED procesna voda iz Grundfos tvornice išla je u centar za predobradu. Ovdje je prolazila kroz osnovno filtriranje i predobradu prije nego što je išla dalje do gradskog gradskog postrojenja za obradu otpadnih voda.

To je mjesto gdje je Grundfos vidio potencijal za izgradnju potpunog sustava za obradu i recikliranje otpadnih voda za CED vodu za ispiranje.

"Sastavili smo tim stručnjaka sa znanjem o proizvodima, pitanjima okoliša, kemijskih i proizvodnih procesa", kaže Anders. "Zajedno su izgradili i omogućili ovaj proces koristeći neke od najnovijih tehnologija u obradi vode i otpadnih voda."

CED obrada otpadnih voda je u osnovi sustav koji šalje vodu kroz sustav s tri filtracije, a potom prema Grundfos BM reverznoj osmozi. Na kraju, pročišćena voda se vraća u CED spremnike u tvornici.

Racks of newly die-cast components rise from the first rinsing pool in the CED surface treatment system in the Grundfos factory in Bjerringbro.

Zatvoreni krug vode

Postrojenje obrađuje 5,000 m3 vode godišnje - količina koju koristi 100 danskih kućanstava godišnje, ili ono što može napuniti dva bazena veličine olimpijske veličine. Reciklira 80% procesne vode u kupki za obradu, a preostalih 20% je čvrsta tvar ili se koristi za ispiranje filtera. Prve godine, ovaj zatvoreni krug vode radi sa samo pola kapaciteta, tako da će na kraju obrađivati 10,000 m3 vode godišnje.

Anders Lund Hansen kaže da motivacija za izgradnju ovog sustava nije bila financijska. "Poanta nije bila stvaranje dobrog poslovnog slučaja", kaže on. "To nije bio pokretač. Motivacija je bila održivost - ambicija smanjiti potrošnju vode.

We chose to recycle water at the Bjerringbro factory to exemplify what can be done, and that you can make a difference even when you have a small- or medium-sized production unit.

Karen Touborg, Senior Director of Group Environment, Health and Safety

“To također pomaže Grundfosu razumjeti kako naši proizvodi doprinose programu održivosti. To možete vidjeti kao mali laboratorij. Istraživački centar iz kojeg možemo izvući puno učenja iz naših proizvoda. Kako mogu dodatno pridonijeti programu vode i energije?

This system treats the wastewater from the Grundfos CED surface-treatment application with a series of filters and reverse osmosis. It then sends the cleaned water back to the CED unit for reuse.

Otpadne vode kao resurs

Viši direktor tvrtke Grupe Okoliš, zdravlje i sigurnost, Karen Touborg, kaže da relativno s drugim vrstama industrije, Grundfos ne koristi toliko vode. "No, kao i svaki drugi industrijski pogon, i Grundfosove aktivnosti ostavljaju trag okoliša. Odlučili smo reciklirati vodu u tvornici Bjerringbro kako bi objasnili što se može učiniti, i da možete napraviti razliku čak i kada imate malu ili srednju proizvodnu jedinicu. "

Karen Touborg dodaje da je ovaj projekt dio veće slike u radu s današnjim izazovima u području okoliša, koji zahtijevaju da drugačije postupamo sa resursima poput vode. "Ne vidimo korištenu vodu kao otpadnu vodu. Mi to doživljavamo kao resurs koji se može ponovno koristiti kada se tretira i može biti petljan natrag u proizvodnju.

"Jer nemamo otpad, samo resurse."

Srodne primjene

Pronađite aplikacije iz Grundfosa koje se odnose na ovu temu.