Edifici adibiti ad uffici
Si apre una nuova era per gli ambienti di lavoro
Con la crescente richiesta per ambienti di lavoro più sostenibili, confortevoli e collaborativi, i moderni edifici adibiti ad ufficio si stanno gradualmente evolvendo. Questa tipologia di spazio rappresenta però una sfida per gli impianti HVAC tradizionali. In questi edifici l'aria che proviene dall'esterno è limitata e, quindi, la ventilazione controllata e la qualità dell'aria sono essenziali per garantire il benessere e la produttività dei dipendenti.
La maggior parte dei moderni edifici per uffici è dotata di impianti convenzionali basati su pompe principali di grossa taglia che regolano la temperatura degli ambienti interni. Ma ora che la progettazione degli edifici sta cambiando, questa soluzione non è più funzionale. Per massimizzare il comfort dell'utente finale e l'efficienza energetica, è più vantaggioso suddividere l'edificio in zone più piccole e utilizzare sensori che ne segnalino le condizioni all'impianto generale.
È evidente che, utilizzando soluzioni di pompaggio più efficienti, è possibile ridurre significativamente il consumo energetico di un edificio adibito ad uffici. In questo modo non si avrà soltanto un impatto positivo sui cambiamenti climatici e le emissioni globali, ma si potranno anche ridurre OPEX e CAPEX, garantendo condizioni più confortevoli negli ambienti interni, salvaguardando il benessere dei dipendenti e aumentando la sicurezza idrica. Tutti questi fattori consentono di ottimizzare significativamente la produttività del personale e la soddisfazione dell'utente finale, per tutto il ciclo di vita dell'edificio.
Gli edifici di Dubai risparmiano fino all'80% di energia
Il governo di Dubai intende rinnovare 30.000 edifici entro il 2030 per contribuire a ridurre i consumi energetici della città: con l'aiuto di Grundfos, in molti edifici sono stati fatti significativi passi avanti per il risparmio energetico.
Banca danese raddoppia il rendimento degli investimenti sul piano energetico
La Jyske Bank in Danimarca ha risparmiato il 60% sui consumi energetici nelle proprie strutture installando soluzioni Grundfos efficienti e affidabili.
L'importanza dell’efficienza energetica
Quando si ristruttura un edificio adibito ad uffici, si valutano la compatibilità dei nuovi impianti e i potenziali vantaggi di un'eventuale sostituzione. Ma, che la priorità sia aggiornare le apparecchiature, garantire la conformità alle nuove normative o aumentare il valore della struttura, è fondamentale non dimenticare mai l'efficienza energetica.
Per Grundfos, il rinnovamento ad alta efficienza energetica può toccare ogni aspetto, dalla sostituzione delle vecchie pompe alla trasformazione dell'intero impianto con soluzioni intelligenti per il monitoraggio delle prestazioni.
Nuovo progetto di costruzione di uffici?
Quando si inizia un nuovo progetto per un edificio adibito ad uffici, gli specialisti pongono molte domande sugli impianti HVAC, poiché un'attenta pianificazione è fondamentale per integrare e ottimizzare ogni singolo componente. Qual è la tipologia di pompa più adatta all'impianto? Può essere collegato a un BMS? La procedura di dimensionamento è semplice?
Fortunatamente, Grundfos ha a disposizione una vasta gamma di strumenti, competenze e servizi che le consentono di rispondere a queste e a molte altre domande. Ti aiutiamo nelle fasi di scelta, dimensionamento, installazione, messa in servizio e manutenzione degli impianti HVAC. Così puoi avere la certezza che gli impianti soddisfino tutte le tue esigenze in termini di prestazioni e garantiscano il massimo comfort ai clienti.
Scarica le nostre guide applicative per i progetti di ammodernamento o nuova costruzione
Sei un consulente tecnico alla ricerca di informazioni dettagliate su come superare le sfide legate agli impianti? Dai un'occhiata alle nostre guide applicative per scoprire come combattere la legionella, affrontare i problemi legati alla progettazione degli impianti, utilizzare i controlli per ottimizzare il tuo impianto e molto altro.
Possiamo aiutarti?
Stai cercando la soluzione di pompaggio giusta per soddisfare le tue esigenze? Grundfos può aiutarti in ogni fase del processo. Compila il modulo qui sotto e ti contatteremo.
Grazie per averci scritto!
Stiamo lavorando alla tua richiesta e speriamo di ricevere maggiori informazioni su come possiamo aiutarti. Un esperto ti contatterà a breve.
Nessuna preoccupazione grazie a un contratto di manutenzione personalizzato
Scopri come un contratto di manutenzione personalizzato con Grundfos può ridurre i costi operativi, ottimizzare i tempi di attività e offrirti la massima tranquillità. Dedica qualche minuto a valutare le esigenze che il tuo contratto di assistenza deve soddisfare.
Esplora le applicazioni e le soluzioni proposte
Ogni edificio adibito ad uffici ha esigenze specifiche, ma, progettando gli impianti nel modo giusto, è possibile creare soluzioni semplici e affidabili in grado di aumentare la sicurezza idrica e l'efficienza energetica. Grundfos propone una gamma completa di soluzioni di pompaggio per impianti commerciali capaci di garantire prestazioni elevate in qualsiasi edificio per uffici. Prosegui ed esplora applicazioni e prodotti.