Caso

I cancelli della pompa portano un nuovo flusso ai fiumi di Fuzhou, ravvivando la vita nel centro della città

Grundfos is bringing its core products and competencies to this project in Fuzhou. The technical standards, durability and viability of these products have won recognition from both our company and the municipality.
Song Zhiguo, General Manager, Fuzhou Water Environment Project, Beijing Enterprises Water Group

Fuzhou, Cina, ha avuto problemi con l'acqua nera e di cattivo odore nei suoi fiumi e canali per alcuni decenni. Una serie di cancelli pompa Grundfos ha portato il flusso all'acqua. Questi stanno risolvendo il problema dell'acqua nera e maleodorante, creando un ambiente di vita migliore lungo le rive del fiume.

La situazione

Fuzhou, una città con più di 7 milioni di abitanti nella provincia del sud-est della Cina, è attraversata da fiumi e canali. Per molti anni, alcuni di quei fiumi del centro città erano stagnanti, diventando neri e puzzolenti. La combinazione di sponde fluviali molto popolate, acqua sporca che scorre nella città e mancanza di flusso ha creato il problema.

"Prima il fiume era molto inquinato," afferma Ying Qi. "C'era cattivo odore quando camminavo vicino al fiume."

Un altro residente, il novantanovenne Beijing Shuxiang, dice: "Prima era logoro e usurato. Era come un fossato molto piccolo e puzzolente. "

Local residents Chen Danghui and Li Yuyin tell about how the riverside environment has become transformed and “very nice” since the pump gate station was installed nearby.

L'esperienza della popolazione Fuzhou non è dissimile da quella di altre città del Sud della Cina, secondo quanto dichiarato dal Sig. Zhiguo del Beijing Enterprises Water Group. È anche Direttore Generale del Progetto Ambiente Acqua di Fuzhou. "L'impianto idrico di Fuzhou è tipico per le città del Sud della Cina, dove le persone amano vivere vicino all'acqua," afferma Story. "La gestione delle acque nere e torbide nei canali fluviali delle città è un argomento caldo in Cina."

I funzionari sapevano che avevano bisogno di creare un flusso nell'acqua, ma a causa della mancanza di spazio attorno ai fiumi, le tradizionali stazioni di pompaggio e i relativi serbatoi non erano possibili.

La soluzione

Per far scorrere di nuovo i fiumi, il Beijing Enterprises Water Group e le autorità locali di Fuzhou hanno lavorato con Grundfos per installare una serie di cancelli per pompe, integrando pompe, sensori e controlli in una struttura sopra la via navigabile che si fonde con il paesaggio circostante.

Grundfos pump gates in Fuzhou, China.

“I tradizionali cancelli non sono alimentati. Possono solo funzionare come rampe a forma di chiusa nel mezzo dei canali fluviali, "spiega il direttore tecnico della società elettromeccanica del fuoian fuyianxing, che gestisce i cancelli delle pompe. "Ciò che abbiamo fatto è stato installare delle pompe sulle chiuse. Quindi, contemporaneamente a una chiusa, le pompe portano avanti l'acqua, creando così un flusso. Quando l'acqua scorre, non diventa nera e puzzolente. "

A questo proposito, la sig.ra Chanz Ziguo aggiunge: "Per quanto riguarda la gestione idrica, i cancelli delle pompe integrati consentono una distribuzione uniforme delle risorse idriche e garantiscono un flusso continuo di acqua."

A local dance group rehearses routines at one of the pump gates in Fuzhou most mornings.

Il risultato

"Ora siamo riusciti a pulire l'acqua e a creare un flusso", afferma la cantante. "Grundfos sta portando i propri prodotti al centro e le proprie competenze a questo progetto di Fuzhou. Gli standard tecnici, la durata e la fattibilità di questi prodotti hanno ottenuto il riconoscimento sia dalla nostra società che dal comune. "

Dice che i cancelli della pompa non si limitano a spostare l'acqua, ma hanno anche un design accattivante che facilita l'integrazione nei parchi. Alcuni funzionano anche come aree di incontro e di svago per i residenti.

"Ora i residenti possono camminare e vivere lungo il fiume," aggiunge. "Sono molto contenti che abbiamo portato l'acqua pulita a portata di mano."
La gente del posto è d’accordo. "Sono stati in grado di far rivivere l'acqua. Non si tratta più di acque morte e puzzolenti, "afferma Hehua, un pensionato che era il presidente della sua comunità.

Residents are very pleased that we have brought clean water to their doorstep
Song Zhiguo, General Manager, Fuzhou Water Environment Project, Beijing Enterprises Water Group

Il suo vicino di casa, Chen Xuezhu, afferma: "Siamo molto felici. Veniamo qui a provare ogni giorno ", riferendosi al gruppo di donne che praticano la routine di ballo presso una delle porte di servizio del quartiere.

"Shen, dopo la trasformazione, il fiume diventa molto bello. Molto bella. Ho 90 anni, quindi ho visto tutto. È un buon posto. Sono molto contento. Ecco perché posso vivere così a lungo. "

Altri casi correlati

Leggete le storie dei clienti che hanno tratto beneficio da una soluzione Grundfos.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.

Prodotti correlati

Trova prodotti Grundfos correlati a questo argomento.