Caso

La stazione di pompaggio risolve allagamenti cronici e migliora la qualità della vita a Semarang, Indonesia

The Semarang pumping station solved the flooding problem for the central, affected part of Semarang City.

Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing, Indonesia

La città indonesiana di Semarang ha subito inondazioni massicce. Situato in riva al mare, parte della città è sotto il livello dell'alta marea. Durante le precipitazioni abbondanti e le alte maree, masse d'acqua incontrollabili hanno causato il caos nelle case e nelle vite delle persone. La città ha costruito una soluzione forte e unica con Grundfos per proteggere i cittadini dalle inondazioni. Da quando è stato commissionato nel 2014, ha continuato a fuoriuscire dai bacini fluviali colpiti e dal centro città, aumentando la qualità della vita - e i valori delle proprietà - per i cittadini.

La situazione

La città di Semarang, la quinta città più grande dell'Indonesia con un grande porto commerciale, è stata colpita da inondazioni per molti anni.

Semarang si trova in una posizione bassa rispetto al costo settentrionale di Java. Circa un terzo della città è sotto il livello dell'alta marea, con l'oceano su un lato e le montagne che circondano la città su tutti gli altri lati. La superficie totale è di circa 13 chilometri quadrati. Il clima di una foresta pluviale tropicale la rende una delle aree più umide del paese - in particolare durante l'alta marea.

Il mix di alta marea e pioggia è stato il peggiore, afferma Joko Rusmani, Consulente del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Case in Indonesia.

"Quando si è verificata l'alta marea durante la stagione delle piogge, l'acqua che avrebbe dovuto fluire verso il mare è stata bloccata dall'alta marea, causando il riflusso e allagando le aree residenziali. Era un problema cronico. "

"All'epoca, anche un po' di pioggia causava inondazioni," afferma Ari Soemantri, residente a Jalan Permata Merah, un quartiere centrale di Semarang. "Le forti piogge porterebbero a delle inondazioni che sono durate giorni senza segni di recessione."

Il cedimento del terreno fino a 10 cm all'anno ha peggiorato la situazione. Joko Rusmani afferma che ciò è dovuto all'eccessiva estrazione delle acque freatiche, combinata con la costruzione di edifici che sovraccaricano il terreno. Tutto sommato, affondamento di terra, pioggia e alta marea sono stati un problema per anni a Semarang.

Una nuova stazione di pompaggio sta cambiando questa situazione.

Ari Soemantri (second from right), stands with his family at their residence in Jalan Permata Merah, a central Semarang neighbourhood. Flood waters used to plague the area, with no signs of receding, he says. Today, the “flood-free” neighbourhoods bring rising property values.

La soluzione

Nel 2013, un team globale su larga scala iniziò a costruire una stazione di pompaggio di drenaggio in grado di affrontare gravi condizioni di allagamento. Il team comprendeva gli appaltatori indonesiani Brantas, il consulente giapponese Orientali, l'Agenzia giapponese di cooperazione internazionale (JICA), il Ministero indonesiano dei lavori pubblici e degli insediamenti umani, il governo locale di Semarang e Grundfos. Il progetto consisteva in un programma di gestione delle risorse idriche strategico del governo dell'Indonesia.

Il team del progetto ha sigillato gli estuari dei due fiumi colpiti - i fiumi Semarang e Baru, afferma Joko Rusmani.

"E ora, l'acqua proveniente da monte sarà immagazzinata in stagni di conservazione per essere pompata fuori," ci spiega. "Quindi quello che prima scorreva a gravità, lo abbiamo passato ad un sistema di pompaggio."

Egli afferma che gli stagni di conservazione possono contenere 130,000 m3 (m3), mentre la stazione di pompaggio ha una capacità totale di 35 m3 al secondo, ovvero 126,000 m3 / ora. L'affidabilità è fondamentale. "Dato che ora ci affidiamo al pompaggio, ci aspettiamo che le pompe siano in grado di funzionare 24 ore su 24, di funzionare sempre correttamente e di essere mantenute bene, così che ogni volta che ne abbiamo bisogno, l'acqua può essere pompata nell'oceano senza malfunzionamento, "dice.

The northern third of Semarang is under high-tide level, which is partly the cause of flooding. At the harbour, a retaining wall needs to be built higher to help keep the seawater out.

Il team del progetto ha scelto le pompe Grundfos KPL a causa della sua precedente esperienza nell'uso di pompe simili a Surabaya e Giacarta - e queste hanno funzionato in modo affidabile per più di dieci anni, afferma.

These pumps are very easy to operate. So whenever it rains, we can start the system right away.

Nur Wahid, Operations Manager

"Poiché le pompe avevano una grande capacità ed erano le più grandi in Indonesia a quel tempo, abbiamo chiesto il supporto della sede Grundfos in Danimarca," afferma Joko. "Ci siamo assicurati che i pezzi di ricambio saranno disponibili localmente per i prossimi 15 anni."

Da quando la stazione di pompaggio è stata messa in linea nel 2014, ha funzionato come previsto, afferma nur. Durante la stagione secca, l'equipaggio in loco aziona le pompe per un'ora o due al giorno, in base alle necessità, per mantenere la vasca di drenaggio al livello corretto e condurre la manutenzione quotidiana sulle pompe. "Per fortuna, queste pompe sono molto facili da usare. In questo modo, ogni volta che piove, possiamo avviare subito il sistema, "ci spiega.

Il risultato

Oggi, le persone che hanno sperimentato l'allagamento nelle loro case e per le strade della città centrale sono ora libere da allagamenti. Non dovranno più continuare ad adibire abitazioni per combattere il cedimento del terreno e le inondazioni. "E le strade sono finalmente funzionanti come dovrebbero," dice Joko. "All'epoca le strade funzionavano più come vie navigabili, ma ora sono asciutte. Niente più problemi. "

Aggiunge che il governo può ora sviluppare infrastrutture senza il timore di danni causati dalle inondazioni. "Sia gli aspetti sociali che economici hanno iniziato a ricrescere a Semarang," ci spiega.

Effettivamente, il residente locale Ari Soemantri afferma che il quartiere è ora libero da inondazioni. "I valori delle proprietà e dei terreni stanno aumentando, perché non ha allagamenti."

Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing in Indonesia, sits at a park in central Semarang. “We are proud because this has offered a solution and has been appreciated, and it sets an example for others,” he says.

Joko afferma: "La stazione di pompaggio di Semarang ha risolto il problema delle inondazioni nella parte centrale della città di Semarang. Può essere utilizzato come esempio o modello da applicare in aree simili. Siamo orgogliosi perché questo ha offerto una soluzione ed è stato apprezzato, ed è un esempio per gli altri. Molti dei governi municipali indonesiani che hanno affrontato gli stessi problemi hanno fatto visita ai nostri stagni di conservazione per studiare come affrontare gli stessi problemi in modo applicabile alle loro città. "

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.