Caso

Condizionamento dell'acqua sicuro ed efficace nelle torri di raffreddamento

  • Ottimizzare il funzionamento generale
  • Ridurre il consumo di sostanze chimiche
  • Risparmiare acqua

Collocate in un "angolo oscuro" dei locali, le torri di raffreddamento emettono segnali tipicamente non indirizzati, con conseguenti perdite ingenti. Quando funzionano in modo ottimale, le torri di raffreddamento possono aiutare a ridurre l'impronta idrica e energetica complessiva dell'impianto o dell'edificio.

Di seguito la storia di un cliente Grundfos che ha identificato Grundfos iSOLUTIONS come la scelta giusta per risolvere le sue problematiche relative al trattamento delle acque nelle torri di raffreddamento. La soluzione è attualmente in fase di pianificazione.

Le problematiche delle torri di raffreddamento influiscono sull'efficienza e la sicurezza dell'acqua

Una società metallurgica europea stava riscontrando problemi nelle sue operazioni quotidiane. Il supervisore della produzione ha accertato che qualcosa non andava in una delle torri di raffreddamento, che si trovava in un edificio a diverse centinaia di metri dalla linea di produzione. Insieme al direttore della struttura, ha analizzato la situazione, che era più complessa di quanto potesse immaginare.

Prima di tutto, oltre al supervisore alla produzione e al responsabile della struttura, erano coinvolte diverse parti in causa, tra cui la società di manutenzione esternalizzata dell'edificio e il fornitore delle sostanze chimiche, e queste non erano completamente allineate.

Ciò è complicato dal momento che erano necessarie la supervisione manuale in loco e il funzionamento, e si sono verificati diversi problemi. Alcuni di questi problemi scoperti dal gruppo sono i seguenti.

Disinfezione manuale

I tubi flessibili per l'aggiunta del biocida erano vuoti o pieni di aria, causando un dosaggio errato. Di conseguenza, il numero di batteri è raddoppiato rispetto ai consigli del fornitore di sostanze chimiche, che ha visitato il sito dieci volte all'anno e mancava picchi di fluttuazione batterica tra le visite.

Rischio di contaminazione biologica e legionella

La mancanza di controllo da parte dei batteri rappresenta un rischio elevato di incrostazione e la salute umana. Il partner di manutenzione esterno ha aggiunto compresse di cloro per ridurre al minimo questo rischio senza informare nessuno. Sfortunatamente, questo non era abbastanza per risolvere il problema. Le regolazioni venivano effettuate senza tenere un registro, quindi era difficile essere in cima alla situazione.

Elevato utilizzo idrico

Come mostrato nella tabella sopra, la conducibilità e il bilancio idrico erano instabili, influenzando le prestazioni del sistema e aumentando il consumo di acqua dolce. Una valvola dell'acqua di reintegro è stata aperta manualmente per errore, ma non è stata nuovamente chiusa. Ciò ha portato ad uno dei serbatoi costantemente traboccanti senza monitoraggio, avvisi o allarmi per diversi giorni fino al successivo controllo di routine.

In un altro momento di questo periodo, è stato effettuato l'upgrade di uno dei firmware del PLC supervisore principale. Dopo di ciò, l'acqua di reintegro è stata attivata per errore per tre giorni consecutivi. Anche in questo caso, uno spreco di acqua. La società è fortemente impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale, il che era semplicemente inaccettabile.

Reporting sulla conformità che richiede risorse

Secondo il direttore della struttura, la società deve fare i conti anche con lunghe segnalazioni di conformità legale. La registrazione e il rilevamento dei dati vengono effettuati manualmente, il che spreca molto tempo e crea un rischio di segnalazione imprecisa.

Soluzione e risultato

Grundfos iSOLUTIONS offre un dosaggio preciso e monitorato

Il direttore della struttura ha saputo di una soluzione intelligente sviluppata da Grundfos. Combina diversi componenti tra cui pompe di dosaggio digitali intelligenti, un dispositivo di misurazione e controllo e un sistema di monitoraggio remoto basato su cloud che collega i componenti. Il sistema non è ancora stato installato, ma si aspetta che raggiunga operazioni più fluide, un migliore controllo dei batteri, un report di conformità più facile e risparmi idrici.

La nuova app Grundfos per la gestione chimica consolida tutti i parametri operativi in un unico posto. La soluzione migliora la sicurezza dell'utente garantendo che vengano utilizzate solo le sostanze chimiche giuste. Misura tutti i dati rilevanti del sistema online e produce report di conformità su richiesta. Può anche mostrare avvisi, arresti e stato delle sostanze chimiche in tempo reale, migliorando i tempi di attività. Invierà inoltre un SMS all'operatore quando è richiesta la ricarica dei materiali di consumo.

Misurando la conduttività, il sistema di misurazione e controllo Grundfos, DID, può reagire quando l'acqua di raffreddamento raggiunge un contenuto critico di solidi disciolti. Ciò consente una reazione automatica alle valvole di scarico e di riempimento, mantenendo la qualità dell'acqua entro parametri ottimali e mantenendo l'equilibrio idrico a livelli ottimali, senza la necessità di un funzionamento manuale. Il dispositivo informerà inoltre la pompa dosatrice di prodotti chimici in merito alla giusta quantità di biocidi necessaria, evitando il sovradosaggio o il sottodosaggio, per mantenere sotto controllo la proliferazione batterica. Allo stesso tempo, la pompa dosatrice Grundfos SMART Digital, DDA FCM, e il suo algoritmo intelligente integrato impediranno al tubo di aspirazione di riempirsi di aria o di bolle e di attivare un allarme nell'impianto.

Informazioni trasparenti sul sistema e allineamento delle parti interessate

Con la soluzione Grundfos, tutte le informazioni saranno disponibili per tutte le parti interessate della catena in qualsiasi momento. Ciò consentirà di allineare il responsabile della struttura, il tecnico di manutenzione, l'operatore e il fornitore delle sostanze chimiche e di anticipare qualsiasi problema che possa verificarsi nel sistema. Aiuterà anche a ottimizzare il funzionamento generale della torre di raffreddamento e a migliorare il controllo del consumo di acqua, energia e prodotti chimici.

Applicazioni correlate

Trova le applicazioni Grundfos relative a questo argomento.