Installazione e configurazione di Grundfos COMFORT DT, con controllo via timer digitale
Impara a installare e configurare Grundfos COMFORT DT e scopri i vantaggi del timer digitale.
Per consentire il pieno controllo dei tempi di attività della pompa, l'unità Comfort con timer digitale è dotata di un timer digitale integrato.
Grazie alla funzionalità del timer è possibile personalizzare i periodi di attività della pompa, per garantire un comfort ideale riducendo al minimo i consumi e dissipando calore attraverso i tubi.
Grundfos COMFORT DT con controllo via timer digitale si installa facilmente.
Prima, montare la pompa sul tubo di ritorno, quindi collegarla a una presa di corrente.
Quando si accende l'alimentazione, la dicitura "100%" si illumina in verde.
Questo significa che la pompa è attiva 24 ore su 24.
All'accensione si accende anche l'indicatore giallo dell'ora attuale, che lampeggia nella posizione a ore 6.
Per impostare l'ora esatta, premere il pulsante in alto nel display.
Il simbolo di un ingranaggio si illuminerà in verde per indicare che la pompa è in modalità di impostazione.
Premere il tasto destro per spostare l'indicatore dell'ora attuale nel punto giusto.
Al termine dell'operazione, premere il pulsante sinistro per salvare l'ora impostata.
A questo punto si illumina il programma predefinito del timer, che attiva la pompa tra le 6 e le 9, tra le 11 e le 13 e tra le 16 e le 21: queste fasce orarie diventano verdi.
Per confermare il programma predefinito, premere il pulsante in alto: il simbolo dell'orologio si illuminerà per indicare che la pompa è attiva in modalità timer.
Invece di confermare il programma predefinito, è possibile personalizzare le impostazioni.
Per farlo, premere il pulsante in alto: il punto di inizio posizionato a ore 12 inizierà a lampeggiare.
Spostare il punto tenendo premuto il pulsante destro.
Per deselezionare un orario selezionato, premere il pulsante sinistro.
Per selezionare più fasce orarie, tenere premuto il tasto destro fino ad arrivare a un orario non selezionato, quindi premere il pulsante sinistro per selezionare tale orario.
Si possono così personalizzare le fasce orarie in modo che corrispondano alle abitudini di consumo della famiglia.
Quando si è soddisfatti delle impostazioni, premere il pulsante in alto.
La pompa continua a funzionare in modalità timer, come indica il simbolo dell'orologio illuminato in verde.
Utilizzare il pulsante in alto per cambiare la modalità di funzionamento della pompa.
Premerlo una sola volta per passare alla modalità 100%.
Premerlo di nuovo per passare alla modalità di impostazione.
Premerlo ancora per tornare alla modalità timer.
Abbiamo riepilogato in breve le fasi di installazione e configurazione della pompa Grundfos COMFORT DT con controllo via timer digitale, nata per garantire il massimo comfort in ogni casa.