Installazione di Grundfos COMFORT con AUTOADAPT
Scopri come installare facilmente Grundfos COMFORT con AUTOADAPT
La pompa Grundfos COMFORT con AUTOADAPT si installa facilmente.
Per prima cosa, montare la pompa sul tubo di ritorno.
Individuare quindi il tubo di mandata.
Se non si è certi di quale sia, lasciar scorrere l'acqua calda e verificare quale tubo si scalda.
Fissare quindi il sensore esterno al tubo di mandata.
Per un corretto funzionamento, occorre collocare il sensore a una distanza dallo scarico della fonte di acqua calda compresa tra 25 e 50 centimetri.
Infine, accendere l'alimentazione.
La procedura di installazione è terminata.
Abbiamo illustrato brevemente l'installazione di Grundfos COMFORT con AUTOADAPT: il primo passo per garantire i massimi livelli comfort in ogni casa.
Panoramica del corso
Moduli: 4
Tempo per il completamento:
15 minuti
Livello di difficoltà:
Basic