Presentazione di Grundfos COMFORT con AUTOADAPT
Vieni a conoscere Grundfos COMFORT con AUTOADAPT e scopri che vantaggi offre.
E' capitato a tutti di dover aspettare che l'acqua diventi calda.
Non solo è un'esperienza spiacevole, comporta anche lo spreco di grandi quantità di acqua potabile pulita che si riversano ogni giorno negli scarichi, anno dopo anno.
Tutto ciò si può evitare sostituendo l'impianto dell'acqua calda a una linea con un impianto di ricircolo dotato di circolatore.
Così facendo, si prova la gioia di avere subito l'acqua calda risparmiando anche molta acqua.
Occorre però prestare attenzione a scegliere il circolatore giusto.
Una pompa in funzione 24 ore su 24 rischia di annullare il risparmio idrico facendo salire i costi energetici e dissipando calore attraverso i tubi.
La soluzione ideale è l'unità Grundfos COMFORT con AUTOADAPT.
Non solo è compatta, silenziosa, dotata di un motore a basso consumo e facile da installare, è anche provvista della speciale funzione AUTOADAPT.
Utilizzando due sensori di temperatura, uno integrato e l'altro esterno, la pompa è in grado di imparare e adattarsi alle abitudini di utilizzo dell'acqua calda degli abitanti della casa.
In altre parole, Grundfos COMFORT inizierà a far circolare acqua calda poco prima che ve ne sia bisogno, basandosi sulle abitudini registrate.
In questo modo, pur garantendo il piacere dell'acqua subito calda, la pompa Grundfos COMFORT si arresta quando non è necessaria, riducendo al minimo i consumi e la dispersione di calore attraverso i tubi.
Vediamo quali opportunità di risparmio si hanno scegliendo Grundfos COMFORT.
Come già visto, con un impianto di ricircolo si risparmia molta acqua.
Prendiamo ad esempio una famiglia di tre persone che vivono in una casa con un impianto a una linea convenzionale.
Sprecano fino a 16.000 litri di acqua pulita che ogni anno finiscono dritti nello scarico mentre aspettano l'acqua calda.
Poichè COMFORT con AUTOADAPT si attiva in media solo 3 ore al giorno per fornire acqua immediatamente calda a una tipica abitazione, il risparmio può arrivare fino al 96% rispetto ai consumi di una pompa costantemente in funzione.
Inoltre, se si utilizza COMFORT con AUTOADAPT, il risparmio di energia termica è di circa il 48% grazie alla riduzione del calore disperso per irradiazione dai tubi.
Questo spreco di energia termica costituisce in realtà la fetta più grande nel bilancio energetico dei clienti.
Ricapitolando:
Grundfos COMFORT è un circolatore compatto, silenzioso e facile da installare.
Inoltre, grazie alla funzione AUTOADAPT, Grundfos COMFORT fa risparmiare acqua, energia elettrica e calore.