Trattamento dell’acqua nelle torri di raffreddamento
Scopri come le soluzioni intelligenti di riutilizzo dell’acqua possono aiutare a ridurre il consumo di energia e di acqua nelle torri di raffreddamento.
Marco, il trattamento dell’acqua è molto importante per Grundfos.
Esistono numerose applicazioni di trattamento dell’acqua in tutto il mondo.
Penso che esistano tante diverse applicazioni che richiedono soluzioni diverse.
Sì, questo è vero.
Soprattutto nelle industrie, abbiamo tanti diversi utilizzi.
E nell’ambiente industriale un forte utilizzo d’acqua.
Ad esempio, le torri di raffreddamento utilizzano tanta acqua e penso ci siano tante sfide correlate alle torri di raffreddamento che debbano essere risolte.
Quindi, per quanto riguarda la gestione delle torri di raffreddamento, vediamo molte sfide.
Quando abbiamo visitato i nostri clienti per studiare le loro installazioni, ci siamo resi conto che molte di queste installazioni sono gestite manualmente.
Questo, tuttavia, dà luogo a diverse sfide e un esempio è la contaminazione biologica.
La contaminazione biologica può causare la formazione di biofilm nei tubi e nello scambiatore di calore, cosa che riduce la capacità della torre di raffreddamento e aumenta anche il consumo di energia.
La seconda sfida è l'aumento della concentrazione di cloruri, cosa che può verificarsi se non si controlla la conducibilità e non ci si attiva in tempo e questo porta alla formazione di incrostazioni e quindi a un consumo energetico più elevato
Infine, come gestiamo gli agenti chimici utilizzati all’interno della torre di raffreddamento?
Se non si dosa una quantità corretta, questo può portare a un sovradosaggio o a un sottodosaggio e causare altri problemi.
Quindi, Marco, abbiamo visto che le sfide poste dall’acqua nelle torri di raffreddamento sono numerose.
Ma io penso che nel corso del tempo queste sfide aumenteranno soprattutto se sempre più clienti ricorreranno al riutilizzo dell’acqua come risorsa per creare acqua di reintegro per le torri di raffreddamento.
I contaminanti biologici si svilupperanno più velocemente, e quindi il futuro ci propone davvero tante sfide.
E abbiamo bisogno di soluzioni intelligenti per gestire questo problema.
Questo è vero, Carsten. In termini di torri di raffreddamento, abbiamo qualcosa da offrire per tutti i tipi di casi.
Questo include soluzioni sia per le fonti idriche per il riutilizzo dell’acqua sia per le fonti idriche naturali, e questo ci permette di gestire le cose in modo più intelligente di prima.
Ho già detto che abbiamo tante soluzioni in Grundfos per aiutare i nostri clienti con le sfide che devono affrontare con le loro applicazioni delle torri di raffreddamento.
Il primo esempio è quello delle apparecchiature di misurazione e controllo di cui abbiamo bisogno in una torre di raffreddamento non solo per mostrare il risultato del nostro trattamento, ma anche per controllare il risultato del trattamento.
Ne abbiamo anche bisogno per documentare se la misurazione sia conforme con le norme e i regolamenti.
Poi abbiamo le nostre pompe dosatrici, altamente precise.
Queste pompe dosano precisamente la quantità di sostanze chimiche richiesta nel processo - niente di più, niente di meno.
Quindi questa è un’altra soluzione intelligente. Quando colleghiamo queste pompe dosatrici alla Chemical App, possiamo garantire una gestione sicura dei prodotti chimici da parte dell’operatore, per esempio evitando di mescolare sostanze chimiche che sono potenzialmente pericolose se miscelate.
Ancora una volta, possiamo dimostrare ciò che abbiamo dosato nel processo e quindi, ancora una volta, possiamo rispettare le normative locali.
E infine, ma non meno importante, con un’installazione e una soluzione di sistema intelligenti, possiamo connettere i diversi componenti insieme e quindi parleranno la stessa lingua e lavoreranno insieme, ottimizzando così il processo.
Tutto questo è gestito da Grundfos iSOLUTIONS perché vediamo la necessità di un diverso approccio e di gestire i sistemi in modo diverso nel futuro.