La nostra acqua è sotto pressione
L'aumento dell'urbanizzazione e il nostro modo di vivere moderno pongono una domanda pesante sull'approvvigionamento idrico. Oltre a questo, una combinazione di contaminazione dell'acqua, perdite e consumo eccessivo sfida anche il nostro accesso ad acqua pulita e sicura. Con soluzioni intelligenti, possiamo apportare un cambiamento.
Soluzioni per le città
In tutto il mondo, le città sono in rapida espansione, quindi la richiesta di acqua è in aumento e allo stesso tempo molte delle stesse città stanno finendo l'acqua potabile. Nonostante ciò, continuiamo a sprecare le nostre risorse disponibili. Le città perdono fino al 60% di tutta l'acqua emessa a causa di scarse reti idriche. Le soluzioni idriche intelligenti possono ridurre drasticamente le perdite di questo tipo.
Soluzioni per le industrie
Nonostante le crescenti richieste di acqua ed energia, continuiamo a contaminare le nostre risorse disponibili. Un totale dell'80% delle acque reflue ritorna alla natura senza essere adeguatamente trattato. Ma se si inizia ad utilizzare la stessa acqua più di una volta, con l'implementazione di soluzioni idriche intelligenti, si può cambiare drasticamente.
Soluzioni per edifici
L'aumento dell'urbanizzazione sta contribuendo all'utilizzo significativo di energia - la sola richiesta di raffreddamento globale è raddoppiata in meno di 20 anni. Questa crescita dei consumi energetici è un fattore determinante per il cambiamento climatico. Sono disponibili numerose soluzioni intelligenti; con soluzioni di pompaggio più efficienti in termini energetici, siamo in grado di ridurre le emissioni di CO2 ottimizzando il consumo energetico negli edifici.
Manutenzione #ForOurWater
Ovunque le sfide idriche sono in aumento. È tempo di cambiare mentalità in tutti i livelli della società: dalla politica alle industrie, dalle città alle persone che vivono al loro interno. Aiutateci a risolvere le sfide idriche mondiali. Perché, dopotutto, l'acqua appartiene a tutti noi. Dobbiamo occuparci della nostra acqua. #ForOurWater
L'ambizione di Grundfos
È nostra ambizione contribuire a risolvere le sfide idriche e climatiche del mondo e migliorare la qualità della vita delle persone.
Acqua sicura
Entro il 2030, intendiamo contribuire a fornire acqua potabile gestita in sicurezza a 300 milioni di persone in difficoltà.
Efficienza idrica
Attraverso l'efficienza idrica e il trattamento delle acque, intendiamo risparmiare il consumo di 50 miliardi di m3 di acqua dolce.
Verso un clima positivo
Entro il 2025 vogliamo ridurre le nostre emissioni di CO2 del 50% (rispetto al 2008) e nel 2030 aspiriamo ad essere al 100% climatici.
"Il mondo è pieno di problemi che possono essere risolti in modo migliore."
- Poul Due Jensen, fondatore di Grundfos
Nel 1945, Poul Due Jensen inventò una pompa per fare la differenza. Una generazione dopo, nel 1973, suo figlio Niels Due Jensen stabilì un nuovo programma di sviluppo sostenibile e decise che ogni nuova pompa Grundfos doveva avere il 10% di efficienza energetica in più rispetto alla precedente. Da allora, le nostre ambizioni si sono basate sul retaggio di Grundfos - di andare oltre gli affari e di utilizzare la nostra esperienza nella gestione dell'acqua per affrontare e risolvere le sfide idriche globali.
Vuoi saperne di più?
L'unico modo per apportare una modifica è agire. Di seguito sono riportate alcune risorse per ulteriori approfondimenti, tra cui alcune storie di successo provenienti da tutto il mondo, una panoramica delle nostre soluzioni attuali e informazioni sulle partnership globali e summit riguardanti le sfide idriche.