contenttype.how-to-guide

Come ottenere un controllo energetico Grundfos

Avete una panoramica dei consumi energetici della vostra pompa? Ottieni un controllo energetico per scoprire come risparmiare energia e denaro.

Tempo per un audit energetico della pompa?

L'efficienza di una pompa può avere un impatto enorme sui costi del ciclo di vita. Il passaggio alle pompe ad alta efficienza energetica può aiutare a ridurre i costi energetici e le emissioni di CO2 - spesso con un tempo di ritorno dell'investimento ridotto. Un controllo energetico Grundfos calcola i potenziali risparmi e fornisce suggerimenti per una soluzione efficiente e ad alte prestazioni. Il rapporto che ne risulta offre una panoramica completa dei vostri sistemi di pompaggio, della loro attuale efficienza e di come realizzare i risparmi economici, operativi e ambientali.

Con Grundfos Energy Check avrete:

  • Una attenta valutazione dei costi del ciclo di vita
  • Informazioni dettagliate sul potenziale risparmio energetico
  • La possibilità di migliorare il profilo ambientale della struttura
  • Elenco di priorità di installazione, che descrive in dettaglio le pompe e i sistemi che potrebbero beneficiare di un controllo energetico


Ecco come funziona Grundfos Energy Check

  1. Contatto iniziale - appuntamento con un consulente
    Effettuiamo una valutazione delle pompe, applicazioni, flusso di processo, ecc. sul tuo sito.

  2. Diagnosi - ispezione in loco
    Sviluppiamo un elenco preliminare di dati di prestazione e pompe installate.

  3. Proposta - azione consigliata
    Riceverete un preventivo basato sull'ispezione in loco e sui dati preliminari.

  4. Adempimento - azione
    Forniamo un report completo delle informazioni dettagliate sui potenziali risparmi energetici.

  5. Assessment - Grundfos Energy Check completato
    Presentiamo il report e una selezione di soluzioni di pompe adatte (o procediamo al Grundfos Pump Audit per le misurazioni esatte).

  6. Seguito - valutazione
    Monitoriamo con voi per garantire la piena soddisfazione e prestazioni ottimali della pompa.