事例

ポンプゲートが福州にもたらした、新たな河川と生活様式

グルンドフォスは、福州の当該プロジェクトの核となる製品と能力を提供しています。グルンドフォスの製品の技術基準、耐久性と実用性は、当社と自治体の両方から認められています。
北京エンタープライズ・ウォーター・グループ、福州水環境プロジェクトゼネラルマネージャーSong Zhiguo氏

中国福州では数十年にわたって、河川や運河の黒く汚れた悪臭のする水という問題に悩まされてきました。 グルンドフォスの一連のポンプゲートは、水に流れをもたらしました。 これらは汚水の問題を解決し、人口の多い川沿い地域に、より良い生活環境を作り出しています。

背景

福州は、中国南東部の福建省にある人口700万人以上の都市で、河川と運河が交差しています。 長年の間、これらの都心部の川の一部は、流れが滞り、黒く汚れて悪臭を放っていました。 人口密度の高い川沿いの地域、都市への汚水流入、そして水流の停滞が重なり、問題を引き起こしました。

「以前、川はひどく汚染されていました。」と住民のYing Qi氏は言います。 「川の横を歩いた時、それは酷い悪臭でした。」

もう一人の住民、90歳のJiang Shouxiang氏は言います。 「それは悪臭のする小さな下水溝のようでした。」

地元住民のChen Danghui氏とLi Yuyin氏は、ポンプゲートステーションが近くに設置されて以来、川沿いの環境がどのように変化し、とても素敵なものになったのかを話してくれました。

北京エンタープライズ・ウォーター・グループのSong Zhiguo氏によると、福州の人々の経験は、中国南部の他の都市と同様のものでした。 彼は、福州水環境プロジェクトのゼネラルマネージャーも務めています。 「福州の水システムは、人々が川岸で生活することを好む、中国南部の都市に典型的なものです。」とSong Zhiguo氏は言います。 「都市河川の黒く悪臭のする水の管理は、現在中国で注目の話題となっています。」

当局は、水の流れを作り出す必要があることを認識していましたが、川の周囲にスペースがなかったため、従来のポンプステーションとそれに伴う貯水池の建設は不可能でした。

ソリューション

川の流れを取り戻すため、北京エンタープライズ・ウォーター・グループと福州当局は、グルンドフォスと協力して一連のポンプゲートを設置し、ポンプ、センサー、制御装置を水路の構造に組み込むことで、周囲の景観に溶け込ませました。

グルンドフォスのポンプゲート(中華人民共和国 福州)

「伝統的な水門には電力が供給されていません。 それらは水路の中央にある、水門のような傾斜路として存在しているに過ぎません」と、ポンプゲートを操作している福建省福建電気機械設備会社の技術部長であるChen Jiaxing氏は説明します。 「私たちがやったのは、水門にポンプを設置することでした。 水門として機能すると同時に、ポンプは水を押し出し、流れを作り出します。 水が流れている時、それは汚れず臭いもしません。」

Song Zhiguo氏は付け加えます。「全体的な水管理のために、統合されたポンプゲートが水資源の均一な分配を実現し、水の継続的な流れを保証しています。」

福州の地元のダンスグループは、ほとんど毎朝、ポンプステーションの1つでリハーサルをしています。

導入の成果

「今では私たちは水をきれいにし、流れを作り出すことができました。」とSong Zhiguo氏は言います。 「グルンドフォスは福州でのこのプロジェクトに、核となる製品と能力をもたらしています。 これらの製品の技術基準、耐久性、実行可能性は、当社と自治体の両方から認められています。」

同氏は、ポンプゲートは水を流すだけでなく、美しいデザインであるため、公園に簡単に組み込むことができると言います。 一部には住民の集会やレクリエーションの場所として機能するものもあります。

「今では、住民は川沿いを歩いて生活できるようになりました」と同氏は付け加えます。 「彼らは、私たちが目の前にきれいな水をもたらしたことを、とても喜んでくれています。」
地元の人々は同意します。 「彼らは水を生き返らせてくれました。 それはもはや、悪臭のする汚れた水ではなくなりました。」と、かつて地域の会長を務めていた住民のHehua氏は言います。

「目の前にきれいな水がもたらされたことを、人々はとても喜んでくれています」
北京エンタープライズ・ウォーター・グループ、福州水環境プロジェクトゼネラルマネージャーSong Zhiguo氏

彼女の隣人であるChen Xuezhu氏は、次のように述べています。 「私たちはとても幸せです。私たちは毎日リハーサルをするためにここに来ています。」と近隣のポンプゲートでダンスの練習をしている女性のグループについて語ります。

Jiang Shouxian氏は、さらに付け加えます。「変化した後、川はとても良くなりました。 本当に良いです。 私は90歳ですから、その全てを見てきました。 ここは、良い場所です。 私は、素晴らしい喜びを感じています。 ですから、これほど長く生きられるのです。」

その他の関連事例

グルンドフォスのソリューションをご活用いただいているお客様の事例もご覧ください。

関連する用途

このテーマに関連するグルンドフォスの用途を検索してください。

関連製品

このテーマに関連するグルンドフォスの製品をご覧ください。