그런포스는 에너지와 물 절약을 선도하는 기업입니다
그런포스, 글로벌 기후 위기에 대응해
구체적인 조치와 결합된 지능형 솔루션은 글로벌 물과 기후 문제에 긍정적인 효과를 내는 그런포스의 노력의 핵심입니다.
글로벌 기후 위기가 임박했습니다. 전세계의 지역들은 특히 물과 지구 온난화와 관련된 문제를 직면하고 있습니다. 이를 완화하려면 공공 및 사설 이해 관계자를 포함한 사회의 모든 인원이 노력을 기울여야합니다.
그런포스 CEO인 매즈 니퍼(Mads Nipper)는 "물과 기후 문제는 해결해야 하는 매우 중요한 문제입니다. 여기에 지구와 인류의 미래가 달려있습니다. 그런포스는 실질적인 차이를 만들 수 있는 회사이기 때문에 행동할 의무가 있다고 생각합니다.”라고 말했습니다.
그런포스는 전략2025를 통해 기후 친화적으로 거듭나고자 하는 목표를 소개했습니다. 2025 년까지 2008년 대비 탄소 배출량을 50% 감소하기 위함입니다. 또한 그런포스는 공급업체가 기후에 미치는 영향을 줄일 수 있도록 도울 것입니다. 2025년까지 2008년 대비 물 소비량을 50% 절감하려는 목표의 일부이기도합니다.
매즈 니퍼는 “이것은 전세계가 아닌 우리가 살고 있는 위치에만 초점을 맞춘 것입니다. 따라서 그런포스는 범위를 확대하며 지속적으로 지역 내에서 활동하는 것 외에도 주변 지역 사회에도 긍정적인 영향을 미치도록 더욱 노력할 것입니다."라고 덧붙였습니다.
2030년까지 그런포스는 물을 접하기 어려운 인구 3억 명에게 물을 공급할 수 있도록 지원하고, 스마트 관리를 통해 식수 50억m3를 절약할 것입니다.
매즈 니퍼는 “그런포스는 계속해서 펌프의 에너지 효율의 한계를 넘어, 설치된 모든 펌프가 기존 펌프보다 전기를 적게 사용하도록 제작할 것입니다. 뿐만 아니라 그런포스는 디지털 솔루션을 개발하고 개선해 나갈 것입니다."라고 전했습니다.
또한 매즈 니퍼는 "하지만 그런포스는 혼자 해낼 수 없습니다. 이 목표를 현실화 하기 위해 공급 업체, 고객 및 파트너들과 협력해야 합니다. 함께 이 목표를 달성해야 합니다. 그리고 우리는 지금 실천하기 시작해야합니다.”라고 전했습니다.
문제 해결에 앞장서는 그런포스
그런포스는 기후에 긍정적인 영향을 미치길 원합니다. 그런포스는 솔루션과 조치를 통해 전세계 더 많은 사람들이 물을 접근할 수 있도록 보장하고, 소중한 수자원을 보호하며 글로벌 기후 문제에 긍정적이고 지속적인 영향을 미칩니다.
그런포스는 세계의 물과 기후 문제에 대한 솔루션을 개척하고 사람들의 삶의 질을 개선합니다.
디지털 솔루션
그런포스는 새로운 디지털 솔루션을 개발하고 개선하여 세계에 물이 공급될 수 있도록 할 것입니다.
전세계의 모범사례 프로젝트
물 산업 협력
그런포스는 전 세계적으로 사람들이 물에 접할 수 있도록 주요 파트너와 협력하고 있습니다.
베트남, 캄보디아을 포함한 아시아 국가의 경우, 그런포스는 혼합 재정 모델을 사용하여 자원이 부족한 공익 사업체가 지방 자치 단체 및 지역 주민에게 식수를 공급할 수 있도록 지원하고 있습니다.
이러한 장소 중 하나는 캄보디아에 위치한 타케오시인데. 그런포스와 지역 공익 사업체는 이곳에서 물의 접근성을 높이도록 협력했습니다.