식음료
식음료 산업의 변화, 그런포스가 함께 합니다
지속가능한 식음료 산업의 변화
현재 식음료 산업은 지속 가능하고 효율적이며 디지털 생산 공정에 대한 필요성 증진으로 인해 변화의 한가운데에 서 있습니다.
그런포스와 함께라면 식음료 산업의 미래 목표를 빠르게 달성할 수 있습니다.
그런포스는 유제품, 청량 음료, 양조장 및 식품 가공 분야의 고객들과 파트너십을 맺고 지능형 솔루션을 최대한 활용하여 고객의 시설을 최적화합니다.
그런포스는 세계적인 수준의 품질 및 위생 표준을 보장하기 위해 안전성과 품질을 저하시키지 않으면서도, 지속 가능하고 효율적이며 지능적인 솔루션을 활용해 고객의 생산 시설을 최적화합니다.
생산 공정을 더 지속 가능하게 만들 수 있는 방법은 이미 존재합니다.
앞으로 인구 증가와 기후 변화에 따라, 효율적이고 지속 가능한 공급망을 제공해야 할 필요성은 더욱 증가할 것입니다.
그런포스가 식음료의 미래를 혁신하기 위한 솔루션을 어떻게 만들고 있는지 확인해 보십시오.
물 재사용 잠재력 극대화
식음료 제조업체의 물 수요는 2050년까지 400% 증가할 것으로 예상되므로 물은 중요한 자원이 될 것입니다.
그런포스와 함께하는 식음료 기업은 물 재사용 시스템을 통해 산업용 폐수의 최대 80%를 재활용함으로써 환경 발자국을 줄일 수 있습니다.
백서를 통해 물 재사용의 모든 이점에 대해 알아보십시오.
그런포스 E펌프는 펌프 시스템 효율을 개선합니다.
전자제어식 E펌프가 산업 현장에서 에너지 절약, 탄소 배출량 감소 및 펌프 시스템 개선에 어떻게 도움이 되는지 그런포스 백서를 통해 확인하세요
그런포스와 함께 성공하기
다양한 산업에 걸쳐 그런포스가 기업의 운영을 혁신하고 지속 가능성을 높이는 데 어떤 도움을 줬는지 확인해 보십시오.
식음료 산업의 중점 분야
비즈니스를 혁신하는 데 그런포스가 도움을 줄 수 있는 방안
그런포스 iSolutions로 공정 효율성 향상
그런포스는 지능형 펌프, 클라우드 연결, 디지털 서비스를 사용하여 전체 시스템 스트레스, 다운타임 및 유지보수를 줄이는 동시에 수명 주기 비용을 절감합니다.
총 소유 비용을 낮추는 서비스
에너지 사용량이 펌프의 총 수명 주기 비용에서 85%를 차지합니다. 그런포스는 에너지 소비를 줄이고, 효율성을 개선하고, 펌프 시스템의 숨겨진 절감 효과를 찾아내는 데 도움을 줄 수 있습니다.
생산에서 지속 가능성 향상
그런포스에게 지속 가능성과 비즈니스는 분리할 수 없는 것입니다. 그런포스가 하는 모든 일 그리고 그 목표의 일부입니다.
더 자세히 알아보고 싶으십니까?
연락처 양식을 작성해 그런포스 식음료 전문가들과 상담을 시작하기
온도 제어
산업 생산에서 적절한 온도를 유지하는 것은 식품 안전에 매우 중요할 수 있습니다. 그러나 냉각 및 보일러 공정은 비효율적으로 운영되는 경우가 많습니다. Grundfos iSOLUTIONS와 같은 지능형 시스템 제어 솔루션을 통해 그런포스는 생산을 완전히 제어하여 매우 효율적이고 안정적인 식음료 공정을 관리할 수 있습니다.
가변 주파수 드라이브 및 센서를 포함한 내장형 펌프 기능을 갖춘 그런포스의 완전하고 지능적인 솔루션은 최적의 환경을 형성합니다. 이를 통해 운영 장비 효율성이 크게 향상되고 더 큰 비용 절감을 달성할 수 있습니다.
산업용 수처리
물은 식음료를 생산하기 위해 안정적으로 물을 공급하는데 유지하고 중요한 지원 프로세스를 가능하게 하는 것에서부터 오늘날의 규정을 준수하는 산업용수의 안전한 배출 또는 재사용을 보장하는 것에 이르기까지 전체 제조 프로세스에 걸쳐 중요한 역할을 합니다.
각 목적에 맞는 고품질의 물을 보장하기 위해 그런포스는 제조업체가 전체 수처리 주기를 최적화할 수 있도록 지원하는 통합 지능형 솔루션을 제공합니다. 취수 및 분배에서 폐수 처리에 이르기까지 그런포스의 솔루션은 보다 안정적이고 자원 효율적이며 안전하게 운영하게 합니다.
산업 공정
공정을 깨끗하게 유지하는 것은 생산 환경에서 식품 안전과 위생 상태를 유지하는 데 매우 중요합니다.
이를 이루기 위해 제조업체들은 Grundfos iSOLUTIONS와 같은 지능형 세척 및 세정 솔루션으로 전환하고 있습니다. 이러한 신뢰할 수 있는 소형 펌프 솔루션은 복잡한 액체 구성과 극한의 온도에도 견딜 수 있도록 제작되었을 뿐만 아니라 에너지, 물 및 화학 물질 사용을 줄이면서 운영 성능을 모니터링하고 최적화하는 데 도움이 됩니다.
관련 적용 분야
이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기
관련 제품
해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기
F&B 산업의 경우 위생적인 생산 환경이 중요하기에 펌프는 설계, 재료, 표면 품질 및 청결성에 대한 엄격한 요구 사항을 충족해야 합니다.
또한 Wash & Clean 분야에서는 가동 중단이 발생하지 않는 것을 보장해야 하는데, 이는 세척 공정이 없으면 생산도 중단되기 때문입니다.
용수 수요가 급증하더라도 언제나 일정한 수압을 보장해줄 수 있는 빠르게 반응하는 펌프가 필요하므로 주 세척 펌프, CIP 펌프 또는 박스/병 세척 펌프를 공급합니다.
이런 공정에는 CR 제품군이 적합합니다.
다른 관련 기사, 웨비나, 온라인 강좌 찾아보기
그런포스와 함께 성공하기
다양한 산업에 걸쳐 그런포스가 기업의 운영을 혁신하고 지속 가능성을 높이는 데 어떤 도움을 줬는지 확인해 보십시오.
내용 접수가 완료되었습니다.
한국그런포스펌프는 귀하의 문의사항을 검토하여 최대한 빠르게 회신드리도록 노력하겠습니다.
인증 메일이 발송이 되었을 것입니다. 메일함을 확인해주세요!
이미 구독 중이시라면 인증 메일은 가지 않을 것입니다.
감사합니다.
그런포스