병원
환자 치료 또는 안전에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.
환자 치료 또는 안전에 어떠한 영향도 미치지 않음 - 병원은 HVAC 시스템을 설계, 유지보수 및 수리할 때 신중한 검토가 요구되는 복잡한 환경입니다. HVAC 시스템이 멈추면 수술이 지연되고 기타 응급 환자가 다른 병원으로 이관될 수 있기 때문입니다. 오래된 HVAC 시스템은 환기 시스템 안에 쌓인 물 속의 박테리아에 의해 종종 발생하는 레지오넬라 질병에 환자들이 감염될 위험도 높입니다.
환자 치료 및 안전에 절대적으로 중요하기 때문에 HVAC 시스템의 작동 규칙은 매우 엄격해야 합니다. 바이러스는 항상 예방해야 하므로 공기 흐름을 지속적으로 갱신해야 합니다. 위생 위험은 가능한 낮게 유지해야 하며, 이는 수질이 적절해야 한다는 것을 의미합니다. 그리고 온수를 즉시 사용할 수 있어야 하기 때문에 수돗물 압력이 매우 중요합니다.
라서 HVAC 시스템 및 압력 부스팅 시스템은 최대의 안정성을 제공하는 것이 필수적입니다. 또한 효율성을 높여 OPEX와 CAPEX를 줄일 수 있어야 합니다. 그리고 병원이 환자와 병원 환경의 상태 및 안전을 위태롭게 만들지 않도록 해야 합니다.
아일랜드 병원에서 비용을 절감하고 델타 T 문제를 해결한 방법
Sligo 대학 병원은 난방 시스템을 그런포스의 신형 보일러와 지능형 펌프로 개량했습니다. 해당 병원은 현재 펌프 에너지를 최대 80% 절약하고 있습니다.
벨기에 병원이 에너지 사용을 늘리지 않고 40% 성장할 수 있었던 방법
브뤼셀 대학병원은 200개 이상의 오래된 펌프를 그런포스의 신형 모델로 대체함으로써 연간 약 65,000유로의 에너지를 절약할 것입니다.
에너지 효율성을 위한 개조
병원을 개보수할 때 공통 관심사는 새로운 시스템의 호환성과 솔루션 교체의 이점입니다. 하지만 장비 업그레이드, 새로운 규정 준수, 병원 가치 상승 등 목적이 무엇이든 간에 에너지 효율성을 염두에 두는 것이 필수적입니다.
그런포스에서 에너지 효율적인 개조는 기존 펌프를 교체하는 것부터 성능을 모니터링하는 지능형 솔루션으로 전체 시스템을 혁신하는 것까지 모든 것을 의미할 수 있습니다.
새로운 병원 프로젝트?
각 시스템을 통합하고 최적화하기 위해서는 신중한 계획이 중요하기 때문에 새로운 병원 프로젝트를 시작할 때 HVAC 시스템과 관련하여 많은 질문이 제기될 것입니다. 어떤 펌프 유형이 시스템에 적합한가? BMS에 연결될 수 있는가? 사이즈를 결정하는 것은 어떠한가?
다행히, 그런포스는 이러한 질문과 그 외 여러 질문들에 답할 수 있는 다양한 도구, 통찰력 및 서비스를 보유하고 있습니다. HVAC 시스템을 선택하고, 사이징하고, 설치하고, 시운전하고, 유지보수하는 것을 도와드립니다. 따라서 HVAC 시스템이 모든 성능 요구를 충족하고 최상의 편의를 제공하도록 할 수 있습니다.
도움이 필요하십니까?
요구사항을 충족하는 올바른 펌프 솔루션을 찾고 계십니까? 그렇다면 그런포스가 도와드릴 수 있습니다. 아래 양식을 작성하시면 연락 드리겠습니다.
내용 접수가 완료되었습니다.
한국그런포스펌프는 귀하의 문의사항을 검토하여 최대한 빠르게 회신드리도록 노력하겠습니다.
인증 메일이 발송이 되었을 것입니다. 메일함을 확인해주세요!
메일에 포함되어 있는 링크를 클릭하시면 구독이 완료된 것이며, 유익한 그런포스의 뉴스를 받아보실 수 있습니다. 구독 절차를 진행하지 않을시, 뉴스레터를 받지 못하게 되오니 잘 확인하여 주시기 바랍니다.
이미 구독 중이시라면 인증 메일은 가지 않을 것입니다.
감사합니다.
그런포스
맞춤형 서비스 계약으로 걱정을 날려버리세요
그런포스 맞춤형 서비스 계약으로 어떻게 귀사의 OPEX를 절감하고 가동 시간을 최대화하여 마음의 평화를 가져다주는지 확인해 보십시오. 몇 분 시간을 내시어 귀사에 서비스 계약이 필요한지 평가해 보십시오.
그런포스 적용 분야 및 솔루션 살펴보기
모든 호텔마다 특별한 요구사항이 있습니다. 하지만 올바른 시스템 설계를 사용하면 매우 간단하면서도 안정적인 운영이 가능하며 물 안전성과 에너지 효율성을 높일 수 있습니다. 그런포스는 모든 호텔에 고성능을 제공하는 다양한 상업용 물 펌프 시스템을 제공합니다. 아래에서 적용 분야 및 제품을 살펴보십시오.