오피스 빌딩

새로운 업무 공간의 수요 충족

보다 지속 가능하고, 사용자 친화적이며, 협업적인 업무 공간에 대한 수요가 점점 증가함에 따라 현대 오피스 빌딩은 크게 변화하고 있습니다. 하지만 기존 HVAC 시스템은 이러한 수요를 충족할 수 있는 업무 공간을 지원하지 못합니다. 오피스 빌딩의 많은 구역에는 신선한 외부 공기가 거의 또는 전혀 닿지 않기 때문에, 직원들의 편의성과 생산성을 보장하기 위해 환기 및 공기 품질을 제어하는 것이 무엇보다 중요합니다.

오늘날 대부분의 오피스 빌딩은 내부 공기 온도를 조절하는 대형 1차 펌프가 있는 재래식 시스템을 갖추고 있습니다. 하지만 이제는 오피스 빌딩을 사용하는 방식이 바뀌고 있기 때문에 이것은 실용적인 해결책이 아닙니다. 실사용자의 편의성과 에너지 효율성을 극대화하기 위해, 이제는 전체 시스템에 보고하는 센서가 있는 소규모 구역으로 건물을 나누는 것이 더 유리합니다.

효율적인 펌프 솔루션 사용을 통해 오피스 빌딩의 에너지 소비를 줄일 수 있는 것은 분명합니다. 이 변화는 기후 변화와 전 세계 환경에만 긍정적인 영향을 미치는 것은 아닙니다. OPEX 및 CAPEX를 절감하고, 직원들의 실내 편의와 건강을 개선하고, 물 안전성을 높일 수 있는 잠재력이 있습니다. 이는 궁극적으로 건물 수명 내내 직원 생산성과 실사용자 만족도를 크게 향상시킬 수 있음을 의미합니다.

두바이 빌딩, 단순한 펌프 교체로 최대 80% 에너지 절감

두바이 정부는 2030년까지 빌딩 3만개를 리모델링하여 도시의 에너지 수요를 30%까지 절감한다는 목표를 세웠습니다. 그런포스의 도움으로, 몇몇 빌딩들은 상당한 에너지 절감 효과를 얻었습니다.

덴마크 은행, 에너지 투자 수익을 두 배로 늘림

덴마크의 Jyske Bank는 에너지 효율적이고 안정적인 그런포스 솔루션을 설치하여 운영에 사용되는 에너지를 60% 절약했습니다.



에너지 효율을 위한 리트로핏                  

 병원을 개보수할 때 공통 관심사는 새로운 시스템의 호환성과 솔루션 교체의 이점입니다. 하지만 장비 업그레이드, 새로운 규정 준수, 병원 가치 상승 등 목적이 무엇이든 간에 에너지 효율성을 염두에 두는 것이 필수적입니다

그런포스에서 에너지 효율적인 개조는 기존 펌프를 교체하는 것부터 성능을 모니터링하는 지능형 솔루션으로 전체 시스템을 혁신하는 것까지 모든 것을 의미할 수 있습니다.



새로운 사무용 건물 프로젝트를 계획하십니까?

각 시스템을 통합하고 최적화하기 위해서는 신중한 계획이 중요하기 때문에 새로운 오피스 빌딩 프로젝트를 시작할 때 HVAC 시스템과 관련하여 많은 질문이 제기될 것입니다. 어떤 펌프 유형이 시스템에 적합한가? BMS에 연결될 수 있는가? 사이즈를 결정하는 것은 어떠한가?

다행히, 그런포스는 이러한 질문과 그 외 여러 질문들에 답할 수 있는 다양한 도구, 통찰력 및 서비스를 보유하고 있습니다. HVAC 시스템을 선택하고, 사이징하고, 설치하고, 시운전하고, 유지보수하는 것을 도와드립니다. 따라서 HVAC 시스템이 모든 성능 요구를 충족하고 최상의 편의를 제공하도록 할 수 있습니다. 먼저 그런포스의 통찰력 살펴보기

개조 또는 신규 구축 프로젝트에 대한 적용 분야 가이드 다운로드

시스템 문제를 극복하는 방법에 대한 자세한 정보를 찾고 있는 기술 의사결정자이십니까? 그런 다음 레지오넬라를 방지하고, 펌프 설계 문제를 해결하고, 컨트롤을 사용하여 시스템을 최적화하는 방법 등을 확인할 수 있는 적용 분야 가이드를 확인하십시오.  

도움이 필요하십니까?

요구사항을 충족하는 올바른 펌프 솔루션을 찾고 계십니까? 그렇다면 그런포스가 도와드릴 수 있습니다. 아래 양식을 작성하시면 연락 드리겠습니다. 

서버 오류 : 연결 오류

Please fill in the required fields

Mobile is invalid

Field Required

Field Required

AC_language


 메일을 보내주셔서 감사합니다.

요청 관련하여 현재 작업 중이며, 향후 고객님에게 도움을 드리기 위해 더욱 노력하겠습니다. 곧 다시 연락드리겠습니다.

맞춤형 서비스 계약으로 걱정을 날려버리세요 

그런포스 맞춤형 서비스 계약으로 어떻게 귀사의 OPEX를 절감하고 가동 시간을 최대화하여 마음의 평화를 가져다주는지 확인해 보십시오. 몇 분 시간을 내시어 귀사에 서비스 계약이 필요한지 평가해 보십시오. 

그런포스 적용 분야 및 솔루션 살펴보기

모든 호텔마다 특별한 요구사항이 있습니다. 하지만 올바른 시스템 설계를 사용하면 매우 간단하면서도 안정적인 운영이 가능하며 물 안전성과 에너지 효율성을 높일 수 있습니다. 그런포스는 모든 호텔에 고성능을 제공하는 다양한 상업용 물 펌프 시스템을 제공합니다. 아래에서 적용 분야 및 제품을 살펴보십시오.