사례

춥고 외진 알프스에서 난방 엔지니어는 안정성을 원함

개인, 기업 그리고 전체 사회가 환경에 대해 생각하는 것이 매우 중요합니다. 편의를 잃지 않고 에너지를 절약하는 것이 매우 중요합니다.
Johannes Widmoser, 컨설팅 엔지니어, Energietechnik GmbH

Johannes Widmoser는 안개와 눈으로 뒤덮인 산 위로 곤돌라를 타고 올라가고 있습니다. 그는 오후 내내 사무실에 있었고, 이제 자신의 성공 사례 중 하나를 직접 방문할 예정입니다. 지금은 늦은 오후, 오스트리아 티롤에 있는 Waidring-Steinplatte 스키 리조트입니다. 안개와 얼음이 시야를 좁혀서 케이블카의 창문 밖으로 거의 아무것도 보이지 않습니다.

"날씨가 좋으면 풍경이 매우 좋습니다"라고 그는 창문 밖 보이지 않는 풍경을 가리키며 말합니다. "여기 Pillersee 호수가 있고, Loferer 산맥이 저쪽에 있어요." 조용한 케이블카 안에서 연결 케이블이 서포트 타워의 바퀴를 지나가는 소리만 들립니다.

Energietechnik GmbH의 컨설팅 엔지니어인 Johannes Widmoser는 이 알프스 곳곳에 흩어져 있는 고객들을 위해 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning) 시스템을 설계합니다. 이 고객들의 건물은 이용 불가능할 때도 있으며, 주로 관광 산업에 의지하고 있습니다. 이것은 Johannes가 펌프와 같은 시스템 구성 요소를 지정할 때 결정에 영향을 미칩니다.

"높은 가치는 품질에서 나옵니다"라고 그는 말합니다. "한 쪽에는 안정성. 그리고 다른 한 쪽에는 에너지 절약이 중요합니다."

그는 지금 자신이 2014년에 설계한 난방 시스템을 사용하는 건물을 방문하러 가는 길입니다. Steinplatte 산에 위치한 Panorama Tenne은 220명이 이용할 수 있는 스키장에 있는 바입니다.

리프트카가 정상에 도달하고 Johannes가 내려서 스키어들 그리고 -9°c가 표시된 빨간색 디지털 디스플레이를 지나쳐 갑니다. 파카 후드를 뒤집어 쓰고 눈길 위를 빠르게 걸어 올라갑니다. 안개 사이로 나무 오두막이 나타나고 창문에서 따뜻한 빛이 새어 나옵니다. 그는 오두막 안으로 들어가 바 뒤의 사람에게 두 팔을 벌리고 인사합니다.

"여기가 Panorama Tenne입니다"라고 그는 큰 미소를 지으며 말합니다. "멋지고 따뜻하네요."

새로운 빌딩으로서 가장 최신 기술의 펌프인 Magna3와 Alpha 3를 통해 에너지 사용을 최소화하는 것이 목표였습니다." Energietechnik GmbH의 Johannes Widmoser

난방이 완벽하게 작동해야 함

Johannes는 열린 방, 벽난로, 소파, 앉아 있을 수 있는 곳, 바 등을 빠르게 둘러봅니다. 주로 장대한 산 전망을 내다보는 이 거대한 창문들이 지금은 점점 캄캄해지는 푸르스름한 하늘을 내다보고 있습니다. “이 건물은 고산지대에 위치하고 있습니다. 겨울에는 여기까지 장비를 가지고 와서 수리하는 것이 어렵습니다. 그래서 언제나 난방이 완벽하게 작동해야 합니다.”

그는 계단을 타고 지하실로 내려가 맥주통과 탄산음료가 쌓여 있는 곳을 지나 기계실로 들어갑니다. 가스 연소식 보일러와 온수 탱크가 한쪽 벽을 차지하고, 다른 쪽 벽을 따라 일련의 빨간색 펌프들이 있습니다. 그런포스 ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3 그리고 UPS. 이 장치들이 바닥 난방, 라디에이터 및 온수를 위해 열을 순환시킵니다.

“신축 건물이기 때문에 MAGNA3 및 ALPHA3 같은 최신 펌프를 통해 에너지 지출을 최소화하도록 설계되었습니다”라고 그는 말합니다.

위층으로 돌아온 Johannes는 스키 리조트의 소유주 중 한 명인 Andreas Grunbacher와 인사를 나눕니다.

“우리에게 가장 중요한 것은 손님들이 이곳을 자신의 집처럼 느끼는 것입니다”라고 Andreas는 말합니다. “분위기가 쾌적하고 실내 온도가 적당해야 합니다. 난방 시스템이 가장 중요한 요소입니다. 온도가 영하 10도일 때든 영상 10도일 때든 적절하게 난방해야 합니다. 그리고 펌프가 고장 나지 않고 에너지를 절약하는 것도 중요합니다. 고장 나면 이 모든 것이 아무 소용없게 되니까요.”

추운 저녁, Johannes가 밖으로 나섭니다. 안개가 걷혀서 멀리 있는 산맥이 모습을 드러냅니다. “우리는 필요하지 않은 에너지를 발생시켜서는 안 됩니다. 개인, 기업 그리고 전체 사회가 환경과 에너지에 대해 생각하는 것이 매우 중요합니다. 편의를 잃지 않고 에너지를 절약하는 것이 매우 중요합니다.”

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기