사례

춥고 외딴 알프스에서도 작동에 문제없는 그런포스 펌프

개인, 기업, 그리고 사회의 일원으로서 환경을 생각하고, 에너지를 절감하는 일은 매우 중요합니다. 특히, 안락한 환경을 유지하는 동시에 에너지를 절약하는 것이 중요한 포인트입니다.

에너지테크니크의 요하네스 비드모저 컨설팅 엔지니어

요하네스 비드모저(Johannes Widmoser)는 곤돌라를 타고 안개가 자욱한 눈 덮인 산을 오릅니다. 사무실에 있던 그는 늦은 오후에 오스트리아 티롤(Tyrol)에 위치한 바이드링-스테인플레트 (Waidring-Steinplatte) 스키 리조트로 이동합니다. 안개와 얼음 때문에 케이블카 창밖으로 아무것도 볼 수 없습니다.


"날씨가 좋을 때에는 경치가 아주 좋습니다." 지금은 아무것도 보이지 않는 창밖을 가리키며 요하네스는 말합니다. "여기가 필러시(Pillersee) 호수고요, 저기가 로페러(Loferer) 산맥입니다." 케이블카가 지지탑을 통과할 때마다 바퀴가 움직이며 조용하던 케이블카에 덜컹거리는 소리가 울려 퍼집니다.


에너지테크니크(Energietechnik GmbH)의 컨설팅 엔지니어인 요하네스 비드모저는 알프스 곳곳에 있는 고객을 위해 냉난방공조(HVAC) 시스템을 설계합니다. 이중 상당수는 관광 산업용으로 사용되고 있습니다. 요하네스는 펌프나 시스템 부품을 선정할 때 이 점을 특히 고려합니다.

 

"품질이 매우 중요하죠. 믿을 수 있으면서도 에너지가 절감되어야 합니다."라고 요하네스는 말합니다.


요하네스는 2014년에 자신이 난방 시스템을 설계한 건물로 가고 있습니다. 220명이 이용할 수 있는 스테인플라테(Steinplatte) 산의 스키 바(ski bar)인 파노라마 텐네(Panorama Tenne)입니다.


케이블카가 꼭대기에 도착하자 요하네스는 스키를 타고 내려가는 사람들을 지납니다. 빨간 디지털 전광판에는 -9°C가 표시되어 있습니다. 후드 파카의 옷을 여미고 산 위로 빠르게 걸어 올라가면, 창문으로 따뜻한 빛이 새어나오는 나무 산장이 안개 속에서 나타납니다. 문을 열고 바에 있는 직원들에게 반갑게 인사를 하며 들어갑니다.

"이곳이 바로 파노라마 텐네입니다."라고 요하네스가 활짝 웃으며 말합니다. "멋지고 따뜻한 곳이죠."

 

 

한치의 결함도 허용하지 않는 난방

요하네스는 공용 공간, 벽난로, 소파, 거실, 바를 훑어봅니다. 산의 절경이 내려다보이는 커다란 창문 밖으로 어둑어둑해지는 푸르스름한 하늘이 보입니다. "이 건물은 고도가 높습니다. 겨울에 장비를 여기까지 가지고 와서 수리를 하려면 참 어렵습니다. 그래서 언제나 순조롭게 난방 시스템을 작동시키는 것이 중요합니다."


맥주통과 소다통을 지나 지하로 향하는 계단을 내려가면 기계실이 나옵니다. 한쪽 벽에는 가스를 연료로 하는 보일러와 온수 탱크가 자리잡고 있으며 빨간색의 그런포스 ALPHA1, ALPHA3, MAGNA3, UPS 펌프가 죽 이어져 있습니다. 이곳에서는 바닥 난방, 라디에이터, 온수용 열을 순환시킵니다. 


"이곳은 MAGNA3, ALPHA3 같은 최신 펌프로 에너지 소비량을 최소화할 수 있도록 설계되었습니다."라고 요하네스가 말합니다.

다시 위로 올라온 요하네스는 스키 리조트 공동 소유주인 안드레아스 그륀바허(Andreas Grünbacher)에게 인사를 합니다.


"저희에게 가장 중요한 것은 손님들이 여기에서 편안하게 머물도록 하는 일입니다."라고 안드레아스는 말합니다. "이 건물은 공기가 쾌적하고 실내 온도가 적당합니다. 그런포스 난방 시스템이 가장 큰 역할을 하고 있죠. 기온이 영하 10도이든, 영상 10도이든, 항상 적정상태를 유지할 수 있도록 난방 시스템은 원활하게 작동되어야 합니다. 펌프의 결함을 줄이는 것 뿐만 아니라, 에너지 효율이 높은 것도 중요합니다. 이 중 하나라도 충족되지 않으면 아무 소용이 없습니다."


요하네스가 다시 밖을 나설 무렵은 몹시 추운 저녁이 되었습니다. 이제 안개가 걷혀 멀리 산맥이 보입니다. "필요 없는 에너지를 생성시켜 낭비하는 것은 잘못된 것입니다. 개인, 기업, 그리고 사회의 일원으로서 환경을 생각하고, 에너지를 절감하는 일은 매우 중요합니다. 이 때 에너지를 절감하기 위해서 무작정 안락함을 포기하는 것이 아니라, 안락한 환경은 유지하는 동시에 에너지를 절약하는 것이 중요한 포인트입니다."

 

요하네스 버드미저는 파노라마 텐네의 HVAC 시스템을 설계할 때 아래의 그런포스 펌프를 활용했습니다.

ALPHA3

ALPHA2

MAGNA3

UPS

"이곳은 MAGNA3, ALPHA3 같은 최신 펌프로 에너지 소비량을 최소화할 수 있도록 설계되었습니다."며 에너지테크니크의 요하네스 비드모저는 말합니다.