사례

그런포스, 펌프 업그레이드로 성장하는 도시를 위한 효율성 향상

효율적이고 조용한 펌프만큼 중요한 건 없을 것입니다.
퀘장 상수도 업체의 기술 및 설비 팀장, 류 쯔웨이

중국의 퀘장(Qujiang)시에서는 전통 방식으로 중력의 흐름에 의존하는 급수 시스템을 사용해왔지만, 도시화는 새로운 도전을 요구하고 있었습니다. 

광둥성 소관(Shaoguan) 상수도 업체의 기술 및 설비 팀장인 류쯔웨이(Liu Zhiwei)는 “1990년에 이 곳을 건설했을 때, 우리는 에너지 절감과 고효율 솔루션에 집중했습니다. 중국의 도시들은 최근 몇 년간 급격한 발전을 하고 있습니다. 새로운 건물들이 끊임없이 지어지고 있죠. 그러면서 시민들의 생활 수준이 올라가고 생활용수 소비도 늘어나게 되었습니다."라고 전했습니다.

이 시설은 마을에서 산비탈을 따라 60미터 올라가야 하는 고지대에 위치해 있기 때문에 정수 처리된 물이 도시 중심부로 흘러 내려갈 수 있습니다. 류는 "중력을 이용하여 아래의 도시로 물을 공급하는 방식으로는 더 이상 도시의 수요를 충족시키기 어려워졌습니다. 가정용수 수요를 충족시킬 수 없었기 때문입니다."라고 전했습니다.

 

따라서 이 시설은 현재 규모의 2배에 달하는60,000 제곱미터 공장을 증설하고 있습니다. 국가가 요구하는 에너지 절감 및 배출량 감소 정책에 적극적으로 대응하고, 에너지 다소비 설비의 비중을 점진적으로 줄여나가는 것이 목표였습니다. 또한 취장 상수도 업체는 중국 그런포스펌프의 기술자들을 초빙해 부스터 펌프실을 체계적으로 펌프 감사 "했습니다.

스류예(Shiliuye)와 샤오예(Shaoye) 펌프장을 개조하기로 했으며,

류는 플랜트가 효율성에 초점을 맞추고 있다고 말했습니다. 펌프실을 개조하고 펌프를 교체한 후, 신규 펌프가 소음 또한 감소시켜준다는 사실은 만족도를 더욱 올려주었습니다.

"효율적이고 조용한 펌프 덕분에 우리의 작업 환경이 매우 개선되었습니다. 또한, 새로운 안정적인 펌프 때문에 급수 시스템 안정성도 향상되었습니다. 이 말은 곧, 이 곳의 물을 사용하는 시민들에게 큰 혜택을 제공할 수 있게 되었다는 것입니다." 중국 광둥성 소관에 위치한 샤오예 부스터 펌프실을 관리하는 퀘장 상수도 업체의 기술 및 설비 팀장 류 쯔웨이

 

그런포스 펌프 진단팀은 특히 스류예(Shiliuye) 펌프실에 수압 양정이 너무 높게 설계되어 있다는 문제점을 밝혀냈습니다. 그로 인해 모터들은 대부분 과부하 상태로 에너지 낭비가 심했고 시스템 또한 고장날 가능성이 높은 상태였습니다.

류는 "그런포스 에너지 진단 결과, 20년간 가동되었던 샤오예(Shaoye) 펌프실의 펌프는 안전성과 신뢰성에 문제가 있었습니다."라고 밝혔습니다. 베어링은 정기적으로 교체되어야 했으며 펌프 가동을 위한 제어판은 구형 스텝 다운 변압기(step-down transformer)를 사용했기 때문입니다. 그리고 두 펌프실 모두 소음이 매우 컸습니다.

"이번 프로젝트를 통해 경제적 이익 창출 뿐만 아니라, 사람을 위한 작업환경의 중요성도 배웠습니다." 퀘장 상수도 업체의 류 쯔웨이는 말합니다.

 

실제로 펌프실의 소음은 97-112 데시벨(dB)로 측정되었습니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면, 소음에 대한 인간이 평균적으로 견딜 수 있는 소음 최대치는 100dB이며, 그 정도의 소음 수준에 8시간 동안 노출되면 심각한 피해를 볼 수 있다고 합니다.​ 소음 발생 원인 중 하나는 입형으로 설치된 기존 펌프가 잘못 설치된 것이었습니다.

류는 "직원들의 근무 환경을 개선하고 에너지를 절감하고 싶었습니다."라고 전했습니다.

퀘장 상수도 업체는 광둥성 소관의 급격한 도시화로 인해 폭발적으로 증가하는 생활용수 수요를 충족시키지 못했습니다. 그래서 이 시설은 현재 규모의 두 배에 달하는 시설을 증설하고 있습니다.

 

펌프 설치 결과

퀘장(Qujiang) 상수도 업체는 그런포스의 LS 75kW 수평 분할 케이스 펌프 2대를 각 펌프장에 설치했습니다.

1년 후, 새로운 펌프의 에너지 절감율은 스류예와 샤오예에서 각각 약33%와 약17%였습니다. 류는 “절전된 전력 소비가 에너지 절약 계획대로 절약되고 있습니다. 펌프의 높은 효율과 정확한 물 공급 수요를 통해 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

개조 작업 초기부터 에너지 효율 극대화에 초점을 맞추었습니다. 하지만 그런포스 펌프를 사용하기 시작했을 때, 우리는 펌프가 소음까지 적다는 것을 알게 되었습니다. 현장에 있는 직원들은 이 점에 매우 만족했습니다."라고 말했습니다.

퀘장 상수도 관리소장은 신규 그런포스 펌프 시스템의 안정성과 적은 소음에 매우 만족하고 있습니다.

 

이제는 펌프가 작동 중일 때도 소음 수준은 ‘장기간 소음 노출 안전 수준’인 85 dB입니다.

류는 “효율적인 동시에 소음이 적은 펌프는 작업 환경에 좋습니다. “또한 안정적인 새 펌프로 인해 급수 보증률이 높아졌는데, 이는 우리 시민들에게 큰 도움이 되고 있습니다.”라고 말했습니다.

류는 "그런포스 펌프 검사를 통해 기술과 관련된 시야를 넓히는 데 도움이 되었을뿐 아니라. 이 프로젝트를 통해 경제적인 이익만 추구하는 것뿐만 아니라 인도주의적 관심과 업무 환경에 대해서도 배웠습니다. 향후 관리 업무에서도 이러한 측면을 고려할 예정입니다.”라고 전했습니다.

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기