사례

소금을 사용한 솔루션으로 중국 수처리 시설을 변화시킨 그런포스

"독극물을 더 이상 사용하지 않는 것은 위험 발생 가능성을 줄였을 뿐만 아니라 지역 주민의 삶에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다."

하이난 샌디 정수장의 시설 관리자 지 하이빈

상황

염소가스는 가격이 저렴하고 관리가 비교적 쉽습니다. 그러나 누출 사고가 발생할 경우 근처의 사람들 뿐만 아니라 주변 지역사회까지 악영향을 미칠 수 있는 것이 바로 염소가스입니다. 

중국의 대부분 지역에서는 물을 정화하기 위한 살균제로 이 염소가스를 사용해왔습니다.

 

시간이 지남에 따라 많은 수처리 시설들은 비용보다 장기적 관점의 안전성을 중요시하기 시작했습니다. 이 중 하나가 바로 상해 하이난(Haiyan) 지역의 샌디 정수장(Sandi Tap Water Treatment Plant, Ltd.)입니다. 이 정수장은 2010년부터 가동하여 약 40만 명의 사람들을 위해 매일 11만 톤의 물을 처리하고 있습니다.

정수장의 수석 엔지니어 우 준회이(Wu Junhui)는 "염소가스는 매우 치명적인 독극물이니다. 숨겨진 위험이 너무나도 많죠. 염소가 누출되는 순간, 공기가 오염되어 동물과 사람들에게 악영향을 미치게 됩니다. 즉, 수만 톤의 염소 통을 운반하는 것은 매우 위험한 일입니다."라며 염소가스의 위험성에 대해 경고했습니다.

"우리는 계속 이런 위험한 물질을 사용해왔습니다. 따라서 소비자, 지역주민, 노동자들도 모두 위험에 노출되어 있었죠. 이는 치명적인 안전 및 수질 문제를 동반해왔습니다. 항상 염소 가스통을 교체해야 할 때 노동자들은 수작업으로 교체를 해야 했죠. 이는 매번 노동자들이 죽음에 처할 수도 있는 위험에 노출되어 왔다는 것을 의미합니다. 따라서 우리에게는 운영상의 안정성과 노동자의 안전성을 보장해주는 것이 가장 큰 과제였습니다.”
 

Wu Junhui

 

해결

근처에 위치한 지아싱(Jiaxing) 시는 이러한 염소가스 살균제의 위험성을 2011년부터 알리기 시작했고, 2015년에는 지역 수처리 시설에 염소가스 살균제의 사용을 법적으로 금지시켰습니다. 

2016년 하이난 샌디 정수장은 새로운 살균시스템을 도입하였고, 이를 위해 그런포스와 계약을 체결하였습니다. 그런포스 셀코펌(Selcoperm) 전기 염소처리 시스템은 정수장에 설치되어 작동하고 있습니다.

그런포스 셀코펌 시스템은 2016년에 만들어져, 오직 소금과 전기, 물만을 이용해 염소 처리를 할 수 있습니다. 정수장의 매니저 지 하이빈(Zhi Haibin)은 셀코펌이 신뢰성이 높고 작동하기 쉽다고 말합니다.

"이 기계는 자동화의 수준이 매우 높습니다. 기계를 작동시킬 사람이 별도로 필요하지 않죠. 작동에 필요한 사람은 오직 기계에 소금을 넣어주는 사람입니다. 이 기계로 인건비와 노동을 절감할 뿐만 아니라, 안전성까지 확보하였습니다."라고 지 하이빈 매니저는 말합니다.

Haiyan Pond

 

성과

"우리는 염소가스라는 독극물을 더 이상 사용하지 않게 되었습니다. 이는 우리 정수장과 지역사회에 매우 큰 의미가 있습니다. 우리뿐만 아니라 다른 대규모 수 처리 시설들도 그런포스 시스템을 사용하여 작업 환경을 바꿔갈 수 있다고 생각합니다. 나트륨 전기 염소처리 시스템을 현장에서 사용함으로써 우리는 생산 위험 물질 관리라는 가장 중요한 문제를 해결하였습니다. 산업과 사회, 환경을 고려하였을 때 이는 정말 큰 변화이고 발전입니다. "

그는 그런포스 셀코펌 시스템이 정수장이나 수처리 시설의 트렌드를 선도할 것이라고 전망하였습니다. 이는 점점 생산성보다 안전성에 사람들이 관심을 갖기 시작했기 때문입니다. 

Zhou Ming

 

셀코펌 시스템은 물, 일반적인 소금, 그리고 전기만을 사용해 차아염소산나트륨을 생산합니다.

상세 보기

"우리는 계속 이런 위험 물질을 사용해왔습니다. 지역정부에서 안전의 이유로 사용을 지양하기 전까지, 염소가스는 가장 흔하게 사용되던 살균제였습니다."라고 시설 관리자 지 하이빈은 말합니다.

수석 엔지니어 우 준회이는 물에서 샘플을 채취하고 있습니다.

조깅을 하러 나온 사람들이 샌디 정수장에서 관리하는 하이난 연못가에서 쉬고 있습니다. 시설 책임자 지 하이빈은 염소가스를 더 이상 사용하지 않는 것은 독극물 노출의 위험성을 줄였을 뿐만 아니라 시민의 삶에도 긍정적인 영향을 미치고 있다고 말합니다.

중국 저장성의 한 수처리업체에서 근무하는 조우 밍은 그런포스의 전기염소화 시스템 설계에 큰 도움을주었습니다. "우리는 이 시스템을 우리의 자식처럼 소중히 다루고 있습니다."라고 그는 말합니다.