사례

Safe Foods의 일관성을 유지할 수 있게 돕는 그런포스 스마트 디지털 도징 펌프

매일 2억 5천만 명에게 식량을 공급하려면 안전과 일관성이 필수적입니다.

Safe Foods는 과초산을 투여할 때 직면했던 문제점들을 해결하기 위해 그런포스와 파트너십을 맺고 그런포스 스마트 디지털 도징 펌프를 활용하여 솔루션을 개발했습니다.

화학물질 공급 펌프의 변속 스텝 모터는 스마트 기술의 문을 엽니다. 자동 탈기, 자동 유량 추적 기능, 상시 100% 스트로크 길이 사용 등 그런포스의 스마트 드라이브 전략 덕분에 정확하고 매끄럽고 지속적인 투여로 언제나 화학물질을 안전하게 그리고 안정적으로 전달할 수 있습니다.각 스마트 디지털 도징 펌프는 안전하고 정확할 뿐만 아니라 문제가 발생한 위치를 정확히 파악할 수 있습니다.

따라서 Safe Foods의 고객은 실시간으로 상황을 모니터링하고, 상황이 언제 발생했는지 파악하고, 이벤트를 기록할 수 있습니다. 식품 가공 공장은 가동 중단 시간과 유지보수 요청이 감소하고 화학물질 비용이 절감되는 혜택을 누릴 수 있습니다.

이러한 파트너십을 통해 Safe Foods는 세계에 보다 안전한 식량 공급을 지속적으로 보장하고 있습니다.