사례
그런포스 대리점: 그런포스로 차별화를 이룰 수 있어 자랑스럽습니다.
펌프 업계를 선도하는 브랜드 이미지의 그런포스와 동일하게 여겨진다는 사실은 우리에게 큰 영광입니다.
관개 시설 전문가
괜개 전문가인 후안 루이즈 페레즈(Juan Luis Pérez)는 스페인에서 가장 큰 자치지방인 카스티야이레온(Castile and León)의 주도 바야돌리드(Valladolid)에 위치한 그런포스 공식 대리점 실버 히드라우리카(Silver Hidráulica)의 판매 관리자이자 그런포스 펌프 판매자입니다.
그는 다양한 그런포스 펌프를 보유하고 있으며, 창고의 3분의 1은 SP 심정용 펌프가 차지하고 있습니다. 토지가 비옥하고 와인으로 유명한 카스티야이레온(Castile and León) 지역은, 지역의 특성상 완벽한 관개 시설 및 시스템이 필수입니다.
"관개 시설 산업은 품질, 가격, 서비스 면에서 까다로운 부분이 아주 많습니다."라고 Juan Luis Pérez는 말합니다. 농부의 생계가 규칙적인 물 공급에 달려있는 여름에는 물 공급이 중단되는 즉시 문제를 해결해야 합니다.
후안이 말하길, "품질, 가격, 서비스는 관개 산업에 있어 굉장히 민감하고 중요한 부분입니다. 급수 시설의 작동이 멈추거나 고장나면 지역 농민의 생계에 직접적인 영향을 미치기 때문에, 특히 여름철에는 즉각적인 수리가 이루어져야 합니다."
덧붙여서 "과거에는 타 브랜드의 펌프를 사용하여 피해를 본 고객들을 많이 봤습니다. 부식성 물이 있는 지역에서 펌핑을 하거나 드릴링 작업을 했을 때 문제가 발생한 것입니다. 특히 모래로 인해 부식이나 마모가 많이 이루어졌습니다. 하지만 놀랍게도 그런포스 SP 펌프로 교체한 이후로는 이런 문제가 생기지 않았다고 합니다. 그런포스 SP를 만나고난 후, 매년 펌프를 점검할 필요가 없어졌으며 관개 성능 또한 개선되었습니다."
이 그런포스 대리점은 약 25년 동안 카스티야이에온 지역에 그런포스 펌프를 판매해왔습니다. "이미 좋은 브랜드 이미지를 구축하고 있는 업체와 협력한 덕분에 저희는 긍정적인 결과를 만들어낼 수 있었습니다."
결과
후안 루이즈 페레즈는 최고 품질을 갖춘 에너지 효율적인 제품이야말로 비즈니스 성장의 기반이라고 말하며, 그런포스 브랜드가 자신의 사업 확장에 큰 도움이 되었다고 말합니다.
"그런포스는 높은 신뢰성과 훌륭한 브랜드 이미지를 제공해 주었습니다. 그런포스가 저희에게 제공해준 모든 가치를 우리는 지역 고객들에게 똑같이 제공하고 있습니다. 그런포스에서 시작된 가치의 공유는 매우 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다."
"카스티야이에온에 지역에서 실버 히드라우리카는 그런포스를 대표하는 업체로 알려져있으며, 우리 고객들 또한 우리를 그런포스로 인지하고 있습니다. 이것이 다른 업체들로부터 실버 히드라우리카를 특별하게 만들어주는 핵심 포인트라고 생각합니다."
후안은 "우리가 펌프 업계에서 1위 브랜드 이미지의 그런포스와 동일하게 여겨진다는 사실은 우리에게 큰 영광이며, 직원들 모두 자부심을 갖고 즐겁게 일하고 있습니다."라고 덧붙입니다.
그런포스 공식 대리점 실버 히드라우리카의 후안 루이즈 페레즈(왼쪽)가 스페인 바야돌리드 지역의 사탕무 농장의 농부 유스티노 메드라노(오른쪽)를 만나러 갔습니다. 메드라노 같은 최종 소비자는 실버 히드라우리카를 그런포스를 대표하는 업체로 인지하고 있습니다. "우리는 그런포스가 저희에게 제공해준 모든 가치를 저희 지역 고객들에게 똑같이 제공하고 있습니다. 이렇게 그런포스에서 시작된 가치의 공유는 매우 긍정적인 영향을 끼치고 있습니다."라고 후안은 말합니다.