사례

22,000명을 수용하는 폴란드 크라쿠프 아레나의 성공의 비밀

시스템과 기기를 제대로 선택하면 수리 걱정을 할 필요가 없습니다.
폴란드 크라쿠프 아레나의 기술 서비스 책임자, 크리스챤 소보타

타우론 아레나는 2014년 완공된 유럽 최대의 실내 경기장 중 하나입니다. 폴란드 크라쿠프 중심부 지역에 위치하며 콘서트, 피겨 스케이팅, 익스트림 스포츠, 무술, 박람회 등이 개최되는 타우론 아레나는 밝은 조명으로 장식된 우주선 모양의 건물입니다. 

기술 서비스 담당자인 크리스챤은 매일 많은 분야를 담당하고 있습니다. 온수 및 냉수, 환기, A/C, 열, 보안, 화재 방지, 폐수 등 경기장에 있는 사람들의 안락함 및 안전과 관련된 모든 업무가 그의 일입니다.

 

크리스챤은 "경기장에 15,000 명의 방문객이 찾을 경우, 우리는 다양한 문제에 직면하게됩니다. 우리 기술팀은 냉수, 온수, 환기 또는 공조를 제공하는 기본 시스템을 포함한 모든 펌핑 시스템의 작동을 담당합니다." 스탠딩 룸 전용 이벤트의 경우, 최대22,000 명이 참석할 수 있습니다.

입장 시간에 모든 급수가 정상적으로 작동해야하므로, 최상의 펌프를 선택하는 것이 매우 중요합니다. 우리는 고객들에게 물과 난방 시스템 제공할 수 있어야 합니다."라고 전했습니다.

Efficient pumps keep Kraków's arena sustainable and comfortable for thousands of fans.

 

솔루션

크리스챤 소보타는 설계팀에서 프로젝트를 시작할 때 어떤 펌프가 가장 적절할지 심혈을 기울여 검토했다고 말합니다. "시중에 나온 제품 중 가장 좋은 펌프를 선택한 것 같습니다." 이곳에는 Hydro Multi-E 부스터 시스템, MAGNA3, TPE3 펌프 등이 설치되었습니다. "그런포스의 펌프 덕분에 전기를 절약하고 공간을 효율적으로 활용하면서 우수한 결과를 달성하고 있습니다."

소보타의 팀은 태블릿에 설치된 그런포스 GO 모바일 앱을 통해 신속하게 펌프를 모니터하고 데이터를 관리합니다.

크리스챤은 "모니터링 시스템이 아주 유용합니다. 모바일 앱에 제어 시스템과 건물 관리 시스템이 모두 연결되어 있어, 앱에서 펌프의 기술 변수를 바로 확인할 수 있습니다. 이 덕분에 시간과 에너지를 상당히 절약할 수 있으며 경기장 전체 관리에 큰 도움이 됩니다."라고 말했습니다.

Hydro Multi-E Booster 세트는 22,000명으로 거대한 경기장이 꽉 차도 물 공급이 제대로 이루어지도록 압력을 일정하게 유지합니다.

 

결과

이 곳, 크라쿠프 아레나(Krakow Arena)는 경기장이 사람들로 꽉 차도 모든 시스템이 문제없이 작동합니다. "그런포스의 펌프는 모든 사양과 기술 매개변수를 아우를 수 있는 유일한 펌프로, 경기장 내의 모든 물과 HVAC 시스템이 제대로 작동할 수 있게 되었습니다."라고 크리스챤 소보타는 말합니다.

그런포스의 펌프를 사용하면 에너지를 대폭 절감할 수 있으며, 특히 물이 효율적이며 지속적으로 사용되어야 하는 대규모 행사에서 그 위력이 발휘된다고 합니다. "그런포스의 펌프를 사용하고 난 후, 에너지 소비가 크게 줄고, 운영 비용이 대폭 절감되었으며, 유지보수 비용이 감소하였습니다. 또한, 시스템과 기기를 제대로 선택하면 수리 걱정을 할 필요가 없는데, 바로 그런포스의 펌프 덕분에 유지보수 작업 효율도 대폭 상승했습니다."라고 크리스챤 소보타가 말합니다. "그런포스의 펌프를 설치하면 시스템을 가끔 확인해 주는 것만으로도 전체 시스템을 원활하게 운영할 수 있습니다."

기타 관련 사례

그런포스 솔루션의 혜택을 본 고객의 이야기를 읽어보십시오.

관련 적용 분야

이 주제와 관련된 그런포스의 응용 분야 찾기

관련 제품

해당 주제와 관련된 그런포스 제품 찾기