그런포스는 전세계 수많은 프로젝트에 참여하여 에너지 소비를 감축하고 운용신뢰도를 높이는데 공헌해 왔습니다. 그런포스의 다양한 사례를 살펴 보시고, 새로운 솔루션을 찾아보세요.
사례
두바이의 한 건물 소유주가 공조 시스템의 펌프를 통해 50-80%의 전기를 절약하고 있습니다. 개보수를 통해 고객은 최첨단 펌프 장비를 갖추었으며, 거주자에게 더 나은 생활 환경을 제공하고 있습니다. 이 프로젝트는 2030 년까지 30,000 개의 건물을 개조하여...
과거에 그런포스는 CED 표면 처리 설비에서 헹굼으로 사용된 물을 폐기했습니다. 이제 그런포스는 사용된 물을 처리하여 현장에서 재사용하여 공장과 지역 사회 모두를 위해 물을 절약합니다.
수십 년간 안전하지 않은 물로 인해 질병과 사망이 발생했던 빅토리아 호수의 한 어촌 마을은 이제 그런포스 Lifelink 시스템을 통해 안전하고 저렴한 물을 얻게 되었습니다. 한 마을에서는, 설사가 마을 전체의 전멸로 이어가고 있습니다.
포춘지(Fortune)에서 선정한 500대 기업에 속하는 메이디 그룹(Midea)은 중국 순더(Shunde)에 5성급 메리어트(Marriott) 호텔을 운영하고 있습니다. 이 메리어트 호텔은 그런포스 펌프를 사용하고 있는데, 그 이유는 메이디 그룹이 그런포스 펌프...
캄보디아 타케오(Takéo) 지방의 수도 공급 업체는 소도시인 두안카에브(Doun Kaev)와 약 44,000 명이 거주하는 주변 45개 마을에 식수를 가능한 최대로 공급하고 있었습니다.
퀘장(Qujiang) 상수도 업체는 그런포스의 LS 75kW 수평 분할 케이스 펌프 2대를 각 펌프장에 설치했습니다.