냉각탑에서의 수처리
지능형 물 재사용 솔루션이 냉각탑에서의 에너지 및 물 소비를 줄이는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
마르코씨, 수처리 시스템은 그런포스에 매우 중요합니다.
전 세계적으로 수많은 수처리 애플리케이션이 있습니다.
수많은 어플리케이션은 다양한 솔루션을 필요로 합니다.
네, 사실입니다.
특히, 여러 산업분야에 걸쳐 그런포스는 다양한 어플리케이션을 보유하고 있습니다.
산업의 환경 부분에서도 물 사용량이 많은 것을 알 수 있습니다.
예를 들어, 냉각탑은 물을 집중적으로 소비합니다.
그래서 제 생각에는 냉각탑과 관련하여 해결해야 할 문제가 아직 많습니다.
냉각탑이 가동되는 상황을 보면 많은 문제가 있음을 알 수 있습니다.
고객사를 방문하여 그들의 시설 현황을 보고 그런포스는 많은 시설이 자동이 아닌 수동으로
가동되고 있음을 알게 되었습니다.
그런데 이렇게 되면 몇가지 문제가 생기는데, 그중 하나가 생물학적 오염입니다.
생물학적 오염은 배관과 열교환기에 생물막을 유발할 수 있습니다.
이로 인해 냉각탑의 용량이 감소될 뿐 아니라 에너지 소비량이 증가합니다.
두 번째 문제는 염도의 증가입니다.
전도율이나 시간을 확인하지 않고 반응하게 되면 염도가 증가합니다.
결과적으로 스케일링으로 이어지고, 이는 다시 훨씬 높은 에너지 소비로 이어집니다.
마지막으로, 냉각탑 내부에서 사용되는 화학물직의 처리문제 입니다.
정확한 양을 투여하지 않으면, 과잉 또는 과소 도징으로 이어져 다른 문제를 유발할 수 있습니다.
마르코씨, 냉각탑 물과 관련해서 우리에게 많은 어려움이 있음을 알게 되었습니다.
하지만, 제가 보기에 이러한 문제는 계속해서 생길 것 같습니다.
만약 더 많은 고객들이 냉각탑 보충수의 원천으로 물을 재사용할 경우에 말입니다.
생물학적 오염 물질은 빠르게 증가할 것이며, 그래서 앞으로 더 많은 난관이 예상됩니다.
이를 해결하기 위해서는 지능형 솔루션이 필요합니다.
사실입니다. 냉각탑과 관련하여 그런포스는 모든 경우를 대비할 수 있는 솔루션을 개발했습니다.
재활용 수자원과 자연 수자원을 모두 재사용할 수 있는 솔루션입니다.
이전보다 더 스마트하게 일 처리를 할 수 있습니다.
전에도 말씀드렸지만, 그런포스는 이미 냉각탑 애플리케이션과 관련하여 고객이 직면한 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 가지고 있습니다.
첫 번째 예시는 냉각탑에 필요한 적절한 측정 및 제어 장비로 우리의 수처리 결과를 보여줄 뿐만 아니라, 수처리 결과까지도 제어할 수 있습니다.
또한 결과를 문서화할 때도 규정과 규제에 맞게 적용된 것인지 확인하는데 필요합니다.
다음으로, 정밀한 도징 펌프를 들 수 있습니다.
이 펌프는 공정에 필요한 양의 화학물질을 투여합니다. 적지도 많지도 않고 정확합니다.
그래서 또 다른 지능형 솔루션입니다. 이러한 도징 펌프를 화학 앱과 연결하게 되면,
운전자가 화학물질을 안전하게 예를 들어, 혼합 시 위험할 수 있는 화학물질이 혼합되는 것을 확실히 방지하여 화학물질을 안전하게 처리할 수 있습니다.
다시 말씀드리지만, 그런포스는 공정에 투입되는 물질을 보여줄 수 있으며, 현지 규정을 확실하게 준수할 수 있습니다.
마지막으로, 지능형 시스템 설정과 솔루션으로 다양한 구성 부품들을 연결하기 때문에 작업자 모두가 정보를 공유하여 공동 작업하며 공정을 최적화합니다.
이 모든 작업은 그런포스 iSOLUTIONS를 통해 처리됩니다.
그런포스 iSOLUTIONS는 새로운 접근 방식이 필요하거나 전체 시스템을 능동적으로 처리해야 할 때 사용할 수 있는 솔루션입니다.