기사
산업용 수처리: 모든 시스템의 요구를 신속하고 유연하게 운영합니다.
그런포스 iSOLUTIONS를 통해 시스템 성능과 안정성을 높이는 동시에 규정 준수 보고에 소요되는 시간을 줄이는 방법에 대해 알아보십시오.
여러분의 수처리 시스템은 변화에 대처할 수 있을 만큼 유연한가요? 수질 및 소비 수요는 지속적으로 변화하고 있습니다. 이 두 가지 모두 시스템이 항상 안정적으로 조정하고 수행할 수 있을 만큼 충분히 유연해야 한다는 것을 의미합니다
또한 기존의 시스템이 신속하고 단호한 조치를 취하는 데 필요한 올바른 성능 통찰력을 제공하나요? 오늘날 많은 수처리 시스템의 또 다른 과제는 단순히 매개 변수 변경에 대한 데이터가 부족하다는 것입니다. 이러한 통찰력 부족은 잘못된 복용량과 비효율적인 화학 처리로 이어져 궁극적으로 시스템 성능을 저하시킬 수 있습니다.
마지막으로 기존의 수처리 시스템이 국가별 규정사항을 제대로 준수하고 있는지 확인할 수 있는 충분한 자료를 보유하고 계신가요? 활용 가능한 자료의 보족으로인해 국가별 규정 및 규제 요구 사항을 충족하는데 큰 영향을 끼칠 수 있습니다. 대부분의 규정 보고는 여전히 수동적으로 수행되는 경우가 많아 시간이 소요되는 것은 물론 작업자의 실수로인해 벌금 및 규정 비준수 경고가 발생할 수 있습니다.
산업용 수처리, 특히 물 재사용 응용 프로그램이 적용되면 위의 문제가 더욱 분명해지고 반드시 해결되어야 합니다.
유연하고 인텔리전트한 시스템을 찾고 계신가요?
유연한 펌프 솔루션으로 시스템 변화에 즉시 대응할 수 있다면 어떨까요? 그런포스 지능형 CRE 펌프는 직접 센서와 함께 자동으로 듀티 포인트를 조정하여 멤브레인 시스템의 투과 흐름을 일정하게 유지할 수 있습니다. 즉, 복잡성을 줄이는 동시에 시스템 출력을 최적화합니다.
수처리 시스템의 주요 구성 요소도 모니터링할 수 있다면 어떨까요? CRE와 직접 센서, SMART Digital DDA-FCM, DID 측정 및 제어 시스템, 그리고 Grundfos Machine Health 솔루션으로 간편하게 사용할 수 있습니다. 이를 통해 원격으로 또는 현장의 수처리 시스템 성능과 펌프 및 기타 자산의 상태를 모니터링할 수 있습니다. 즉, 실시간 문제와 변동에 즉각적으로 대응하여 시스템 통찰력을 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
그런포스의 지능형 연결 솔루션은 최대의 유연성을 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 시스템 안정성과 성능을 높이는 동시에 수처리 내 규정 준수 보고를 간소화하고 싶으시다면, 그런포스 iSOLUTIONS를 도입하십시오.